자동 클램핑의 불확실성은 이제 사라졌습니다. 새로운 VERO-S AFS3 IOL은 클램핑 프로세스에 더 큰 투명성을 제공하여 정밀도를 보장합니다. IO-Link 신호를 사용하여 센서는 클램핑 슬라이드 위치 및 모듈이 "열림", "클램핑 핀으로 클램핑됨" 또는 "클램핑 핀 없이 클램핑됨" 여부를 안정적으로 보고합니다. LED 표시등은 클램핑 상태를 표시하여 추가적인 작동 안전을 보장합니다. 해당 부품은 NSE3 138, NSE3 99 및 NSE3 100-75 시리즈의 SCHUNK 클램핑 모듈과 결합시킬 수 있습니다. 유도형 근접 센서는 모듈 위에 팔레트가 있는지 여부도 보여줍니다. 이 스마트 전자 모니터링 시스템 상호 작용은 사용자를 위해 자동화된 공작물 클램핑에서 더 큰 안전성을 제공합니다. 이는 지속적으로 높은 수준의 공정 신뢰성을 보장합니다. 공압식 클램핑 슬라이드 모니터링이 불필요합니다.
클램핑 상태를 간편하게 확인하면서 프로그래밍을 할 수 있는 것은 고객이 누릴 수 있는 이점입니다. VERO-S AFS3 IOL의 교육은 표준화된 IO-Link 인터페이스를 통해 이루어지며 즉시 완료될 수 있습니다. 본 인터페이스를 통해 광범위한 공정 데이터의 기록이 가능합니다. VERO-S AFS3 IOL은 24볼트의 에너지 절약 공칭 전압을 사용하여 작동합니다. 설치가 정말 간단하고 클램핑 모듈 지지대 외부에 장착됩니다.