arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Success Stories November 2024

Maximale Prozesssicherheit für die Proteinquelle der Zukunft

Seit mehr als 30 Jahren ist der SCHUNK PGN-plus-P Greifer der vielseitigste Greifer auf dem Markt und findet immer wieder neue Einsatzmöglichkeiten. Ein aktuelles und ungewöhnliches Anwendungsbeispiel ist der Einsatz in der automatisierten Produktion von Futtermittel aus Insektenlarven in Österreich.
SCHUNK – Optinatura Die Ansprüche an den Greifer in der automatisierten Zucht der Insektenlarven sind vielfältig: Insbesondere die Wiederholgenauigkeit sowie das sichere Aufnehmen und Abstellen der Trays stellen eine Herausforderung dar. Die wichtigste Voraussetzung für die Verwendung eines Greifsystems ist jedoch die Gewährleistung der Prozesssicherheit und die Hubüberwachung des Greifers.

Die Optinatura Feed GmbH, ein Start-up Unternehmen aus St. Martin im Mühlkreis, züchtet Larven der Schwarzen Soldatenfliege, um Soja und Fischmehl im Tierfutter zu ersetzen. Die Insekten sind reich an Proteinen und Nährstoffen und stellen somit eine natürliche und umweltfreundliche Proteinquelle für die Futtermittelindustrie dar.

Die Verwendung von Insektenlarven in der Tiernahrung ist nicht nur eine nachhaltige Wahl, sondern verspricht auch gesunde Tiere und damit hochwertige Lebensmittel für uns alle.

Die Zucht der Larven in großem Maßstab für die Tierfutterproduktion birgt jedoch viele Herausforderungen. Die Zuchtbedingungen, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Fütterung, müssen sorgfältig überwacht und gesteuert werden. Diese komplexen Anforderungen müssen bei der Automatisierung berücksichtigt werden.

Hohe Wiederholgenauigkeit und Prozesssicherheit

Die Ansprüche an den Greifer in der automatisierten Zucht der Insektenlarven sind vielfältig: Insbesondere die Wiederholgenauigkeit sowie das sichere Aufnehmen und Abstellen der Trays stellen eine Herausforderung dar. Die wichtigste Voraussetzung für die Verwendung eines Greifsystems ist jedoch die Gewährleistung der Prozesssicherheit und die Hubüberwachung des Greifers. Hohe Schließkraft bei geringem Eigengewicht, große Fingerlängen und Finger-Auskragung waren aufgrund der Dimensionen der Behältnisse ebenfalls gefordert.

Die Integration des SCHUNK PGN-plus-P Greifers bot eine maßgeschneiderte Lösung für die Anforderungen bei der Handhabung von mit Larven gefüllten Trays. „Für den effizienten Betrieb unserer Zuchtanlagen spielt die Automatisierung eine zentrale Rolle. Dank des innovativen Greifsystems von SCHUNK konnte die Prozesssicherheit erhöht werden und wir sind unserem Ziel ‚Transform the Foodchain‘ einen Schritt nähergekommen,“ sagt Gerald Pötsch, Geschäftsführer der Optinatura Feed GmbH.

Im Bereich Lebensmittel / Tiernahrung sind Hygienevorschriften besonders wichtig. Durch die standardmäßige H1-konforme Schmierung kann der PGN-plus-P Greifer auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Die Lebensmittelsicherheit ist während des gesamten Produktionsprozesses gewährleistet. Die lange Lebensdauer und die geringen Wartungskosten aufgrund der Dauerschmierung waren Hauptgründe für die Verwendung des Greifers.

Der pneumatische Greifer PGN-plus-P ist nicht nur ein robustes Kraftpaket, sondern auch mit einer Greifkrafterhaltung ausgestattet. Dank dieser Funktion ist eine für die Produktion wichtige Prozesssicherheit gewährleistet. Die mechanische Greifkrafterhaltung stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Es geht bei einer Störung oder Not-Aus kein Tray verloren und die Larven werden sicher an ihr Ziel gebracht.

Hohe Schließkraft bei geringem Eigengewicht und kompakter Bauweise zeichnen den Greifer aus. So können bei gleicher Greifergröße höhere Werkstückgewichte gehandhabt werden. Durch die größeren Führungsflächen ist zudem eine bis zu 120% höhere Fingerbelastung, im Vergleich zu einer T-Nutenführung, möglich. Der Einsatz beim Transportieren und Stapeln der Trays konnte durch die weit auskragenden Greiferfinger realisiert werden.

SCHUNK – Optinatura Die Optinatura Feed GmbH, ein Start-up Unternehmen aus St. Martin im Mühlkreis, züchtet Larven der Schwarzen Soldatenfliege, um Soja und Fischmehl im Tierfutter zu ersetzen.

Automatisierung als Basis für Skalierbarkeit

Die Automatisierung bei der Optinatura Feed GmbH ermöglicht die Produktion größerer Mengen, um die hohe Nachfrage zu befriedigen, und minimiert gleichzeitig den Verbrauch von Ressourcen und die Umweltbelastungen. Gleichbleibende Qualität und eine zuverlässige Lieferkette sind weitere Effekte der Automatisierung.

Die automatisierte Produktion von Insektenprotein ist daher ein Schlüssel zur Skalierbarkeit dieser nachhaltigen Futterquelle.

Die Leidenschaft für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion, gepaart mit innovativer Technologie, trägt so zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.