arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Empresa June 2026

Produtividade para processos exigentes da indústria aeroespacial

Na ILA Berlin 2026, realizada de 10 a 12 de junho de 2026, a SCHUNK apresentou soluções para atender aos desafios da indústria aeroespacial, garantindo processos de fabricação mais confiáveis, precisos e com maior eficiência de custos. O destaque ficou por conta das soluções em tecnologia de fixação de peças e ferramentas, além de conceitos de automação desenvolvidos para reduzir os tempos de setup, garantir qualidade repetitiva e aumentar a escalabilidade da produção, mesmo em componentes complexos e materiais de difícil usinagem.
ILA SCHUNK Özdemir De olho no futuro da região: Cem Özdemir, Ministro-Presidente de Baden-Württemberg, conversou com Stefan Engelhardt, Vice-Presidente Executivo de Vendas Globais da SCHUNK, sobre tecnologias-chave para a indústria aeroespacial.
Fonte da imagem: Messe Berlin GmbH

A ILA Berlin é uma das principais feiras do setor aeroespacial e, a cada dois anos, reúne a comunidade aeroespacial internacional no coração da Europa. Em 2026, o foco foi o futuro papel da Alemanha como um centro de aviação – tanto tecnológica quanto economicamente. Isso ocorre porque a indústria aeroespacial europeia está passando por uma profunda transformação: a proteção climática, a segurança e a soberania digital estão moldando os investimentos, os programas de desenvolvimento e a geração de valor industrial. Nesse contexto, cresce a pressão para projetar processos industriais que sejam mais robustos e, ao mesmo tempo, mais produtivos. Estruturas leves e delicadas, materiais exigentes e procedimentos rigorosamente certificados deixam pouca margem para desvios. Consequentemente, a interface entre ferramenta, peça e manuseio está se tornando um fator decisivo.

Foque no tempo de configuração, na confiabilidade do processo e na escalabilidade.

Foi exatamente aí que a SCHUNK entrou em cena na ILA: o foco era em soluções específicas para o setor, relacionadas à tecnologia de fixação de ferramentas e de peças, bem como à automação. O objetivo é reduzir os tempos de preparação, garantir a segurança do processo e padronizar as etapas de fabricação, para que os processos não apenas funcionem de forma confiável, mas também se tornem escaláveis. Para alcançar esse objetivo, a SCHUNK transfere a experiência de indústrias de alto rendimento, como a automotiva, para a fabricação aeroespacial, com o intuito de aumentar a produção sem comprometer a qualidade ou a reprodutibilidade.

ILA VERO-S Aviation Com as unidades de fixação SCHUNK VERO-S Aviation, os componentes estruturais podem ser fixados de forma flexível e com baixa deformação.

Um exemplo são as unidades de fixação VERO-S Aviation. Elas permitem a fixação flexível e com baixa deformação de componentes estruturais que exigem muita preparação. Menos configurações e trocas mais rápidas reduzem o tempo de produção e agilizam todo o processo de fabricação. Dessa forma, a SCHUNK se baseia deliberadamente em tecnologia padrão comprovada e a adapta a aplicações específicas do setor. Isso cria conceitos de fixação robustos e de alta repetibilidade que suportam tanto a confiabilidade do processo quanto a relação custo-benefício. Além disso, a SCHUNK apresentou conceitos de fixação específicos para cada peça, que garantem transmissão de força segura, alta precisão de concentricidade e resultados reproduzíveis – desde componentes estruturais e componentes de motores de aeronaves até conceitos para peças únicas.

A SCHUNK demonstrou como a tecnologia de fixação e a periferia da máquina podem ser combinadas em cadeias de processos estáveis e eficientes, usando como exemplo a alimentação automatizada de máquinas. A troca automatizada de paletes com diferentes dispositivos de fixação e peças permite padronizar os processos de configuração e aumentar o tempo de operação das máquinas, mantendo a repetibilidade consistente. A automação torna-se, portanto, eficaz exatamente onde a utilização, a qualidade e a entrega pontual convergem em ambientes de fabricação certificados.

Conceitos de fixação específicos para peças de trabalho da ILA Desde componentes estruturais e componentes de motores de aeronaves até discos com pás e componentes de trem de pouso: a SCHUNK apresentou conceitos de fixação específicos para peças de componentes aeroespaciais exigentes.

Quando as soluções padrão atingem seus limites, a SCHUNK desenvolve conceitos personalizados no âmbito da SCHUNK Engineering. As peças aeroespaciais são altamente especializadas e estão sujeitas a requisitos particularmente rigorosos em termos de segurança, precisão e documentação. Em conjunto com os clientes, são desenvolvidas soluções de fixação e automação que são consistentemente projetadas em torno do componente e do processo, e que podem ser transferidas de forma confiável da produção de protótipos para a fabricação em série.

Diálogo com formuladores de políticas: o setor aeroespacial como motor da inovação

Paralelamente à feira, a SCHUNK reuniu-se com representantes políticos para discutir o setor e seu papel como motor de inovação na Europa, entre eles Cem Özdemir, ministro-presidente de Baden-Württemberg. “A indústria aeroespacial está criando novas oportunidades de crescimento.” O que importa são cadeias de suprimentos confiáveis, processos robustos e a rápida transferência da inovação para a aplicação industrial. Na SCHUNK, estamos fazendo a nossa parte, por meio de tecnologias que atendem às elevadas exigências dos nossos clientes de forma prática e escalável”, afirma Stefan Engelhardt, vice-presidente executivo de Vendas Globais da SCHUNK.