arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia de preensão October 2023

Posicionamento pneumático livre facilitado

O novo tipo de dispositivo de posicionamento pneumático (PPD) da SCHUNK permite posicionamento pneumático livre com garras pneumáticas – com uma configuração simples de garra, sensor e dispositivo de posicionamento. Graças aos blocos de função PLC pré-fabricados, o comissionamento também é muito simples. Esta é uma solução ideal para qualquer aplicação de garra, onde flexibilidade é necessária, por exemplo, aplicações de robôs que movem peças de tamanhos diferentes ou muito próximas umas das outras.
SCHUNK – Aplicação do PPD O dispositivo de posicionamento pneumático PPD permite flexibilidade em todas as aplicações com garras pneumáticas através de posicionamento livre, força de preensão e ajuste de velocidade.

Até agora, o posicionamento livre com garras pneumáticas só era possível com soluções complicadas para os usuários. A SCHUNK preenche essa lacuna agora com o novo dispositivo de posicionamento pneumático. Ele foi desenvolvido como um acessório para garras pneumáticas e é controlado via IO-Link. Junto com um sensor de posição, qualquer posição dos dedos de garra pode ser alcançada. Isso supera o princípio de garra aberta/garra fechada. Essa nova flexibilidade de preensão pneumática requer apenas uma configuração simples, composta por três componentes: o PPD, um sensor de posicionamento e uma garra padrão. E isso significa que não são necessárias modificações nem variantes especiais da garra. Com o PPD, essa nova dimensão de preensão pode ser facilmente adaptada ao processo operacional existente.

Otimizando tempos de ciclo, evitando colisões

O controle flexível das garras pneumáticas permite que os usuários otimizem seus tempos de ciclo. Porque os dedos de garra não precisam mais se mover para as posições finais antes e depois de cada operação de preensão. O dispositivo evita colisões com peças posicionadas próximas, pois pré-posiciona os dedos de garra. Além disso, a força de preensão também pode ser ajustada com a unidade, ajustando a pressão de saída. Isso proporciona vantagens claras quando diferentes peças sensíveis precisam ser agarradas. É possível agarrar a peça de forma ainda mais suave ajustando a velocidade da garra castanha, pois isso reduz o impulso de preensão.

Imagem da aplicação – PPD Colisões com peças posicionadas próximas são evitadas, pois os dedos de garra são pré-posicionados com o PPD

Robusto e preciso

Dentro da unidade, quatro válvulas 2/2 de alta velocidade integradas, juntamente com a eletrônica integrada e o sensor de posição, que é instalado na garra, garantem um circuito de controle fechado. O design vedado com IP67 torna o PPD ideal para uso em ambientes industriais. Graças ao design robusto, a unidade pode ser instalada na extremidade do braço – e, portanto, o posicionamento preciso pode ser obtido com comprimentos curtos de mangueira. Isso garante uma precisão de posicionamento de até 0,5 mm. O PPD está disponível em três versões que diferem na vazão das válvulas instaladas internamente. O tamanho e o peso permanecem sempre os mesmos. Um sensor IO-Link da SCHUNK ou todos os sensores analógicos comuns de outros fornecedores podem ser usados como sensores.

Download press releases

Press releases 2 MB ZIP Download