arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia di automazione March 2026

„Prodotto dell’anno 2026 „ : il sensore di forza/coppia a 6 assi FTS è il vincitore.

La FTS, sensore forza/coppia a 6 assi di SCHUNK, ha ottenuto il primo posto nella categoria “Robotics, Handling, and Assembly Technology” del concorso “INDUSTRIAL Production Products of the Year 2026”. Il premio, assegnato dai lettori della rivista di settore, valorizza soluzioni innovative che danno nuovo impulso alla produzione industriale.

Prodotto dell’anno 2026 nella categoria robotica, movimentazione e tecnologia di assemblaggio Oro per la precisione: il sensore forza/coppia a 6 assi FTS è “Product of the Year 2026” nella categoria robotics, handling, and assembly technology. Dott.-Ing. Kyle Kippenbrock (Vicepresidente dei Componenti, Tecnologie di presa e di automazione) e Tobias Schilling (Responsabile di prodotto, Tecnologie di presa e di automazione) hanno ritirato il premio a Monaco di Baviera.

Il sensore FTS misura forze e coppie in tutti e sei i gradi di libertà, consentendo un monitoraggio preciso dei processi nelle applicazioni assistite da robot. Il sensore rileva anche le più piccole deviazioni nel processo, supportando compiti impegnativi come la giunzione di celle per batterie, il posizionamento preciso di componenti su schede a circuito stampato o l’assistenza a pazienti tramite robot terapeutici. L’elevata rigidità rende robusto il corpo base, garantendo durabilità e alta precisione di misura anche in applicazioni dinamiche.

Precisione millimetrica nella robotica

La FTS fa parte del nuovo portafoglio Robot PLUS di SCHUNK. Grazie a componenti di fine braccio come cambi utensile, unità di compensazione e sensori forza/coppia, offre opzioni di progettazione versatili per l’automazione robotica flessibile. Questo consente a SCHUNK di supportare le aziende nell’implementazione di processi automatizzati più precisi e produttivi. In particolare nel contesto di crescenti requisiti di efficienza, qualità e flessibilità, la robotica è considerata una tecnologia chiave per una produzione ad alte prestazioni, che preserva risorse e fornisce sollievo mirato agli operatori.

Cella di carico FTS​ Il sensore forza/coppia FTS misura forze e momenti di processo con elevata risoluzione e precisione, garantendo risultati affidabili e qualità costante nella produzione automatizzata.

Il concorso “INDUSTRIAL Production Products of the Year” viene organizzato ogni anno dalla rivista omonima. I lettori del settore industriale e manifatturiero selezionano le innovazioni più significative in sei categorie differenti. Il premio evidenzia le tecnologie e i concetti che attualmente plasmano la produzione industriale – dalla fabbricazione, costruzione di macchine e stampi, fino a periferiche e riciclo. Le soluzioni premiate rappresentano forza innovativa e rilevanza pratica, fornendo un impulso importante a processi produttivi più efficienti, sostenibili e a prova di futuro.