arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Società April 2024

HERMES AWARD 2024: il kit di presa 2D stabilisce nuovi standard di automazione flessibile e intelligente

Come si può creare una produzione flessibile ed efficiente con possibilità di espansione futura, vista la carenza di manodopera qualificata e la necessità di conservare le risorse? La soluzione risiede nell’automazione. Il kit di presa 2D gestisce in modo affidabile attività di manipolazione ripetitive e monotone ed è facile da utilizzare anche senza competenze specialistiche. La soluzione intelligente ha convinto anche la giuria dell'HERMES AWARD 2024, che alla fiera di Hannover ha premiato l'innovativo kit di presa 2D con l'ambito premio tecnologico.

HERMES Award – Cerimonia di premiazione L'HERMES AWARD 2024 è stato consegnato durante la cerimonia di apertura della fiera di Hannover. Bettina Stark-Watzinger, Ministro federale dell'Istruzione e della Ricerca, ha consegnato il premio a Kristina I. Schunk e Timo Gessmann alla presenza del Cancelliere federale Olaf Scholz.

(da sinistra a destra): Dr. Jochen Köckler (CEO, Deutsche Messe), Timo Gessmann (CTO, SCHUNK), Kristina I. Schunk (CEO, SCHUNK), Bettina Stark-Watzinger, (Ministro federale dell'Istruzione e della Ricerca), Prof. Dr. Ing. Holger Hanselka (Presidente della Fraunhofer-Gesellschaft, Presidente della giuria dell'HERMES AWARD).

"Il percorso verso l'automazione rappresenta ancora una sfida per molte aziende. Ecco perché soprattutto le piccole e medie imprese non sfruttano ancora appieno il loro potenziale. "È esattamente qui che entriamo in gioco noi", sottolinea Kristina I. Schunk, CEO di SCHUNK. "Moduli di automazione e digitalizzazione innovativi, altamente flessibili e facili da usare, come il kit di presa 2D, consentono di fare molto di più che colmare in modo affidabile le lacune nella forza lavoro qualificata e aumentare la produttività. Al contempo, creano anche un ambiente di lavoro sano e interessante in cui persone e macchine creano una simbiosi."

Immagine dell'applicazione – EGU/kit di presa 2D Il kit di presa 2D di SCHUNK, vincitore dell'Hermes Award, semplifica l'introduzione di processi di manipolazione supportati dall'intelligenza artificiale per i pezzi non ordinati.

L'intelligenza artificiale semplifica le cose

Con il kit di presa 2D, le aziende possono implementare processi Pick & Place intelligenti per pezzi disposti in modo casuale con il minimo sforzo. Il kit è composto da una fotocamera con obiettivo, un PC industriale, un software di intelligenza artificiale e una pinza specifica per l'applicazione. Tutti i componenti sono perfettamente coordinati e possono essere combinati con qualsiasi robot e qualsiasi sistema di controllo di livello superiore. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, il software di intelligenza artificiale viene appreso in pochi semplici passaggi e non richiede conoscenze preliminari di programmazione o elaborazione delle immagini. Dopodiché, l'intelligenza artificiale si addestra autonomamente e riconosce i componenti in base a caratteristiche come forma, dimensioni e colore. L'intelligenza artificiale compensa le variazioni causate dal cambiamento delle condizioni di luce, colore o sfondo. Ciò che distingue questo sistema è che non solo rileva gli oggetti, ma calcola anche automaticamente i punti di presa per la pinza specifica utilizzata. Inoltre, trasferisce i parametri, come l'angolo di rotazione e la larghezza di apertura, al sistema di controllo del robot. Le attività di smistamento o di logistica monotone e ripetitive possono essere automatizzate in modo semplice e affidabile, con uno sforzo minimo.

Sostenibile e a prova di futuro

"Il nostro obiettivo è contrastare la carenza di lavoratori qualificati e aumentare il potenziale di produttività e l'efficienza delle risorse. In tempi in cui gli ambienti di produzione sani e sostenibili diventano sempre più importanti, il nostro kit di presa 2D offre una soluzione che non solo aumenta l'efficienza, ma migliora anche le condizioni di lavoro", spiega Gessmann. In questo caso le soluzioni di automazione come il kit 2D Grasping svolgono un ruolo centrale. "La vittoria dell'HERMES AWARD ci ha incoraggiato e motivato a continuare a lavorare su soluzioni che consentano alle aziende di utilizzare il potenziale dell'automazione in modo semplice ed efficace."

Informazioni sull'HERMES AWARD:

L'HERMES AWARD è il premio internazionale per la tecnologia della fiera di Hannover. Nell'ambito della fiera, si tratta di un premio annuale che premia prodotti eccellenti e soluzioni innovative che dimostrano un grado particolarmente elevato di innovazione tecnologica.

Ulteriori informazioni sul kit di presa 2D