Il nuovo sistema di cambio rapido manuale CMS di SCHUNK è l'aggiunta ottimale per attività flessibili nella produzione, nella tecnologia di manipolazione o nelle postazioni di assemblaggio. Consente sostituzioni rapide e affidabili nella parte anteriore del robot o anche su sistemi fissi, ad esempio per la costruzione di attrezzature. Il sistema ad azionamento manuale è costituito da una testa intercambiabile CMS-K e da un adattatore intercambiabile CMS-A e può gestire carichi utili fino a 58 kg. Può essere combinato in modo flessibile con i componenti di movimentazione o lavorazione dell'ampio portafoglio SCHUNK.
Il CMS è lo sviluppo del sistema di cambio SHS, un componente già consolidato del portafoglio SCHUNK, e può sostituirlo perfettamente grazie all'altezza identica e agli stessi schemi di avvitamento. Questa versione successiva offre ottimizzazioni decisive in termini di funzionamento, design, sicurezza di processo e possibilità di utilizzo.
La collaudata tecnologia a leva rende il funzionamento del CMS estremamente semplice e comodo. La testa intercambiabile può essere bloccata a mano con l'adattatore intercambiabile senza l'uso di strumenti aggiuntivi. Una distribuzione d'aria innovativa, integrata tramite perni di tenuta con guarnizioni cilindriche, supportano il serraggio manuale: per questo processo è necessaria solo una forza minima. Inoltre, la leva è a forma di gomito che non nasconde nessuno dei numerosi collegamenti. Ciò significa che tutti i collegamenti possono ora essere utilizzati anche radialmente.
La maggiore sicurezza operativa è garantita da un perno di bloccaggio caricato a molla che fissa la leva manuale all'alloggiamento e impedisce l'apertura del sistema durante il funzionamento. Il sistema integrato di sensori di monitoraggio, che consente il monitoraggio induttivo dell'interblocco e della presenza dello stampo grazie a sensori opzionali, fornisce ulteriore sicurezza operativa e un vantaggio in termini di affidabilità del processo. Grazie al modello di flangia ISO, il CMS può essere montato su tutti i comuni tipi di robot senza la necessità di una piastra di adattamento aggiuntiva.
Un'ampia varietà di attuatori come pinze o strumenti di lavorazione può essere fornita tramite distributori pneumatici integrati o un vuoto. Inoltre, l'approvvigionamento energetico è ora possibile anche tramite moduli elettrici, pneumatici e fluidi imbullonati, per consentire un risparmio in termini di spazio e peso. In alternativa, SCHUNK offre anche una variante CMS-B di base a prezzo inferiore, di identica costruzione, senza distributori pneumatici.
Il sistema di cambio rapido manuale CMS è disponibile in sei dimensioni, dalla 40 alla 125. Oltre a un'ampia gamma di opzioni di combinazione e applicazione, gli utenti beneficiano della profonda conoscenza delle applicazioni da parte del fornitore dell'automazione e della sua gamma completa di prodotti.