arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
企業 7月 2024

「'SCHUNK – 最もクレイジーな機械工場」

2024年7月、著名なYouTuberでありインフルエンサーであるTitan Gilroy氏が、ブラッケンハイム・ハウゼンにあるSCHUNKの工場を訪れました。そこで彼は、自動機械ローディングと社内技術によるSCHUNK製品の製造に没頭します。
写真 - Titan Gilroy氏のSCHUNK訪問 インフルエンサーでYouTuberのTitan Gilroy氏(左から5人目)は、本格的で個性的な動画を使って、CNC技術に関連するトピックに熱狂的なファンを生み出しています。

Titan Gilroy氏とSCHUNKには、どちらも新しい技術への熱意、若い才能ある人々を奨励することへの情熱、オープンな知識の伝達といった多くの共通点があります。これらの価値観は、TITANS of CNC Inc.のCEO兼創設者であるTitan Gilroy氏が定期的に発表する記事にも反映されています。YouTubeで約90万人、LinkedInで15万人、Instagramで50万人のフォロワーを持つ彼は、CNC加工の世界にインスピレーションを与えています。同氏は動画で複雑な製造技術を解説しながら、特に若者にインスピレーションを与えています。

個人写真 - Johannes KettererとTitan Gilroy氏 Johannes KettererがTitan Gilroy氏(右)をブラッケンハイム・ハウゼン工場の全自動化されたSCHUNKの製造拠点を案内。

SCHUNKの技術を用いて製造されたSCHUNK製品

COO/CSOのJohannes Ketterer氏がTitan Gilroy氏をSCHUNK内の最新鋭の製造施設に案内し、SCHUNKが自社の製造施設でどのように部品のローディングと機械加工の自動化を推進しているかについて紹介しました。「当社は機械やシステムにツール保持やワーク保持、高精度なグリッピングや自動化技術に必要なコンポーネントを装備しています」。と彼は説明し、こう付け加えます。「ここではSCHUNK製品を使って、SCHUNK製品を生産しているんです」。

Titan Gilroy氏は、は自動化の重要性を認識しています。熟練作業者不足と、最高の品質をより迅速かつコスト効率よく継続的に提供するプレッシャーを踏まえ、新たなより高速な製造プロセスが求められています。高い生産性を持つ機械だけでは不十分です。システムによるワークの自動ローディング/アンローディングとて精密なワークハンドリングが組み合わさって初めて、新しいレベルの生産性が実現します。SCHUNKは、必要なコンポーネントだけでなく、それらをあらゆる製造プロセスに最適に組み込むための応用ノウハウも提供しています。

時代の精神に応える「ヘルシーファクトリー」

SCHUNKにとって自動化とは、生産性の向上を意味するだけでなく、人間工学に基づいた安全で魅力的な職場環境の実現でもあります。特にTitan Gilroy氏のターゲット層であるZ世代は、健康と責任を非常に重視しています。健康的な製造、すなわち「ヘルシーファクトリー」という考え方は、まさに同氏のフォロワーたちの価値観に合致しています。

SCHUNK - Titan Gilroy氏の訪問 製造施設のめぐりながら、Titan Gilroy氏(左)はSCHUNKのエキスパートらと、SCHUNKで行われている仕事について語り合いました。

次世代へのコミットメント

Titan Gilroy氏は、CAD、CAM、CNC、研削、積層造形、測定技術に関する知識を生徒、学生、専門家に無料で提供するeラーニング・プラットフォーム「TITANS of CNC Academy」でインスピレーションを与えています。動画を使用した革新的なカリキュラムは、年齢や技術的背景を問わず、誰にでも理解しやすく、製造技術の最新動向を学ぶことができるものになっています。

この取り組みは、SCHUNKのような産業パートナーの協力によって可能となっています。Titan Gilroy氏はそのようなパートナーから、最新の技術動向や開発に関する情報を定期的に入手しています。技術のパイオニアとして、SCHUNKはTITANS of CNCをはじめとする専門家プラットフォームとのオープンな交流を維持し、現代の製造業が直面する課題に対応できる次世代のスペシャリストを育成するため、優秀な人材の育成と登用に投資しています。

2024年9月に開催されるAMBにおいて、SCHUNKはロボットによる機械ローディングのためのさまざまな自動化オプションと、自動化製造のための数多くのイノベーションの紹介を予定しています。ホール1、ブース1G30でお待ちしてます。

動画はこちらをクリック SCHUNK:CNC加工のパワーを解き放つ