개인용이든 상업용이든, 제품을 안전하게 보관하고 안정적으로 운송할 수 있는 플라스틱 용기에 대한 수요는 여전히 높습니다. 사출 금형 및 프레스 금형 제조업체인 Otto Hofstetter도 이 점을 주목했습니다. 스위스 우즈나흐에 있는 이 회사의 소프트웨어 가공 부문 책임자인 로저 윙클러는 다음과 같이 말했습니다. "금형 및 공구 제작 부문의 생산은 최대 가동률로 이루어지고 있습니다. 높은 수요와 점점 다양해지는 디자인 외에도, 계절에 따른 주문량 변동에도 대처해야 합니다. 그래서 우리는 자동화 시스템에 훨씬 더 큰 유연성이 필요했습니다." 생산팀은 전체 제품 포트폴리오를 충족하기 위해 점점 더 다양해지는 부품 변형을 처리해야 했습니다. "그 결과, 기존의 가공 기계를 최신 자동화 시스템으로 교체하는 포괄적인 현대화가 이루어졌습니다."라고 윙클러는 말합니다.
독일 쿠스나흐트에 위치한 맞춤형 기계 제조업체인 R. WICK과의 협력을 통해 완전 자동화된 기계 로딩을 위한 용도별 로봇 셀이 개발되었습니다. "가장 큰 장점은 이제 여러 가지 작업을 순차적으로 생성, 우선순위 지정 및 처리할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 완전 자동화된 전환을 통해 하룻밤 사이 또는 며칠에 걸쳐 작업을 처리할 수 있습니다."라고 기계 조작원 엔조 헬블링(Enzo Helbling)은 강조합니다. Otto Hofstetter의 소프트 머시닝 부서 부서장은 새로운 시스템에 대해 열정적으로 다음과 같이 말했습니다. "예전에는 작업이 완료되면 기계가 멈춰서 가동이 중단되는 경우가 있었는데, 이제는 그런 일이 없습니다. 시스템이 자동으로 전환되어 다음 작업으로 넘어갑니다."
R. WICK의 주요 과제는 다양한 부품을 가변적인 수량으로 기계에 자동으로 공급하고 다시 제거하는 것이었으며, 이 모든 과정을 완전 자동화 방식으로 최소한의 설정 노력만으로 수행해야 했습니다. "우리는 최대한 단순함을 추구하기 위해 표준화된 구성 요소를 사용하여 전체 자동화 시스템을 구축하고자 했습니다."라고 R. WICK의 프로젝트 관리자인 케빈 하인저는 이러한 접근 방식에 대해 설명합니다. 그는 주로 시스템 설계를 담당했습니다. "70kg의 하중 용량을 가진 표준 다목적 로봇인 Fanuc M 710-ic 70에 적합한 툴 체인저를 찾아야 했습니다. 우리는 2000년부터 SCHUNK를 알고 지냈으며, 그들의 제품과 저희와의 협력 관계가 완벽하게 맞아떨어지기 때문에 지금까지 변함없이 그들에게 충성하고 있습니다. automatica 2025에서 새로운 CPB 변경 시스템을 접하게 되었는데, 우리에게 딱 맞는 시스템이었습니다."라고 그는 밝혔습니다. 그때까지 WICK는 자사의 로봇 셀에 SCHUNK의 이전 제품을 설치해 사용해 왔습니다. "하지만 새로운 CPB는 크기가 작고, 다양한 미디어 피딩 옵션을 제공하며, 통합이 용이하여 즉시 우리의 마음을 사로잡았습니다." 시스템 통합업체에게 또 다른 이점은 CPB의 알루미늄 하우징이 더 가벼워져 취급 무게가 더 가벼워졌다는 점입니다.
CPB의 특히 설득력 있는 특징 중 하나는 핀을 이용한 견고한 잠금 장치입니다. SCHUNK는 스테이셔너리 워크홀딩 분야에서 20년 이상 축적한 기술적 경험을 개발에 적용하여 검증된 시스템을 머신 테이블에서 로봇으로 이전했습니다. 그는 이렇게 덧붙였습니다. "우리는 VERO-S NSR 공압 로봇 커플링에서 클램핑 핀을 사용하는 이 시스템을 알고 있었습니다. 이는 압축 공기 압력이 예기치 않게 떨어지는 경우에도 안정적인 작동을 보장하는 효과적인 잠금 메커니즘을 갖춘 신뢰할 수 있는 기술입니다. 정말 마음에 들었습니다." 진공 경화 스테인리스 스틸로 만든 맞춤형 잠금 및 자체 고정 핀 메커니즘은 최대 안정성과 긴 제품 수명을 제공합니다. 클램핑 핀은 기울기 각도 및 중심 오프셋이 있더라도 높은 반복 정확도로 간단한 결합 동작을 가능하게 하며, 빠르고 안전한 결합을 보장합니다. 세부적인 부분에 있어서도 양측 설계 엔지니어들은 사용자 만족도를 염두에 두고 협력했습니다. 일부 전기 접점은 고객이 스프링 핀을 사용하여 구현했고, 다른 접점은 SCHUNK 부품을 사용했습니다. 그 결과, CPB 외부에 외부 미디어 피드 스루가 있는 소형 폐쇄형 시스템이 만들어졌으며, 이는 WICK 표준에 맞춰 조정되었습니다.
로봇 측 교체형 헤드와 공구 측 교체형 어댑터로 구성된 CPB 시스템은 공정 신뢰성을 보장하면서 사용자에게 최대한의 유연성을 제공합니다. "툴 체인저를 사용하면 로봇이 다양한 취급이나 가공 작업을 유연하게 수행할 수 있으며, 추가적인 설정 작업도 필요하지 않습니다."라고 R. WICK의 기술 담당 이사인 귀도 뤼온트(Guido Lüönd)는 설명합니다. "CPB 어댑터와 다양한 그리퍼가 장착된 맞춤형 보관 랙을 사용함으로써, Otto Hofstetter는 이제 단 하나의 툴 체인저만으로 모든 종류의 변형 제품을 처리할 수 있습니다. 이는 매우 타당한 의견이며, 표준화, 간소화 및 가동 중지 시간 최소화를 향한 중요한 이정표입니다."라고 귀도 뤼온트는 강조합니다.
슬림형 6축 로봇, 그리퍼 보관 랙, 보관 랙 타워가 있는 팔레트 스테이션을 포함한 새로운 나카무라-토메 JX-250 5축 선삭/밀링 센터를 중심으로 한 전체 시스템은 2025년 말에 납품되어 2026년 2월부터 아무런 문제 없이 원활하게 가동되고 있습니다. 이제 이 기계는 기존의 세 대의 기계를 대체합니다. 표준 부품은 바 피더를 통해 공급되는 반면, 로봇은 기계에 부품을 동시에 적재하고 하역할 수 있습니다. 이러한 조합 덕분에 Otto Hofstetter는 최고의 유연성을 확보할 수 있습니다. 표준 부품은 물론 소량 생산되는 다양한 구성 요소도 효율적으로 처리할 수 있습니다. 엔조 헬블링은 다음과 같이 확신에 차서 말합니다."이것은 현재 우리가 여기서 운영하는 시스템 중 가장 최첨단 시스템입니다. 오류 없는 작동, 편리한 조작, 그리고 공구 교환기를 통한 손쉬운 전환은 많은 시간을 절약하고 유휴 시간을 줄여 생산성을 향상시킵니다. 이 시스템을 개발하는 건 정말 재밌습니다."
원자재가 담긴 팔레트는 보관 랙 타워에서 수작업으로 적재됩니다. 로봇은 거기서 부품을 가져와 처리한 후 지정된 위치에 완전 자동으로 다시 배치합니다. 로봇은 보관대에서 필요한 그리퍼를 꺼내 특정 용도에 맞게 조립하며, 구성 요소 범위에 따라 조정할 수 있습니다. "우리는 SCHUNK와 수년간 좋은 협력 관계를 유지해 왔으며, 항상 적합한 그리퍼 모델을 사용하고 있습니다."라고 귀도 뤼온트는 강조합니다. Hofstetter 시스템에서는 현재 SCHUNK 벤치마크 PGN-plus-P 그리퍼(맞춤형 그리퍼 핑거 포함)와 JGZ 중심 그리퍼 등이 사용되고 있습니다. SCHUNK는 Robot PLUS 포트폴리오의 CPB 교체 시스템과 적합한 그리핑 기술을 통해 완벽하게 조화롭고 효율적인 툴 체인징을 제공합니다.
로저 윙클러(Roger Winkler)는 다음과 같이 결론지었습니다. "이 새로운 시스템 덕분에 우리 현대화 프로젝트는 큰 성공을 거두었습니다. 자동화 셀과 CPB 툴체인저를 결합함으로써 이제 훨씬 더 유연하게 생산할 수 있게 되었습니다. 최소한의 설정 작업으로 자동화된 제품 변형 변경이 가능해져 효율성이 향상됩니다. WICK과 SCHUNK는 기술적인 면과 관련된 모든 당사자 간의 협력 측면 모두에서 우리에게 깊은 인상을 남겼습니다. 저희는 지금 완벽한 수준의 지원을 받고 있다고 생각합니다!" 기계 제조업체 WICK는 또한 견고한 파트너십을 강조하며 다음과 같이 밝혔습니다. "양사의 신뢰할 수 있는 협력을 통해 사용자의 요구에 맞춰 일관되게 맞춤화된 솔루션을 제공할 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 앞으로도 SCHUNK라는 한 곳에서 체인저와 그리퍼를 계속해서 구매할 것입니다. SCHUNK에서는 우리가 무엇을 얻게 되는지 정확히 알고 있기 때문입니다."