arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Automatisierte Maschinenbe- und -entladung

Steigende Varianz, immer kleiner werdende Losgrößen, eine schwankende Nachfrage sowie der steigende globale Wettbewerbsdruck sind neben Themen wie Fachkräftemangel durch den demografischen Wandel, aber auch die stetige Prozessoptimierung mit Hilfe aktueller Technologien nur einige Gründe warum Unternehmen mehr und mehr über die automatisierte Be- und Entladung von Werkzeugmaschinen nachdenken müssen. ​SCHUNK ist der passende Partner zur Steigerung der Produktivität Ihrer Werkzeugmaschine. Mit unserem breiten Produktportfolio bei gleichzeitigem Prozessverständnis ermöglichen wir verschiedene Arten Ihre Werkzeugmaschine zu automatisieren.​ Je nach Werkstück, Losgröße, Fertigungsprozess und Maschine stehen sechs Automationsarten zur Auswahl.

Wir unterstützen Sie von Anfang an und sorgen dafür, dass Sie das 1x1 der automatisierten Maschinenbeladung verstehen und optimal nutzen können. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Lösung passt zu Ihrem Fertigungsprozess? Und welche Vorteile bietet der jeweilige Ansatz? Gemeinsam finden wir die passende Automationsart für Sie.

Die passende Automationsart für Ihren Prozess

Lean Automation

Schraubstock-Automation

Werkstück-Automation

Paletten-Automation

Werkstück- & Paletten-Automation

Flexibles Fertigungssystem

Lean Automation

Die Lean Automation beschreibt eine flexible und preiswerte Methode der automatisierten Werkzeugmaschinenbeladung durch intelligente Nutzung der bereits vorhandenen Funktionen der Werkzeugmaschine. Die Roh- und Fertigteilablage befindet sich innerhalb des Verfahrbereichs der Maschine. Mit Hilfe eines Greifers mit Spindelschnittstelle kann das Werkstückhandling so innerhalb des Maschinenarbeitsraumes stattfinden. Eine Spannstation erleichtert hierbei die manuellen Umrüstvorgänge von Roh- und Fertigteilablage als auch von Spannmitteln.

Vorteile der Lean Automation:

  • Niedrige Anschaffungskosten.
  • Keine Zusatzkenntnisse für die Bedienung notwendig.
  • Kein zusätzlicher Raumbedarf vor der Maschine.
  • Duales Arbeiten einfach möglich.

Schraubstock-Automation

Im Bereich der Schraubstock-Automation werden speziell dafür vorgesehene Schraubstöcke in einem Magazin über Ablagebolzen gelagert. Das Be- und Entladen bzw. das Umspannen zur Bearbeitung der sechsten Seite kann sowohl außerhalb als auch innerhalb des Magazins erfolgen. Über einen Roboter werden die Schraubstöcke mittels speziellen Greiferfingern auf einer speziell dafür vorgesehenen Spannstation in der Werkzeugmaschine platziert. Nach der Bearbeitung wird der Schraubstock samt Werkstück wieder aus der Maschine entnommen und im Magazin abgelegt.

Vorteile der Schraubstock-Automation:

  • Geringe Investitionskosten
  • Sehr hohe Zuverlässigkeit
  • Niedrige Komplexität
  • Effizienzsteigerung

Werkstück-Automation

Bei der Werkstück-Automation werden Rohteile aus einem externen Speicher entnommen und mithilfe eines Handhabungsgeräts in das Spannmittel der Werkzeugmaschine geladen. Nach der Bearbeitung kann das Fertig- oder Halbfertigteil aus dem Spannmittel entnommen und im Speicher abgelegt werden.

Vorteile der Werkstück-Automation:

  • Lange mannlose Maschinenlaufzeiten können realisiert werden.
  • Schnelle Be- und Entladezeiten durch eine perfekt an das Werkstück und den Prozess angepasste Automation.
  • Optimal bei verketteten Prozessschritten.
  • Einsatz auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen möglich.

Paletten-Automation

Bei der Paletten-Automation werden Werkstücke außerhalb der Maschine in das Spannmittel gerüstet. Dieses befindet sich auf einer Palette, welche dann komplett (inkl. Spannmittel und gespanntem Werkstück) in die Spannstation in der Werkzeugmaschine geladen wird. Nach der Bearbeitung wird die gesamte Palette mit dem Werkstück aus der Maschine genommen. Das Be- und Entladen der Werkstücke in das Spannmittel erfolgt außerhalb der Maschine und kann sowohl manuell als auch automatisch erfolgen.

Vorteile der Paletten-Automation:

  • Unterschiedliche Spannkonzepte können realisiert werden, auch für Klein-Serien geeignet.
  • Ermöglicht das Spannen von komplexen Werkstücken.
  • Geeignet auch für die Automation von schweren Werkstücken.
  • Bei Bearbeitungen mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Spannsituation.

Werkstück- & Paletten-Automation

R-C2 ist ein Beispiel für eine Automationslösung, die sowohl Merkmale der Werkstück- als auch der Paletten-Automation vereint. Das im Magazin liegende Werkstück wird mit dem R-C2 gegriffen und gleichzeitig gespannt. Der Kraftspannblock mit dem gespannten Werkstück wird dann wie eine Palette in das Nullpunktspannsystem der Maschine geladen. Nach der Bearbeitung wird der R-C2 mit gespanntem Werkstück aus der Maschine entnommen. Das Werkstück kann nun umgespannt und erneut, zur Bearbeitung der zweiten Seite, beladen werden. Nach der Fertigung wird R-C2 mit Werkstück erneut entnommen und das fertige Werkstück abgelegt.

Vorteile der Werkstück- & Paletten-Automation:

  • Hohe Flexibilität.
  • Weniger Rüstaufwand.
  • 6-Seiten-Bearbeitung ohne manuellen Eingriff bei gleichzeitig hoher Genauigkeit.

Werkstück Automation mit dem R-C2

Flexibles Fertigungssystem (FFS / FMS)

Flexible Fertigungssysteme sind Mehrmaschinensysteme zur Bearbeitung von Werkstücken. Über ein angeschlossenes Transport- und Lagersystem sind die einzelnen Werkzeugmaschinen miteinander verbunden, um so den automatisierten Materialfluss zu ermöglichen. Zusätzlich zu den Werkzeugmaschinen gibt es entsprechende Übergabestationen, dort findet das Bereitstellen der Rohteile, das Be- und Entladen der Spannmittel sowie die Ablage der Fertigteile statt.

Vorteile Flexibles Fertigungssystem:

  • Perfekte Auslastung der Maschine, Erhöhung der Spindellaufzeit.
  • Große Anzahl an zur Verfügung stehenden Palettenstellplätzen.
  • Perfekte Organisation und Logistik der Fertigung durch Bevorratung von Rohteilen sowie Spannmitteln und Werkzeugen​.
  • Hohe Flexibilität bei der Auswahl der Fertigungsreihenfolge.

Ihr neutraler Partner für die automatisierte Maschinenbeladung

Wir bei SCHUNK sind auf Greiftechnik, Automatisierungstechnik und Werkstück- und Werkzeugspanntechnik spezialisiert. Qualitativ hochwertige, ausgereifte Komponenten, die im Umfeld Ihrer Werkzeugmaschine zum Einsatz kommen. Aufgrund dieser Erfahrung wissen wir, worauf es bei der automatisierten Maschinenbeladung ankommt. Unabhängig von Roboterarten und Werkzeugmaschinen können wir Sie neutral beraten und gemeinsam die für Ihre Anwendung passende Automationsart auswählen. Falls Sie die Planung und Inbetriebnahme nicht selbst umsetzen, kann ein Systemintegrator oder Maschinenhersteller hinzugezogen werden.

Kontaktieren Sie jetzt Ihren SCHUNK Ansprechpartner.

Inhalt bald verfügbar