L'automazione è un fattore decisivo per rimanere competitivi e produrre in modo efficiente. Nei centri di applicazione robotica, SCHUNK supporta i propri clienti nelle loro attività e sviluppa congiuntamente raccomandazioni convalidate per aumentare la produttività. Con le nuove sedi di Katowice (Polonia) e Gipuzkoa (Spagna), SCHUNK sta ampliando ora la propria rete fino a raggiungere un totale di 15 CoLabs nel mondo. In Polonia, un punto focale particolare dell'inaugurazione dell'11 dicembre 2024 è stata la sbavatura robotizzata. Qui, è possibile automatizzare numerose fasi della lavorazione, aumentando l'efficienza e riducendo al contempo la carenza di manodopera qualificata. Il CoLab spagnolo è stato inaugurato il 3 dicembre 2024 con il coinvolgimento di importanti partner nel campo della robotica come ABB, KUKA e Universal Robots. In qualità di ospite speciale, l'influencer Vanessa Loiola, nota anche come "The Robot Queen", ha condiviso la propria competenza e ha ispirato i partecipanti.
"Con i nuovi CoLabs non solo ampliamo la nostra competenza globale, ma rafforziamo anche la nostra posizione di partner affidabile nel settore dell'automazione", sottolinea Johannes Ketter, COO/CSO di SCHUNK. "Si tratta di un passo fondamentale per rendere l'automazione il più semplice ed efficiente possibile per i nostri clienti. Siamo convinti che le innovazioni possano essere create al meglio attraverso la collaborazione su un piano di parità".
L'espansione della rete CoLab consente di servire i clienti in loco, presso sedi in tutto il mondo, con l'obiettivo di offrire un supporto personalizzato e rispondere rapidamente a esigenze specifiche. I CoLab rappresentano un elemento fondamentale per la pianificazione e la realizzazione di applicazioni robotiche e di automazione industriale. Dalla convalida al supporto specifico da parte degli ingegneri applicativi, sia i neofiti dell'automazione che i professionisti esperti possono trarre vantaggio da questo servizio unico. Le applicazioni pianificate possono essere testate in condizioni reali prima dell'acquisto, riducendo al minimo i rischi e massimizzando i risultati. I clienti interessati possono contattare direttamente i consulenti commerciali SCHUNK sul territorio per la convalida.