分板机 十月 2025 面向未来的柔性电子生产设备 在 productronica 2025 上,SCHUNK Electronic Solutions 将展示电子制造领域的一站式全面产品组合:从技术成熟的离线式分板机到完全集成的在线系统。聚焦于模块化、灵活且可定制的工艺,以实现高效生产。该全球领先的电子元件开发和制造展览会将于 2025 年 11 月 18 日至 21 日在慕尼黑举行。
自动化 十月 2025 机器人触觉 SCHUNK 6 轴 FTS 力/力矩传感器以精度、高分辨率和灵活性运行。这些功能使其成为确保自动化最大效率和过程可靠性的机械臂末端解决方案。它被广泛应用于诸多领域,例如质量控制、过程监控以及磨削或装配工艺。
公司 十月 2025 提高生产力的安全途径:全球 SCHUNK 系统工程 当标准不足以满足需求时,速度、可靠性和就近性就至关重要。制造企业需要制定可靠的预算和明确的里程碑,并在早期阶段明确风险——接口或文件之间没有遗漏之处。抓取技术与自动化技术执行副总裁 Sebastian Höpfl 解释了 SCHUNK 的结构化项目管理和深入的行业知识是如何协同工作的:从深思熟虑的项目规划和定制解决方案到单一来源采购。实现预期结果和长期伙伴关系。
工件夹持 十月 2025 迈向令人兴奋的未来的重要一步 在 EMO 2025 上,SCHUNK 将首次展示采用 IO-Link Wireless 的电池供电机电夹持装置,这是一种在夹持装置和机器控制之间进行无线数据传输的技术。这项创新是朝着进一步提高夹持过程自动化选项和实施工业 4.0 原则迈出的重要一步。公司受益于不受介质限制的夹持位置、扩展数据传输选项和更高的生产率。