arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
テクニカルレポート 12月 2025

オートメーションにおける注意点

これらの簡単なヒントに従えば、自動化プロジェクトはずっと簡単になります。
CPB EGU 使用例 GROW マーキング 自動化の過程で、レーザー加工などの付加価値を生む中核プロセスに集中することで、無駄に本筋から外れてしまうリスクを減らすことができます。

オートメーションは、多くの製造企業にとって戦略的に必要なものとなっています。そのプレッシャーは多方面から押し寄せてきます。熟練作業者の不足が続いているため、反復的な作業や肉体的に負荷のかかる作業に従事できる有資格の専門家が少なくなっています。同時に、企業が低コストの生産拠点と競争しなければならない中で、人件費が年々高くなっています。今の時代に成功するためには、効率性・柔軟性・生産性を高めなければなりません。

その上、人口動態の変化がますます懸念されています。今後数年間で、多くの長期勤続者が退職し、貴重な経験知識も共に失われます。自動化は、負担を軽減するだけでなく、長期的に安定した持続可能なプロセスづくりにも役立ちます。単調な作業の削減、身体的負担の大きい作業の代替、そして安定した品質と生産量の確保を可能にします。

しかし、このような明確な利点があるにもかかわらず、多くの企業はまだ自動化の導入をためらっています。その懸念は何でしょうか?複雑すぎる、コストがかかりすぎる、あるいは一見「不可能」に思える。しかし実際には、適切な手順を踏み、明確な目標を持ち、オープンな考え方によって、自動化は多くの人が考えるよりも簡単に導入できます。

以下の「推奨事項」と「注意事項」は、自動化導入の実践的な指針となります。実務経験に基づいた、洞察力のある実用的な内容です。

推奨事項:自動化を導入する際に絶対にすべきこと

1. 短期的・長期的なビジョンを明確にする

GROW マーキング SCHUNK は、レーザーマーキングのような付加価値の高いプロセス向けに、標準化された自動化セルを提供しています。

オートメーションに取り掛かる前に、まず自社の生産の近い将来を思い描いてみてください。特に時間のかかる一部のプロセスだけを自動化したいのか、それとも長期的に包括的なソリューションを目指しているのかなどです。この決定は、プロジェクトの複雑さやコストだけでなく、技術設計にも影響を与えます。将来的な製品拡張の可能性を考慮せずに、あまりに早く、あまりに広範囲に自動化を進めると、後で見直す必要のある投資につながりかねません。同様に重要なのは、このビジョンを外部のパートナーに明確に伝えることです。サービスの提供側がお客様の長期的な目標を理解してこそ、適切で拡張性のあるソリューションを開発できるのです。

2. プロセスを合理的に分析する — 前工程や後工程も考慮する

オートメーションは決して単独で捉えるべきではありません。前工程や後工程も考慮することが不可欠です。ワークはどのように機械へ供給されているのか?組み立て、梱包、あるいはその他の作業など、一次作業の後はどうするのか?実用的な例:コンポーネントが特定のフォーマットのトレイで納入される場合、オートメーションのためのソリューションは、これらの条件に対応できるように設計されていなければなりません。早い段階から細心の注意を払うことで、あとで想定外の出費やトラブルを避けることができます。

GROW 仕分け オートメーションは簡単そうに見えても、仕分けのようなプロセスでは思わぬ問題を見落とすことがあります。SCHUNK の専門家チームと協力することで、より安全な道を歩むことができます。

3. 最初から従業員に関わってもらう

新しいオートメーションのためのソリューションに関する決定は、従業員が関与することなく行われることが多くあります。毎日生産現場で働いている彼らは、プロセスの細部やちょっとしたクセまで理解しています。彼らをきちんと巻き込むことで、敬意を示すだけでなく、解決策の質の向上にもつながります。さらに、オートメーションによって単調な仕事や肉体的にきつい仕事から解放され、より快適で魅力的な役割を担えるようになることを従業員が理解すれば、雇用の安定に関する懸念も緩和されます。

4. 財務指標以上のものを重視する

コストが重要であることは否定できませんが、オートメーションプロジェクトを評価する際には、人間工学への配慮、職場の安全性、持続可能性など、他に考慮すべき要素があります。オートメーションは、反復的で単調な、あるいは肉体的にきつい仕事から作業者を解放し、今後の新入社員にとってより魅力的な職務にすることができます。さらに、自動化されたプロセスは一貫した製品品質を保証し、不良品の発生率を大幅に削減します。例えば、手作業による品質検査では、欠陥や手直しの必要性を発見するのが遅いことが多くあります。カメラを使用して自動化された 100%検査は、最初に発生した不良品の段階で問題を特定し報告することで、これを防ぐことができます。エネルギーと資源の消費 — 特に空気圧アプリケーションでは、手作業の代わりに精密機械を使用することで大幅に削減できます。したがって、オートメーションは、より持続可能で資源効率に優れ、人間工学に基づいた健康的な工場の実現につながることが多くあります。

5. 専門家の助言を求める

人の役割を踏まえた活用戦略 外部の専門家の助言を求めることは有益です。SCHUNK はこの目的でオートメーションチェックを提供しています。

すべてを社内で解決する必要はありません。安全性評価や包括的なプロセス評価のような複雑なテーマでは、外部の専門知識を活用することは非常に貴重です。例えば、SCHUNK の「オートメーションチェック」は、外部からの綿密な視点を提供し、新たな機会を切り開いてくれます。専門家は技術的なノウハウだけでなく、数多くの類似プロジェクトで培った経験も提供し、よくあるミスを避け、実績のあるオーダーメイドのソリューションを見つけるお手伝いをします。

6. 専任の担当者を任命する

アプリケーション・ワークショップ/活用戦略 SCHUNK のアプリケーション・ワークショップでは、オートメーションの基礎を学び、実践的な事例をもとに個々の用途へのアプローチを開発します。

中小企業では、オートメーションは一般管理職や生産管理職が二次的な責任として担当することが多くあります。しかし、明確に責任者が定められていないと、専門性も対応可能性も低下しがちになります。理想的には、社内に技術チーム、サービス提供者、社内部門間の橋渡しとなる専任の窓口を設けるべきです。そのような役割がまだ存在しない場合は、必要な項目に集中した研修によって開発することができます。たとえば、SCHUNK のアプリケーション・ワークショップでは、参加者がオートメーションの基本を学び、潜在的な可能性を特定します。

注意事項:オートメーションで避けるべきこと

1. 一度にすべてを自動化しようとしないこと

複数のプロセスを同時に自動化したいという思いは強くなりがちです。しかしその結果、予算がオーバーしたり、技術的な問題が生じたりすることも少なくありません。成功するプロジェクトは通常、明確に定義された中核的プロセスに焦点を当て、小規模にスタートするものです。そこから一歩ずつ広げていくことができるからです。

2. 可能だからといって、すべての工程を自動化してはならない

自動化が可能なものをすべて自動化すべきだというわけではありません。手作業で行った方が効率的なプロセスもあります。発生頻度が低いから、複雑すぎるから、あるいは単に人間が行った方がコスト効率が良いから、などが理由です。例えば、接着剤を点付けするような単純な作業は、特に機械が届きにくい場所であれば、手作業で行うのがベストかもしれません。適切なバランスを取ることが重要なのです。

3. うまくいかないなら、当初のアイデアに固執しないこと

人の役割を踏まえた活用戦略 自動化チェックは、戦略的に自動化の準備をし、持続可能な方法でプロセスを設計するのに役立ちます。

SCHUNK の自動化チェックを行うと、計画された自動化のための手順が意味をなさないことが判明する場合があります。これは失敗ではなく、プロセスの一環にすぎません。重要なのは、当初のアイデアに固執することではなく、代替案を受け入れることです。

4. 周囲の状況の複雑さを過小評価してはいけない

自動化は時として、実際よりも単純に見えることがあります。ワークの種類、バッチサイズ、タクト時間、自律性の程度、環境条件などの要因は、実現可能性とコストに大きく影響します。たとえばバラ積み容器から部品を取り出す作業のような、一見単純な作業が、大きな課題をもたらすことがあります。同様に、非常に短いタクト時間(10 秒以下)は技術的には可能だが、高いコストがかかることがよくあります。このような側面はすべて、事前に慎重に検討しなければなりません。例えば、過酷な環境では、清潔な環境とは機械に求められる条件が異なるため、それぞれに合ったソリューションが必要となります。機械が 24 時間 365 日稼働しているか(無人の夜勤を含む)、経験豊富なオペレーターが常にモニタリングしているかで、大きな違いが生じます。SCHUNK の自動化チェックは、このような要素を最初から考慮した全体的な評価を提供します。

まとめ

自動化は、労働力不足やコストの上昇から人口動態の変化まで、今日の課題に対処するための重要な手段です。戦略的なアプローチをとり、現実的な目標を設定し、従業員と外部の専門家の両方に参加してもらうことで、将来も安心なプロセスの基礎を築くことができます。明確なビジョンと現実的な実行があれば、自動化への取り組みは真のチャンスとなります。 詳細を見る