Titan Gilroy et SCHUNK ont beaucoup en commun : ils sont tous deux très enthousiastes à l'égard des nouvelles technologies et s'engagent passionnément à encourager les nouveaux talents et à partager ouvertement leurs connaissances. Ces valeurs se reflètent également dans les articles régulièrement publiés par Titan Gilroy, PDG et fondateur de TITANS of CNC Inc. Avec environ 900 000 abonnés sur YouTube, 150 000 sur LinkedIn et un demi-million de followers sur Instagram, il inspire le monde de l'usinage CNC. Ses vidéos illustrent des technologies de fabrication complexes et inspirent les jeunes en particulier.
Chez SCHUNK, Johannes Ketterer, COO/CSO, a guidé Titan Gilroy à travers l'installation de fabrication ultramoderne et lui a montré comment SCHUNK fait progresser le chargement et l'usinage automatisés des pièces dans sa propre installation de fabrication. Nous équipons les machines et les installations avec des composants de haute précision, qu'il s'agisse de supports d'outils, de techniques de serrage ou d'automatisation - tout ce qui est nécessaire », explique-t-il, avant d'ajouter : « Nous prduisons ici des produits SCHUNK avec des produits SCHUNK » : « Nous fabriquons ici des produits SCHUNK avec des produits SCHUNK ».
Titan Gilroy est conscient de l'importance de l'automatisation : compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de la pression exercée pour fournir en permanence la meilleure qualité, plus rapidement et de manière plus rentable, des processus de fabrication nouveaux et plus rapides sont nécessaires. Des machines hautement productives ne suffisent pas. Un nouveau niveau de productivité ne peut être atteint que grâce au chargement et au déchargement entièrement automatisés des systèmes, combinés à une manipulation précise des pièces. SCHUNK propose non seulement les composants nécessaires, mais aussi le savoir-faire en matière d'application pour les intégrer de manière optimale dans n'importe quel processus de fabrication.
Chez SCHUNK, l'automatisation est non seulement synonyme d'augmentation de la productivité, mais aussi de création d'un environnement de travail ergonomique, sûr et attrayant. Le groupe cible de Titan Gilroy en particulier, la génération Z, attache une grande importance à la santé et à la responsabilité. L'idée d'une production saine – une usine saine – correspond exactement aux valeurs de ses partisans.
Titan Gilroy est une source d'inspiration avec sa plateforme d'apprentissage en ligne « TITANS of CNC Academy », qui offre aux élèves, aux étudiants et aux professionnels un accès gratuit aux connaissances sur la CAO, la FAO, la CNC, la rectification initiale, la fabrication additive et les techniques de mesure. Le programme innovant, étayé par des vidéos, est accessible à tous, quel que soit l'âge ou le bagage technique, et enseigne les derniers développements en matière de technique de fabrication.
Cet engagement est rendu possible notamment par la coopération avec des partenaires industriels tels que SCHUNK, auprès desquels Titan Gilroy s'informe régulièrement des dernières tendances et évolutions technologiques. En tant que pionnier technologique, SCHUNK entretient un échange ouvert avec des plateformes d'experts telles que TITANS of CNC, et investit dans la formation et la promotion de ses propres employés talentueux afin de préparer la prochaine génération de spécialistes aux défis du monde moderne de la fabrication.
Lors de l'AMB en septembre 2024, SCHUNK présentera une variété d'options d'automatisation pour le chargement de machines assisté par robot ainsi que de nombreuses innovations pour la fabrication automatisée. Venez nous rendre visite dans le hall 1, au stand 1G30.
Cliquez ici pour voir la vidéo SCHUNK : Libérer la puissance de l'usinage CNC