Comment mettre en place une production flexible et efficace, susceptible d'être étendue à l'avenir, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de la nécessité de préserver les ressources ? Avec l'automatisation ! Pour une introduction plus rapide dans la manipulation autonome d'objets non orientés vers la position, SCHUNK a développé le kit de préhension 2D. Il permet de manipuler en toute fiabilité des pièces différentes, disposées de manière aléatoire, à partir d'une bande transporteuse, d'un plateau ou d'une table d'alimentation, même en cas de changement de lumière, de couleur ou d'arrière-plan. Le kit d'application se compose d'une caméra avec objectif, d'un PC industriel, d'un logiciel d'intelligence artificielle et d'un préhenseur spécifique à l'application. Tous les composants sont parfaitement coordonnés et peuvent être combinés avec n'importe quel robot et n'importe quel système de contrôle de niveau supérieur. Au cœur du système se trouve le logiciel d'intelligence artificielle développé par SCHUNK, associé à une interface utilisateur intuitive. Cela signifie que les utilisateurs n'ont besoin d'aucune connaissance préalable en matière de programmation ou de traitement d'images. Une fois configuré, le logiciel assisté par l'IA fournit des conseils étape par étape tout au long du processus d'apprentissage de la planification de la préhension. Une fois que les objets ont été photographiés et nommés, l'IA s'entraîne elle-même, de manière totalement déconnectée. Le kit de préhension 2D permet d'automatiser les tâches récurrentes de tri ou de logistique de manière fiable et avec peu d'efforts.
Le PRIX HERMES annuel est le prix technologique international présenté au salon de Hanovre. Il récompense des produits exceptionnels et des solutions novatrices qui font preuve d'un haut degré d'innovation technologique et qui présentent des avantages pour l'industrie, l'environnement et la société. Le rapport coût-efficacité et le fait que le produit soit prêt à être mis en œuvre ont également joué un rôle décisif dans l'évaluation. Un jury indépendant d'experts, composé de représentants des milieux politiques, économiques, de la recherche et de la communauté, présidé par le professeur Holger Hanselka, président de la Fraunhofer-Gesellschaft, a sélectionné trois candidatures dans le cadre d'un processus de décision préliminaire, dont le kit de préhension en 2D de SCHUNK. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie d'ouverture du salon de Hanovre le 21 avril 2024.
Le spécialiste de l'automatisation SCHUNK développe et produit des solutions d'automatisation flexibles pour des clients issus d'un large éventail d'industries. Les solutions conviviales aident les clients à accroître leur efficacité et à maintenir leur compétitivité dans un environnement de production dynamique avec une grande variété de pièces. Avec son kit de préhension 2D, SCHUNK propose une nouvelle solution complète qui facilite considérablement introduction aux processus automatisés et qui, outre une conception plus efficace de la production, permet de réaliser des économies potentielles en termes de temps et de ressources.