arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de depanelización octubre 2023

La SAL-1300 separa paneles con tecnología láser de alta velocidad

En Productronica 2023, SCHUNK Electronic Solutions presentará la SAL-1300, la primera máquina depanelizadora láser de la familia de máquinas depanelizadoras. Esta máquina autónoma compacta con tecnología speedLAS® permite depanelizar por láser a alta velocidad. El láser reduce los tiempos de proceso hasta un 80 % y garantiza una calidad de corte óptima. El láser independiente de la fuente y la posibilidad de combinar el procesamiento láser con la tecnología de fresado en una sola máquina crean un alto grado de flexibilidad.
Imagen de aplicación – SAL1300 La tecnología speedLAS® permite un procesamiento láser preciso y de alta velocidad gracias a la innovadora interacción entre el control del escáner láser y la tecnología de eje lineal de SCHUNK.

El láser se ha consolidado como una herramienta precisa, limpia y eficaz en muchos campos. Con el nuevo sistema de depanelizado láser SAL-1300, SCHUNK aprovecha al máximo estas ventajas. Por primera vez, la innovadora tecnología speedLAS® desarrollada por SCHUNK para la SAL-1300 permite controlar el láser mediante un escáner especial, de forma que sus movimientos son capaces de superponerse a los de los ejes. La tecnología speedLAS® garantiza que la luz del láser esté siempre alineada en un ángulo perpendicular a la pieza, independientemente del movimiento de los ejes. Esto garantiza una entrada de energía uniforme y, por ende, cortes de precisión hasta en las zonas laterales. En comparación con las aplicaciones láser anteriores, la SAL-1300 también ofrece una velocidad de procesamiento de hasta un 80 % más rápida.

El láser adecuado para cada aplicación

La SAL-1300 funciona independientemente de la fuente de láser, lo que significa que es posible utilizar cualquier longitud de onda. También permite elegir la mejor fuente de láser para cada material. Para ello, SCHUNK cuenta con un amplio soporte de procesos en colaboración con su socio de cooperación Dr. Bohrer Lasertech GmbH. La base para seleccionar la mejor fuente de láser posible para cada necesidad reside en la experiencia y en un análisis preciso de los materiales que se van a procesar mediante un microscopio electrónico de barrido.

La modularidad crea flexibilidad

La compacta SAL-1300 tiene un tamaño similar al de los conocidos sistemas de la serie SAR. Tampoco ha cambiado nada en el concepto operativo de eficacia probada. Los portapiezas existentes de las máquinas depanelizadoras SAR también pueden utilizarse con la SAL-1300. Sin embargo, se han abierto posibilidades de maquinado completamente nuevas gracias a la opción de complementar el sistema con un pórtico de fresado. Al combinar el procesamiento láser y la tecnología de fresado en una sola máquina, las piezas con componentes flexibles, por ejemplo, pueden procesarse rápidamente y con la máxima precisión sin ninguna intervención manual. El pórtico de fresado opcional puede adaptarse.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 1 MB ZIP Descarga