arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
工件夹持

迈向令人兴奋的未来的重要一步

在 EMO 2025 上,SCHUNK 将首次展示采用 IO-Link Wireless 的电池供电机电夹持装置,这是一种在夹持装置和机器控制之间进行无线数据传输的技术。这项创新是朝着进一步提高夹持过程自动化选项和实施工业 4.0 原则迈出的重要一步。公司受益于不受介质限制的夹持位置、扩展数据传输选项和更高的生产率。

SCHUNK VERO-S NSE3-PH 138 IOL 电子元件全部集成在内部的电动快换托盘模块:提供广泛的查询和传输选项,VERO-S NSE3-PH 138 IOL 的夹持过程透明度更高,没有进一步的干扰轮廓。

借助新的电池供电夹持装置,SCHUNK 为希望实时捕获与过程相关的状态,并将其高效传输到机器控制系统的公司提供了开创性的解决方案。这项技术对于希望摆脱成本密集型气动和液压解决方案的行业特别有吸引力——无论是为了降低运营成本,还是为了避免污染,这些解决方案在洁净室或食品行业都是绝对不可取的。

无线数据传输和实时过程监控

在这项新开发项目中,SCHUNK 依靠 IO-Link Wireless 在夹持装置和机器控制系统之间进行无线通信。在 EMO 2025 上,将首次展示使用该技术的 KSE3 系列电池供电 TANDEM 强力夹具和 VERO-S 快换托盘模块。夹持装置状态永久记录的启动和传输是通过 IO-Link Wireless 和 IO-Link Master 进行的,它们将这些信息传输到机器控制系统。

该领域的一大亮点是与 BRC 无线技术专家 Blum Novotest 的合作。如果已使用采用 BRC 无线技术的 BLUM 测量系统,SCHUNK 的新型夹持装置可以快速、经济高效地集成到现有生产流程中。这样可以节省时间、减少安装工作量并提高生产灵活性。

性能相同,外围设备更少,对环境的影响更小

尽管采用电池供电,但用户不必牺牲夹持力或下拉力。恰恰相反:新型夹持装置具有与气动或液压系统相同的性能。由于执行器和电子元件已完全集成到夹持装置中,因此也没有额外的干扰轮廓。信号处理直接在夹持模块内进行,因此只需要连接 IO-Link 接口。SCHUNK 的新型电池供电夹持装置不仅功能强大,而且效率高:每次电池充电可进行多达 1,000 次夹持周期。通过这种方式,SCHUNK 继续为制造业未来的可持续发展、资源节约和高效生产铺平道路。