arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Entreprise février 2023

La numérisation et la durabilité vont de pair

Lorsque les entreprises internationales se réuniront à Hanovre, du 17 au 21 avril, à l'occasion de du plus grand salon commercial du monde, elles fixeront toutes leurs propres priorités - et pourtant, il y a une chose qu'elles ont en commun. Elles sont toutes confrontées à des défis majeurs qui nécessitent une transformation profonde de la façon de penser. Outre les questions urgentes relatives à la sécurité énergétique et au fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, il y a quelques grands points d'interrogation, notamment en ce qui concerne les grands thèmes de la durabilité et de la numérisation. Le spécialiste de l'automatisation SCHUNK, qui met délibérément l'accent sur le dialogue ouvert à Hanovre, souligne que ces deux thèmes sont indissociables. L'échange et la coopération dans un esprit de partenariat permettent de créer des concepts et des technologies durables qui peuvent être utilisés pour relever les défis de notre époque.
Image d'application ADHESO La pince adhésive ne nécessite aucune énergie : ADHESO saisit les surfaces sensibles sans laisser de résidus. Cela ouvre de nouveaux domaines d'application dans les secteurs de l'e-mobilité, de la pharmacie et des laboratoires.

Partenaire engagé pour une numérisation autodéterminée

L'entreprise familiale fait avancer la numérisation à la fois avec ses solutions pour les clients et à un niveau plus élevé. Par exemple, SCHUNK participe depuis longtemps à la gestion de la plateforme Industrie 4.0, le réseau d'associations professionnelles allemandes qui pilote la stratégie du gouvernement allemand en matière de haute technologie. C'est une façon pour l'entreprise de contribuer à la transformation numérique du secteur et de lancer des concepts sur des sujets numériques clés. Cela démontre que SCHUNK met déjà en œuvre le thème central au salon de Hanovre de cette année, « Transformation industrielle - Faire la différence ». Le PDG Henrik A. Schunk est également impliqué dans l'initiative de numérisation Manufacturing-X. Cette initiative vise à créer un espace de données souverain et fédéré pour l'industrie numériquement connectée et à rendre les chaînes de valeur plus durables, transparentes et résilientes. Après tout, la confiance et le contrôle de leurs propres données sont essentiels pour les entreprises sur la voie d'un avenir numérique réussi.

Kit de préhension SCHUNK EGU 2D Manipulation intelligente : SCHUNK a conçu le kit de préhension 2D pour la manipulation d’objets individuels disposés de manière aléatoire sur un plan. Cet ensemble entièrement coordonné de matériel, de logiciels AI et de services provient d’une seule source et peut être utilisé pour tous les robots.

Innovations pour une industrie plus durable

SCHUNK démontre sur place comment les solutions numériques peuvent conduire à une plus grande efficacité et à une plus faible consommation de ressources à l'aide de trois exemples innovants. La technologie bio-inspirée ADHESO saisit les pièces délicates ou difficiles à manipuler en douceur, sans laisser de résidus et, surtout, sans aucune énergie, grâce à la force d'adhésion. La technologie respectueuse de l’environnement a reçu le prix allemand de l'innovation pour le climat et l'environnement (IKU) en 2022. Le porte-outil intelligent iTENDO² transmet les données en temps réel, ce qui permet de sécuriser les processus d'usinage nécessitant une précision maximale. La solution qui a remporté le prix allemand de l'innovation 2022, assure la transparence et la traçabilité et permet donc de réduire les rejets. Un AI développé par SCHUNK, le kit de préhension 2D, permet la préhension d’objets individuels disposés de manière aléatoire sur un plan, un jeu d'enfant. L'ensemble complet de matériel, de logiciels et de services ne nécessite aucune connaissance préalable en matière de programmation ou de reconnaissance d'images. Rejoignez-nous pour échanger des idées sur ces innovations. Nous nous réjouissons de faire la différence : avec vous !

SCHUNK au salon de Hanovre : hall 6 / F21

Image d'application iTENDO² Composant clé dans la numérisation des machines-outils : iTENDO² fournit des données en temps réel "au plus près de la pièce" et permet d'introduire rapidement des processus d'usinage optimaux.