O mundo da produção industrial está mudando. A descarbonização é o objetivo de longo prazo em todas as áreas da economia e da sociedade. No caminho para essa meta, processos e serviços estão sendo colocados à prova em termos de conservação de recursos e neutralidade climática. A maior prioridade entre as áreas de ação empresariais é garantir a viabilidade futura. O objetivo é definido em termos ecológicos, econômicos e sociais: eficiência em todas as áreas. Somente com uma alocação cuidadosa de todos os recursos será possível superar com êxito os enormes desafios do desempenho econômico, da proteção ambiental e da responsabilidade social. Para empresas de produção, é, portanto, inseparável que todos os produtos sejam fabricados de forma que conserve os recursos e, ao mesmo tempo, preserve a capacidade do meio ambiente de se regenerar.
A SCHUNK, uma empresa global e parceira integrada em tecnologia de automação e produção, também se concentra em questões ecológicas, econômicas e sociais. A sustentabilidade, tanto para nossos colaboradores quanto para nossos clientes, é a nossa principal prioridade. O objetivo é otimizar os processos dos usuários e torná-los ainda mais econômicos e flexíveis - inclusive em usinagem. Junto com seu parceiro de tecnologia MAPAL, de Aalen, especialista em ferramentas, dispositivos de fixação e soluções de usinagem, a SCHUNK está trabalhando em como os usuários podem fazer a transição para uma usinagem mais sustentável. Ambas as empresas reconheceram os benefícios da tecnologia de fixação por expansão hidráulica na área de produção. O resultado: os usuários se beneficiam da liderança tecnológica em tecnologia de fixação por expansão hidráulica em questões ecológicas, econômicas e sociais. Portanto, a SCHUNK e a MAPAL recomendam que empresas de usinagem confiem na tecnologia de fixação por expansão hidráulica à prova de futuro em produção por razões de sustentabilidade.
Muitos usuários de metalurgia há muito tempo estão convencidos por essa tecnologia, porque ela permite que eles obtenham um processamento de peças econômico, eficiente e com economia de recursos. Os porta-ferramentas de expansão hidráulica estão disponíveis no mercado para qualquer aplicação. A fixação da ferramenta é realizada por um mecanismo hidráulico, onde um parafuso é aparafusado, comprimindo o meio de pressão interno e deformando elasticamente a manga de expansão. Dessa forma, a haste da ferramenta fica firmemente fechada. A alta tensão e a rigidez radial garantem uma fixação absolutamente segura da ferramenta e uma precisão de concentricidade.
A SCHUNK e a MAPAL têm décadas de experiência com essa tecnologia. Graças a uma segmentação dos porta-ferramentas diferenciada e específica para cada aplicação, os clientes recebem o porta-ferramentas de expansão hidráulica certo, dependendo da aplicação e dos requisitos. Eles são finamente balanceados por padrão e são adequados para altas velocidades de rotação. "A tecnologia de fixação por expansão hidráulica apoia significativamente as empresas da indústria da usinagem no caminho para a descarbonização", enfatiza Matthias Brenner, Diretor de Vendas de Produtos e Gestão de Produtos de Tecnologia de Fixação da SCHUNK. "A indústria, os negócios e a sociedade devem atender à demanda urgente por emissões, energia e consumo de materiais menores", ressalta Brenner. "Se você quer produzir de forma sustentável no futuro, é necessário esgotar todas as medidas para reduzir as emissões de CO2. Isso inclui novos produtos e serviços ecológicos, bem como a redução de emissões em nossas próprias operações e na cadeia de suprimentos."
"O uso da tecnologia de fixação por expansão hidráulica contribui para a produção sustentável de uma perspectiva ecológica, econômica e social", enfatiza Dennis Minder, Chefe Global de Gestão de Produtos e Aplicações da Tecnologia de Fixação na MAPAL, acrescentando: "Do ponto de vista técnico, uma vantagem dos porta-ferramentas de expansão hidráulica em termos de sustentabilidade é sua vida útil significativamente maior. Se você quer ser responsável em produção, deve considerar a transição para a tecnologia de fixação por expansão hidráulica. Para novas aquisições, os porta-ferramentas de expansão hidráulica são a primeira escolha quando se trata de perspectiva de sustentabilidade."
Graças ao seu conceito de design, a tecnologia de fixação por expansão hidráulica representa conservação de recursos e segurança do processo. A precisão permanente de concentricidade de um porta-ferramentas de expansão hidráulica e o amortecimento eficaz da vibração graças à almofada de óleo interna resultam em melhores superfícies da peça, prevenção de microexplosões, proteção do fuso da máquina e maior vida útil da ferramenta para o cliente. Ele se beneficia imediatamente da economia de custos e de resultados de maior qualidade. Com a tecnologia de fixação por expansão hidráulica, a precisão de concentricidade, a força de fixação e o torque permanecem constantes durante todo o processo de usinagem. Essa segurança do processo protege tanto a peça quanto os recursos operacionais, especialmente a aresta de corte da ferramenta. No geral, o retrabalho, tanto na peça quanto na configuração de usinagem, é significativamente reduzido.
Comparado às castanhas retráteis, que são submetidas a alto estresse devido ao aquecimento e resfriamento constantes, uma castanha de expansão hidráulica dura significativamente mais. Porque aqui não ocorre fadiga do material devido ao estresse térmico. "Nós, da MAPAL, verificamos a maior vida útil das ferramentas por meio de comparações", explica Dennis Minder. Embora as castanhas retráteis não produzam mais a qualidade inicial do componente após cerca de 500 ciclos de fixação, uma castanha de fixação UNIQ atual atinge de 10.000 a 15.000 ciclos, com qualidade consistente para o usuário." Essa longevidade serve imediatamente para proteger os recursos, pois o metalúrgico pode usar o equipamento de forma confiável por muitos anos. O porta-ferramentas de expansão hidráulica também impressiona quando se trata de manutenção e recondicionamento: as peças instaladas podem ser substituídas e o óleo hidráulico pode ser reabastecido. Isso significa que ele está pronto para uma segunda vida e apto para outros 10.000 a 15.000 ciclos de usinagem. "A tecnologia de fixação por expansão hidráulica é um fator-chave altamente eficaz para eficiência e economia de material", enfatiza Matthias Brenner. Evitar rejeitos tem um efeito positivo imediato na redução das emissões de CO2, pois matérias-primas valiosas já contêm recursos que não devem ser desperdiçados. "A mentalidade descartável chegou ao fim. Isso é apoiado especificamente por um porta-ferramentas de expansão hidráulica, pois ele foi projetado para uma longa vida útil da ferramenta", diz Brenner.
E há outro argumento a favor da tecnologia de fixação por expansão hidráulica: a proteção dos colaboradores. Os operadores de máquinas ficam gratos pelo manuseio simples e sem problemas do porta-ferramentas de alta qualidade, pois ele só precisa ser inserido e aparafusado firmemente. No geral, a troca leva apenas alguns segundos e, ainda assim, é realizada com precisão micrométrica. Nenhum outro dispositivo periférico é necessário. Os curtos tempos de preparação e a eliminação de retrabalho têm impacto imediato na produtividade e reduzem os custos de mão de obra. Por último, mas não menos importante, a segurança no trabalho em operações diárias de usinagem também é elevada a um novo patamar graças à tecnologia de fixação por expansão hidráulica: queimaduras em castanha quente não ocorrem mais. "Um dispositivo de retração não é apenas difícil de usar, mas também uma fonte potencial de perigo", ressalta Dennis Minder. "E isso é eliminado com o porta-ferramentas de expansão hidráulica."
Além da durabilidade, conservação de recursos e segurança ocupacional, a tecnologia de fixação por expansão hidráulica também impressiona pela economia de energia em comparação com o uso de castanhas retráteis. O alto consumo de eletricidade, que é comum aqui, é eliminado - e com ele quantidades significativas de emissões de CO2 diretamente associadas. "Um forte argumento para a transição para a fixação hidráulica é o alto consumo de energia durante a retração", explica Dennis Minder. "A entrega com retração térmica elimina todo o consumo de energia, reduz as emissões de CO2 e diminui os custos de energia", afirma o especialista da MAPAL. "Descobrimos em nossa própria produção que uma unidade de retração, usada diariamente em operações de três turnos, consome de 10.000 a 12.000 quilowatts-hora de eletricidade por ano, o que a torna uma grande consumidora de energia", diz Minder. "Isso é muito mais econômico com os porta-ferramentas de expansão hidráulica. Cada redução no consumo de energia nos ajuda a atingir nossas metas de sustentabilidade!"
O uso da tecnologia de fixação por expansão hidráulica em processos de usinagem leva em consideração muitas dimensões da produção sustentável - desde a proteção de recursos, começando pela matéria-prima, até energia e condições de trabalho melhores e menos estressantes para os colaboradores. A melhoria dos processos existentes, nas operações comerciais diárias, é um dos fatores importantes para tornar a fabricação de produtos mais eficiente em termos de recursos, independentemente das áreas envolvidas. É crucial que os operadores de fábricas considerem todas as áreas de consumo de recursos, identifiquem qualquer desperdício e, por fim, o eliminem. Mesmo pequenas mudanças no processo de produção podem ser implementadas sem grandes esforços de engenharia e rapidamente têm efeito perceptível. Ao utilizar porta-ferramentas de expansão hidráulica, os usuários em operações de usinagem podem reduzir as emissões de CO2 imediatamente e atingir suas metas climáticas - durante a operação e sem reequipamentos dispendiosos. Como as geometrias do porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO Slim 4ax (SCHUNK) e UNIQ DReaM 4.5° (MAPAL) são exatamente as mesmas das castanhas termorretráteis, elas podem ser substituídas 1:1 sem reprogramação. A transição nunca foi tão fácil.