arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Robôs industriais e cobots (robôs colaborativos) estão desempenhando um papel cada vez mais importante na automação de processos de fabricação em ambientes industriais. O uso dessa tecnologia pode ajudar as empresas a aumentar sua produtividade e eficiência, melhorar a qualidade de seus produtos e aliviar seus funcionários no trabalho.

No entanto, com novos cenários de aplicação e aplicações, novos desafios surgem. Para atender a essas demandas, trabalhamos em estreita colaboração com os principais fabricantes de robôs. Ao reunir conhecimento técnico, podemos oferecer uma ampla gama de soluções de ponta de braço adaptadas aos requisitos específicos de suas aplicações.

Componentes para qualquer aplicação

Carregamento da máquina

Imagem da aplicação garra dupla EGU Carregamento automatizado da máquina com a SCHUNK EGU

O carregamento da máquina torna-se uma brincadeira de criança com os cobots, por exemplo, em conjunto com a garra universal EGU . Em perfeita coordenação, eles dão suporte confiável às pessoas durante etapas de trabalho repetitivas e monótonas. Isso cria maior liberdade para que os colaboradores sejam alocados para tarefas mais exigentes. Os cobots podem ser facilmente integrados ao processo de carga e descarga e, portanto, representam um grande passo à frente na criação de um ambiente de produção inteligente.

Vantagens:

  • Aumento da utilização da capacidade de produção
  • Aumento no nível de automação
  • Maior vida útil

Kits de aplicação MTB

Nossos Kits de aplicação MTB são ideais para carga e descarga de máquinas. Eles se adaptam perfeitamente ao ambiente da máquina, assumindo o importante papel de manuseio e fixação da peça de trabalho. Devido ao bocal de sopro integrado, design robusto e componentes eletrônicos vedados, os kits de aplicação MTB são altamente específicos para cada aplicação e perfeitamente adequados para uso em ambientes agressivos e sujos.

Imagem da aplicação, kits de aplicação Carregamento e descarregamento em um ciclo de robô usando SCHUNK MTB

Tratamento

Imagens da aplicação ERT e EGK Manuseio de placas de circuito impresso com SCHUNK EGK

Manuseio inclui qualquer tipo de manuseio de peças, como transporte, classificação ou reorientação de peças dentro das sequências logísticas de uma produção. Em processos automatizados, essas sequências são essenciais para preparar as peças para a próxima etapa do trabalho. Dependendo do processo, altas exigências são colocadas na flexibilidade dos componentes de manuseio.

A garra operada mecatronicamente é adequada para o manuseio de componentes especialmente sensíveis no setor de eletrônicos. Garra para pequenos componentes EGK .

Vantagens:

  • A confiabilidade do processo é garantida
  • Produtividade aumentada
  • Maior tempo de ciclo

Montagem

As aplicações de montagem incluem o processo de montagem e junção de diversas peças. O manuseio preciso e reproduzível é crucial aqui. Frequentemente, diferentes ferramentas são usadas para executar sucessivamente vários processos de montagem. Componentes para testar forças e torques podem ser usados para garantir um processo correto de junção.

Vantagens:

  • Maior eficiência
  • Ergonomia melhorada
  • Eliminação de etapas de trabalho

Imagem da aplicação Co-act EGP-C Montagem em um bloco de motor com o Co-act EGP-C

Inspeção de qualidade

Utilização do SCHUNK PZN-plus para inspeção de qualidade  Utilização do SCHUNK PZN-plus para inspeção de qualidade.

A inspeção de qualidade e a garantia de qualidade servem para assegurar a qualidade do produto durante a produção. Dependendo das peças e dos processos, vários procedimentos de teste e medição podem ser automatizados. Manuseio de componentes e permitem inspeção de qualidade automatizada e suporte à documentação de valores de medição e inspeção.

Vantagens:

  • Taxa de erro minimizada
  • Garantia da qualidade
  • Implementação da inspeção de qualidade

Colaboração homem-robô

Imagem da aplicação Cobot EGP-C Cooperação entre humanos e robôs com Co-act EGP-C

Garras para operações colaborativas

Interagindo de forma inteligente e segura com humanos. A SCHUNK estabelece padrões – também na colaboração homem-robô (HRC). Como pioneira, a SCHUNK introduziu o Co-act EGP-C , a primeira garra industrial certificada para operação colaborativa do mercado.

Saber mais

Conteúdo disponível em breve

Estamos à disposição para orientá-lo sempre que você quiser pelo WhatsApp