arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Histoires à succès décembre 2025

Automatisation des processus de fin de ligne pour une production en série stable

Normes élevées, temps de cycle courts, fiabilité maximale des processus : les exigences de l'industrie automobile ne laissent aucune place aux compromis. Pour répondre à ces exigences, le fournisseur EMS SVI Austria, en collaboration avec SCHUNK Electronic Solutions et d'autres partenaires, a opté pour une solution globale entièrement automatisée. Le résultat : une solution de fabrication à l'épreuve du temps qui allie efficacité et qualité.

Pince à 2 doigts SCHUNK Une pince à deux doigts SCHUNK saisit les circuits imprimés depuis la station intermédiaire et les dépose dans les nids de test.

Sur son site autrichien, SVI, un fournisseur EMS d'envergure mondiale, emploie 350 personnes qui travaillent sur une surface de production de 5 300 mètres carrés pour façonner activement l'avenir de la production électronique automobile. En développant son expertise et sa spécialisation dans ce domaine, SVI Austria vise à établir de nouvelles normes en tant que partenaire solide pour ses clients.

SCHUNK SVI Austria Peter Lazarus, opérateur chez SVI Austria (à gauche), Stefan Lorenz, Area Sales Manager (DE/AT) chez SCHUNK Electronic Solutions (au centre), Walfred Krienzer, Manager Manufacturing & Test Equipment chez SVI Austria.

Le défi : précision, efficacité et fiabilité

Avant de travailler avec SCHUNK Electronic Solutions, SVI Austria s'appuyait sur des solutions autonomes et un travail manuel en bout de chaîne. Cependant, les exigences en matière de processus ont augmenté, tant en termes de volumes qu'en termes de qualité et de fiabilité des processus. La structure existante a atteint ses limites. Une solution entièrement automatisée et sans faille s'imposait. « Nous voulions une solution capable de gérer nos volumes de production croissants tout en garantissant la qualité de nos produits », explique Walfred Krienzer, chef de projet chez SVI Austria. « Avant tout, il était important pour nous de minimiser les interventions manuelles et de rester flexibles. »

La solution : un concept global innovant

Chargeur à 4 positions ILR-2800 Le chargeur de magasin à 4 positions peut contenir jusqu'à 23 panneaux par pile et les transfère à la machine de dépanélisation ILR-2800.

SCHUNK Electronic Solutions, en collaboration avec des partenaires solides tels que Achat5 Engineering GmbH - un expert en solutions de manipulation de cartes, Schnaidt GmbH - un spécialiste de l'équipement pour la fabrication électronique, et Dr. Eschke Elektronik GmbH - un expert reconnu en systèmes de test, a développé une ligne de production hautement automatisée qui couvre toutes les étapes du processus.

Le processus a commencé par un chargeur de magasin à 4 positions capable de traiter jusqu'à 23 piles de panneaux. Ces panneaux sont ensuite transférés progressivement dans l'ILR-2800 via un système intelligent de manipulation des panneaux - synchronisé avec un cycle de traitement. Dans ce contexte, SCHUNK et Achat5 ont encore intensifié leur partenariat : à l'avenir, SCHUNK proposera les systèmes de manipulaion du carton d'Achat5 dans le cadre de son propre portefeuille, ce qui permettra une intégration encore plus poussée à partir d'une source unique.

L'ILR-2800 est le cœur de la gamme, impressionnant par sa précision maximale à grande vitesse. Deux axes linéaires SCHUNK spécialement développés, s'étendant sur l'ensemble de la machine, permettent des temps de cycle particulièrement efficaces. Sur ces axes se trouvent quatre positions pour les navettes porte-pièces, qui fonctionnent parfaitement en synchronisation avec un décalage temporel. Cela permet d'assurer un traitement continu, sans temps d'attente, et de maximiser la productivité. Le porte-pièce, développé et fabriqué en coopération avec Schnaidt, ainsi que la station de couvercle complète, sont équipés du système de palettes à changement rapide VERO-S de SCHUNK - assurant une fixation sûre et des changements rapides et précis. Il s'agit d'un avantage décisif pour la sécurité de processus.

Système de bridage au point zéro VERO-S de station de couvercle La station de couvercle est équipée d'un système de bridage au point zéro VERO-S et offre une qualité de séparation optimale.

Le déroulement du processus en détail :

  • Chargement en position 1 : Une pince SCHUNK place avec précision le panneau sur le porte-pièce spécifique au produit.
  • Position 2 de la station de couvercle : Le circuit imprimé est équipé d'un couvercle qui reste solidement fixé par le système de bridage au point zéro VERO-S. Cela garantit la stabilité tout au long du processus de séparation.
  • Position 3 du processus de fraisage : Le processus de fraisage est hautement automatisé et efficace : Un changeur d'outils à 6 positions permet une semaine de fonctionnement sans intervention manuelle. Des fonctions telles que le dispositif de maintien, le contrôle de la rupture et du diamètre de l'outil et la surveillance de la brosse de fraisage garantissent des résultats toujours précis. Les différentes profondeurs de fraisage réduisent l'usure, tandis que l'amplificateur de réduction de la poussière assure une séparation presque sans poussière. Après le fraisage, le porte-pièce est automatiquement ramené à la station de couvercle.
  • Position 4 : Les circuits imprimés séparés sont saisis par une pince SCHUNK et placés sur une station intermédiaire dotée de deux fentes. Cette station intermédiaire transfère ensuite les planches vers la cellule d'indexation rotative pour le test ICT. Lorsque toutes les planches ont été placées, la navette avec le porte-pièce retourne à la position 1 , où une pince à vide saisit le bord restant et le jette dans une poubelle située dans la zone inférieure de la machine. Le processus reprend alors depuis le début.

Utilisation maximale - temps d'arrêt minimal

La conception sophistiquée de l'ILR-2800 permet un traitement pratiquement ininterrompu. La combinaison de flux de travail synchronisés et d'étapes de processus intégrées de manière transparente - du fraisage à la mise en place du couvercle et à l'élimination - garantit une utilisation maximale de la machine avec la plus grande stabilité du processus.

Cellule d'indexation rotative : l'assurance qualité à son plus haut niveau

cellule à indexation rotative test ICT Dans la cellule d'indexation rotative, le test ICT est effectué, tandis que des processus supplémentaires peuvent être mis en œuvre dans les positions inactives.

La cellule d'indexation rotative a été développée en collaboration avec Schnaidt GmbH et Dr. Eschke Elektronik GmbH. Elle effectue le test en circuit (ICT) et garantit une qualité de produit constante et sûre. « Le test ICT est un élément central de notre processus de production », explique Walfred Krienzer. Grâce à l'adaptateur C spécialement conçu et aux nids de test fabriqués avec précision, les cartes de circuits imprimés sont solidement fixées pendant le test et leur fonctionnalité électrique est vérifiée. « L'intégration transparente du test permet de gagner du temps et de réduire les sources d'erreur », poursuit M. Krienzer.

Efficacité de la palettisation : Le système PAL-1500

Après le processus de test, le système de palettisation PAL-1500 de SCHUNK prend en charge les circuits imprimés inspectés. Des fonctions telles que le centrage des plateaux, la station d'éjection et le contrôle des plateaux vides garantissent un transfert en douceur et en toute sécurité vers l'étape de production suivante. Un convoyeur séparé pour les pièces à rejeter permet de manipuler en toute sécurité les composants défectueux sans interrompre le flux de production.

Grâce à sa conception modulaire, le PAL-1500 peut être adapté de manière flexible à différents formats de plateaux et offre une fiabilité maximale des processus, ce qui est particulièrement important pour la production en série dans l'industrie automobile.

Communication sans faille : Connexion MES et SMEMA

La ligne de production est entièrement compatible avec le système MES, ce qui permet un contrôle central et une traçabilité de bout en bout. Les interfaces SMEMA facilitent l'échange de données entre les machines, tandis que les commandes de scanner et de réglage améliorent encore la fiabilité du processus. « Pour répondre aux exigences de l'industrie automobile, cette communication sans faille est indispensable », souligne M. Krienzer.

Conclusion : une production à l'épreuve du temps grâce à l'automatisation

La ligne de production mise en place chez SVI Austria est un exemple de partenariat réussi et d'automatisation intelligente. Avec une production annuelle prévue de 4 millions de produits, le système établit de nouvelles normes en matière d'efficacité et de qualité. « Le système fonctionne exactement comme prévu, et les efforts requis pour l'exploitation et l'installation ont été nettement moins importants que prévu, ce qui rend l'ensemble du processus encore plus efficace », résume M. Krienzer. Stefan Lorenz, représentant commercial chez SCHUNK Electronic Solutions, ajoute : « La flexibilité du système permet d'intégrer en toute transparence des processus supplémentaires tels que le marquage au laser ou le pointage à chaud : parfaitement adaptés aux exigences de nos clients. »

L'industrie automobile est confrontée à des défis, mais aussi à de grandes opportunités. Les processus de production hautement automatisés sont de plus en plus essentiels pour garantir la qualité, l'évolutivité et la compétitivité à long terme.