arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Success Stories 十二月 2025

Automatisierung der End-of-Line-Prozesse für stabile Serienproduktion

Hohe Qualitätsstandards, kurze Taktzeiten, maximale Prozesssicherheit – die Anforderungen der Automobilbranche lassen keinen Spielraum für Kompromisse.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat sich der EMS-Dienstleister SVI Austria gemeinsam mit SCHUNK Electronic Solutions und weiteren Partnern für eine voll automatisierte Gesamtlösung entschieden. Das Ergebnis: eine zukunftssichere Fertigungslösung, die Effizienz und Qualität vereint.

SCHUNK Zweifachgreifer greift Leiterplatten Ein SCHUNK Zweifachgreifer greift die Leiterplatten aus der Zwischenstation und legt sie in den Prüfnestern ab.

Am österreichischen Standort von SVI, einem weltweit agierenden EMS-Dienstleister, arbeiten 350 Mitarbeitende auf einer Produktionsfläche von 5.300 Quadratmetern daran, die Zukunft der Automotive-Elektronikproduktion aktiv mitzugestalten. Mit dem Ziel, seine Kompetenzen und Spezialisierung in diesem Bereich weiter auszubauen, möchte SVI Austria als starker Partner für seine Kunden neue Maßstäbe setzen.

SCHUNK und SVI Austria Peter Lazarus, Maschinenbediener bei SVI Austria (li.), Stefan Lorenz, Area-Sales-Manager (DE/AT) bei SCHUNK Electronic Solutions (Mitte), Walfred Krienzer, Manager Manufacturing & Test Equipment bei SVI Austria

Die Herausforderung: Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit

Vor der Zusammenarbeit mit SCHUNK Electronic Solutions arbeitete SVI Austria am Ende der Linie mit Stand-Alone-Lösungen und Handarbeit. Doch die Anforderungen an die Prozesse wuchsen – sowohl in Bezug auf Stückzahlen als auch auf Qualität und Prozesssicherheit. Die bestehende Struktur stieß an ihre Grenzen. Eine automatisierte, durchgängige Lösung wurde notwendig. „Wir wollten eine Lösung, die unsere wachsenden Stückzahlen bewältigen kann und gleichzeitig die Qualität unserer Produkte sichert“, erklärt Walfred Krienzer, Projektverantwortlicher bei SVI Austria. „Wichtig war uns vor allem, manuelle Eingriffe zu minimieren und flexibel zu bleiben.“

Die Lösung: Ein innovatives Gesamtlinienkonzept

4-fach-Magazinloader Nutzentrenner ILR-2800 Der 4-fach-Magazinloader kann bis zu 23 Nutzen pro Stack aufnehmen und transportiert diese in den Nutzentrenner ILR-2800.

SCHUNK Electronic Solutions entwickelte mit starken Partnern wie der Achat5 Engineering GmbH - Experte für Boardhandling-Lösungen, der Firma Schnaidt GmbH – Spezialist für Betriebsmittel in der Elektronikfertigung – und der Dr. Eschke Elektronik GmbH als ausgewiesenem Experten für Testsysteme eine hochautomatisierte Produktionslinie, die alle Prozessschritte abdeckt.

Der Prozess startet mit einem 4-fach-Magazinloader, der bis zu 23 Stacks mit Nutzen aufnehmen kann. Diese Nutzen werden anschließend über ein intelligentes Board-Handling-System schrittweise in den ILR-2800 überführt – synchron zur Bearbeitungstaktung. In diesem Kontext haben SCHUNK und Achat5 ihre Partnerschaft weiter intensiviert: Künftig wird SCHUNK die Boardhandling-Systeme von Achat5 als Bestandteil des eigenen Portfolios anbieten – für noch mehr Integration aus einer Hand.

Der ILR-2800 ist das Herzstück der Linie und überzeugt durch höchste Präzision bei maximaler Geschwindigkeit. Zwei eigens entwickelte SCHUNK Linearachsen, die sich über die gesamte Maschine erstrecken, ermöglichen eine besonders effiziente Taktung. Auf diesen Achsen befinden sich vier Positionen für die Werkstückträger-Shuttles, die perfekt abgestimmt mit einer zeitlichen Versetzung arbeiten. Dies sorgt für eine kontinuierliche Bearbeitung ohne nennenswerte Wartezeiten und maximiert die Produktivität.

Sowohl die Werkstückträger, die in Kooperation mit der Firma Schnaidt entwickelt und gefertigt wurden, als auch die gesamte Deckelstation sind mit dem SCHUNK Nullpunktspannsystem VERO-S ausgestattet - für eine sichere Fixierung und schnelle, präzise Umrüstung. Ein entscheidender Vorteil für die Prozesssicherheit.

Deckelstation Nullpunktspannsystem VERO-S Die Deckelstation ist mit dem Nullpunktspannsystem VERO-S ausgestattet und sorgt für höchste Trennqualität.

Der Prozessablauf im Detail:

  • Position 1 Beladung: Ein SCHUNK Greifer platziert den Nutzen präzise auf dem produktspezifischen Werkstückträger.
  • Position 2 Deckelstation: Die Leiterplatte wird mit einem Deckel ausgestattet, der durch das VERO-S Nullpunktspannsystem sicher fixiert bleibt. Dies gewährleistet Stabilität während des gesamten Trennprozesses.
  • Position 3 Fräsprozess: Der Fräsprozess läuft hochautomatisiert und effizient ab: Ein 6-fach-Werkzeugwechsler ermöglicht eine Woche Betrieb ohne manuelle Eingriffe. Funktionen wie Niederhalter, Werkzeugbruch- und Durchmesserkontrolle sowie Fräsbürstenüberwachung sichern gleichbleibend präzise Ergebnisse. Unterschiedliche Frästiefen reduzieren den Verschleiß, der Dust-Reduce-Booster sorgt für eine nahezu staubfreie Trennung. Nach dem Fräsen wird der Werkstückträger automatisch zur Deckelstation zurückgeführt.
  • Position 4: Die getrennten Leiterplatten werden von einem SCHUNK Greifer aufgenommen und auf eine Zwischenstation mit zwei Plätzen gelegt. Diese Zwischenstation transportiert die Leiterplatten weiter in die Rundschaltzelle für den ICT-Test. Nachdem alle Leiterplatten abgelegt wurden, wird das Shuttle mit dem Werkstückträger zurück auf Position 1 gefahren, wo ein Vakuumgreifer den Restrand aufnimmt und in einer Abfallkiste im unteren Maschinenraum entsorgt. Der Prozess beginnt anschließend von vorne.

Maximale Auslastung – minimale Stillstandszeiten

Die gut durchdachte Konstruktion des ILR-2800 erlaubt eine nahezu unterbrechungsfreie Bearbeitung. Die Kombination aus synchronisierten Abläufen und nahtlos integrierten Prozessschritten – vom Fräsen über das Auflegen der Deckel bis hin zur Entsorgung – sorgt für eine maximale Auslastung der Maschine bei höchster Prozessstabilität.

Rundschaltzelle: Qualitätssicherung auf höchstem Niveau

Rundschaltzelle  ICT-Test In der Rundschaltzelle wird der ICT-Test durchgeführt, an den Leerlaufpositionen könnten noch weitere Prozesse integriert werden.

Die Rundschaltzelle wurde gemeinsam mit der Schnaidt GmbH und der Dr. Eschke Elektronik GmbH entwickelt. Sie übernimmt den In-Circuit-Test (ICT) und sorgt für eine durchgängig gesicherte Produktqualität. „Der ICT-Test ist ein zentraler Bestandteil unseres Produktionsprozesses“, erklärt Walfred Krienzer. Mit dem speziell entwickelten C-Adapter und präzise gefertigten Prüfnestern werden die Leiterplatten während des Tests sicher fixiert und auf elektrische Funktionalität geprüft. „Die nahtlose Integration des Tests spart Zeit und reduziert Fehlerquellen“, so Krienzer weiter.

Effizienz beim Palettieren: Der PAL-1500

Nach dem Testprozess übernimmt das SCHUNK Palettiersystem PAL-1500 die geprüften Leiterplatten. Funktionen wie Tray-Zentrierung, Aushubstation und Leertraykontrolle sorgen für eine reibungslose und sichere Übergabe in die nächste Fertigungsstufe. Ein separates Ausschussteileband gewährleistet die sichere Handhabung fehlerhafter Teile, ohne den Produktionsfluss zu unterbrechen.

Dank seiner modularen Bauweise ist der PAL-1500 flexibel an unterschiedliche Trayformate anpassbar und bietet maximale Prozesssicherheit – besonders wichtig für die Serienproduktion in der Automobilindustrie.

Nahtlose Kommunikation: MES- und SMEMA-Anbindung

Die Produktionslinie ist vollständig MES-fähig, was eine zentrale Steuerung und durchgängige Rückverfolgbarkeit ermöglicht. SMEMA-Schnittstellen sorgen für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen den Maschinen, während Scanner und Rüstkontrollen zusätzlich zur Prozesssicherheit beitragen. „Diese durchgängige Kommunikation ist unerlässlich, um den Anforderungen der Automobilbranche gerecht zu werden“, betont Krienzer.

Fazit: Zukunftssichere Produktion durch Automatisierung

Die realisierte Produktionslinie bei SVI Austria steht exemplarisch für gelungene Partnerschaft und intelligente Automatisierung. Mit einer geplanten Jahresstückzahl von bis zu 4 Millionen Produkten setzt die Anlage neue Maßstäbe in puncto Effizienz und Qualität. „Die Anlage funktioniert genau wie geplant, und der Aufwand für Bedienung und Rüstung war deutlich geringer als erwartet – das macht den gesamten Prozess noch effizienter“, fasst Krienzer zusammen. Stefan Lorenz, Vertriebsmitarbeiter bei SCHUNK Electronic Solutions, ergänzt: „Die Flexibilität des Systems ermöglicht es, weitere Prozesse wie Lasermarkieren oder Heißverstemmen nahtlos zu integrieren – perfekt zugeschnitten auf die Anforderungen unserer Kunden.“

Die Automotive-Branche steht zwar vor wachsenden Herausforderungen, aber auch vor großen Chancen. Hochgradig automatisierte Fertigungsprozesse werden zum Schlüssel, um Qualität, Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.