Oggi più che mai, le sfide che le aziende si trovano ad affrontare richiedono una strategia sostenibile che garantisca loro di restare competitive anche in futuro. In qualità di partner, SCHUNK fa quindi molto di più che fornire semplicemente ai propri clienti concept di automazione innovativi per aumentare la produttività. Il pioniere della tecnologia lavora anche allo sviluppo digitale del proprio portafoglio. A tal fine, SCHUNK persegue una strategia tecnologica completa, basata sulla collaborazione, per un'automazione flessibile e orientata al futuro in ogni ambiente e a ogni livello di digitalizzazione, oggi e domani.
Facile da utilizzare, su un'unica piattaforma
Nello SCHUNK Control Center gli utenti hanno sempre la massima trasparenza sulle fasi dei loro processi. Qui è possibile mettere in funzione, monitorare e regolare digitalmente in qualsiasi momento le più recenti pinze meccatroniche SCHUNK. La famiglia include la pinza autocentrante EZU, la pinza parallela EGU e la pinza elettrica EKG per piccoli componenti. Non solo dispongono di un gran numero di interfacce di comunicazione, blocchi funzione PLC e plug-in per diversi produttori di robot, ma tramite il Control Center è possibile applicare anche ulteriori opzioni di impostazione e aggiornamenti software regolari, consentendo agli utenti di sfruttare appieno il potenziale delle pinze. A lungo termine, la piattaforma orientata al futuro verrà estesa a tutti i prodotti SCHUNK.
I dati condivisi apportano valore aggiunto per tutti
Nello sviluppo dei suoi moduli digitali, SCHUNK punta su un approccio aperto e incentrato sull'utente. A tal fine, l'azienda fornisce software open source per le sue nuove pinze su piattaforme aperte come GitHub e ROS, con l'obiettivo di svilupparle ulteriormente per tutti e ampliare la gamma di applicazioni. Vi è un potenziale significativo, non solo nella robotica industriale, ma anche nei cobot e nella robotica umanoide, che sono utilizzabili in vari ambienti. Per sbloccare in collaborazione queste aree di applicazione diverse e complesse, SCHUNK offre la sua mano di presa umanoide a 5 griffe SVH come software open source e come gemello digitale.
Pianificazione virtuale e implementazione più rapida
La fabbrica digitale del futuro sarà progettata e ottimizzata virtualmente prima di prendere forma nel mondo reale. In futuro, i sistemi particolarmente complessi potranno essere progettati e simulati più rapidamente e con minore sforzo nel metaverso industriale. A tal fine, SCHUNK fornisce dati CAD per tutti i suoi 13.000 componenti, che l'azienda sta gradualmente sviluppando in gemelli digitali realistici. Le più recenti pinze meccatroniche sono già disponibili come gemelli digitali avanzati che, oltre alle interfacce di comunicazione, riproducono anche il comportamento fisico delle pinze durante il processo di movimento.
Ad Hannover, SCHUNK dimostrerà come potrebbe apparire un processo industriale virtuale, utilizzando come esempio una cella di automazione completa per la movimentazione delle celle della batteria nel settore della mobilità elettrica. Questo è stato sviluppato insieme al partner tecnologico ISG e consente la simulazione all'interno dello strumento ISG Virtuos. I modelli per NVIDIA Omniverse possono essere ricavati direttamente da ciò, per cui SCHUNK fornisce gruppi completi e soluzioni di automazione specifiche per il cliente per la creazione di mondi industriali virtuali, oltre alle sue librerie di componenti. Anche il software di IA del kit di presa 2D per la movimentazione di pezzi non smistati, insignito dell'HERMES AWARD 2024, è già in fase di addestramento e ulteriore sviluppo nel metaverso.
Alla Fiera di Hannover, SCHUNK dimostrerà in termini pratici come una strategia tecnologica coerente possa garantire maggiore produttività ed efficienza a tutti i livelli. Timo Gessmann, CTO di SCHUNK, riassume così il concetto: "Alla SCHUNK, i nostri clienti sono al centro di tutte le nostre innovazioni. Estendiamo i componenti fisici con soluzioni digitali per soddisfare i requisiti dei clienti e supportare un'automazione efficiente a tutti i livelli, compatibile con qualsiasi ecosistema".
Progetto espositore in rete "Caso d'uso della batteria"
La mobilità elettrica è un tema chiave della transizione energetica e della trasformazione industriale. Per questo motivo, gli espositori si sono uniti nel progetto "Battery Usecase" (Caso d'uso della batteria) per dimostrare come la produzione automatizzata delle batterie e i processi di riciclo sostenibili possano diventare realtà attraverso partnership collaborative. SCHUNK, insieme a FANUC, presenterà fasi di processo automatizzate per la movimentazione di celle prismatiche per batterie durante lo scarico e l'alimentazione in un sistema di saldatura. I visitatori potranno esplorare la mostra speciale nel padiglione 6, presso lo stand D51.
Visita SCHUNK alla Fiera di Hannover: padiglione 6, stand F21
schunk.com