Die im Januar 2026 gegründete SCHUNK Humanoid Robotics GmbH firmiert ab sofort als TACTILIA Robotics GmbH. Humanoide Roboter können sehen und denken, aber noch nicht zuverlässig greifen. TACTILIA mit Sitz in München bringt dafür die modulare, robuste und flexible Roboterhand auf den Markt.
Die im Januar 2026 gegründete SCHUNK Humanoid Robotics GmbH firmiert ab sofort als TACTILIA Robotics GmbH. Humanoide Rob...
Engineering und Automation aus einer Hand: SCHUNK zeigt auf der SPS 2026 in Nürnberg neue Lineardirektachsen der SLD-Familie: SLD Mini und SLD Midi. Im Zusammenspiel mit Greiftechnik, Sensorik und Engineering entstehen produktive Automatisierungslösungen – von der einzelnen Linearachse bis zur integrierten Anwendung.
Engineering und Automation aus einer Hand: SCHUNK zeigt auf der SPS 2026 in Nürnberg neue Lineardirektachsen der SLD-Fam...
Neue Technologien, schnell steigende Produktionsvolumen und kurze Entwicklungszyklen erfordern passgenaue Bearbeitungs- und Automatisierungskonzepte für industrielle Projekte. SCHUNK entwickelt diese individuell für die jeweilige Branche und Aufgabenstellung – von kundenspezifischen Komponenten bis zu kompletten Systemen. J...
Neue Technologien, schnell steigende Produktionsvolumen und kurze Entwicklungszyklen erfordern passgenaue Bearbeitungs- ...
Die neue Schraubstock-Automation von SCHUNK ermöglicht den unkomplizierten Einstieg in die automatisierte Maschinenbe- und -entladung. Präzises Positionieren und Spannen, einfache Roboterprogrammierung und ein überschaubarer Investitionsaufwand sorgen für sichere Prozesse und längere Maschinenlaufzeiten.
Die neue Schraubstock-Automation von SCHUNK ermöglicht den unkomplizierten Einstieg in die automatisierte Maschinenbe- u...
Mit der Gründung der gemeinnützigen Stiftung „Humanoid Robotics and Embodied AI“ wollen SCHUNK, die Hochschule Offenburg und die BURGER GROUP den Transfer humanoider Robotik in die industrielle Praxis deutlich beschleunigen. Über Bildungs- und Forschungsprojekte sollen Kompetenzen systematisch ausgebaut und Ergebnisse schne...
Mit der Gründung der gemeinnützigen Stiftung „Humanoid Robotics and Embodied AI“ wollen SCHUNK, die Hochschule Offenburg...
Auf der AMB 2026 macht SCHUNK Produktivität entlang der gesamten Prozesskette greifbar – von der Werkstück- und Werkzeugspannung bis zur automatisierten Be- und Entladung der Maschine. Besucher erleben, wie stabile Abläufe, kurze Rüstzeiten und hohe Wiederholgenauigkeit die vorhandenen Maschinenkapazitäten wirtschaftlicher ...
Auf der AMB 2026 macht SCHUNK Produktivität entlang der gesamten Prozesskette greifbar – von der Werkstück- und Werkzeug...
Auf der ILA Berlin 2026 zeigte SCHUNK vom 10. bis 12. Juni 2026, wie sich anspruchsvolle Fertigungsprozesse in der Aerospace-Industrie stabil, präzise und wirtschaftlich umsetzen lassen. Im Fokus standen Lösungen für Werkstück- und Werkzeugspanntechnik sowie Automatisierungskonzepte, die Rüstaufwände reduzieren, reproduzier...
Auf der ILA Berlin 2026 zeigte SCHUNK vom 10. bis 12. Juni 2026, wie sich anspruchsvolle Fertigungsprozesse in der Aeros...
Die SCHUNK SE & Co. KG geht eine neue Entwicklungskooperation mit der Robert Bosch Robotics GmbH ein. Gemeinsames Ziel ist die Entwicklung einer industrietauglichen Roboterhand, die sich in unterschiedliche humanoide Robotersysteme integrieren lässt. Anforderungen aus verschiedenen Branchen fließen in das Vorhaben ein und s...
Die SCHUNK SE & Co. KG geht eine neue Entwicklungskooperation mit der Robert Bosch Robotics GmbH ein. Gemeinsames Ziel i...
SCHUNK setzt auf strategische Partnerschaften, um intelligente Automatisierung schneller in die industrielle Anwendung zu bringen. Auf der Hannover Messe 2026 wurde dies gleich an mehreren Partnerprojekten deutlich. Sie zeigten, wie sich Physical AI, Robotik und Smart-Factory-Lösungen konkret in Produktionsumgebungen übertr...
SCHUNK setzt auf strategische Partnerschaften, um intelligente Automatisierung schneller in die industrielle Anwendung z...
Physical AI hält Einzug in die Industrie. Sie befähigt Roboter und Maschinen, Aufgaben in der realen Welt präzise und sicher auszuführen und hebt Automatisierung auf ein neues, adaptives Niveau. Möglich wird dies durch das Zusammenspiel leistungsfähiger, realitätsnaher Simulation mit KI-gestützter Robotik. Auf der Hannover ...
Physical AI hält Einzug in die Industrie. Sie befähigt Roboter und Maschinen, Aufgaben in der realen Welt präzise und si...