arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Entreprise

Efficacité et précision : solutions de serrage et d'automatisation pour chaque processus de production

L'avenir de l'usinage des métaux est flexible, précis et automatisé. Lors de l'EMO Hanovre 2025, SCHUNK démontrera comment les dispositifs de serrage flexibles, les concepts d'automatisation modulaires et l'expertise globale en matière d'ingénierie aident les entreprises à rendre leurs processus efficaces et à les adapter à l'avenir.

SCHUNK CPS EMO En fonction de la pièce à usiner, de la taille du lot, du processus de production et de la machine, SCHUNK offre aux utilisateurs un choix de différents types de chargement automatisé de machines - des solutions simples d'entrée de gamme aux solutions haut de gamme.

Comment les entreprises peuvent-elles assurer l'avenir de leurs processus en ces temps d'incertitude mondiale, de pression croissante de la concurrence et des coûts et de pénurie de travailleurs qualifiés ? Plus que jamais, cette question préoccupe les acteurs de l'industrie métallurgique. Le salon EMO de Hanovre, le plus grand salon mondial des technologies de production, devrait apporter des réponses à cette question. Sur le stand de SCHUNK, les visiteurs peuvent s'attendre à des modules de production orientés vers la pratique, grâce auxquels la manipulation et le traitement des pièces dans la machine peuvent être rendus encore plus simples, plus flexibles et plus efficaces en termes de ressources.

Automatisation efficace de la machine-outil

L'automatisation du chargement et du déchargement est un levier décisif pour accroître la productivité et l'efficacité de la méthode de production. Mais quelle solution d'automatisation convient à quel processus de production ? Le spécialiste des applications fournit une orientation et propose une large gamme de solutions d'automatisation qui sont précisément adaptées aux exigences en matière de taille des lots, de pièces à usiner et de processus de production. Il ne s'agit pas seulement de fournir aux utilisateurs les bons composants, mais aussi de les soutenir en leur apportant une expertise solide et en leur indiquant les bonnes étapes dès le départ ].

Nouvelles solutions de serrage pour des applications polyvalentes

En plus de l'automatisation, SCHUNK propose également tous les modules pour un serrage polyvalent et simple des pièces dans la machine. Pour l'usinage de pièces complexes ou de petites séries, l'entreprise présente de nouvelles solutions de serrage spécialement adaptées aux exigences des environnements de production flexibles.

KSC-5X SCHUNK Le nouvel étau à serrage concentrique 5 axes KONTEC KSC-5X, doté d'une gamme unique de mors de système et de mors rapportés, garantit une accessibilité optimale pendant l'usinage, même avec des pièces complexes.

Avec KONTEC KSC-5X , SCHUNK élargit sa famille de serreurs à 5 axes avec un étau à serrage concentrique très performant. Il a été spécialement conçu pour les opérations d'usinage exigeantes. Ses mors de base plus hauts, associés à un choix de mors de système et de mors rapportés unique sur le marché, permettent de serrer des pièces complexes avec une accessibilité optimale. Grâce à un système à changement rapide de broche, le serreur peut être rapidement et facilement adapté aux nouvelles fonctions de serrage. Grâce à l'interface intégrée du système de palettes à changement rapide, il s'intègre parfaitement dans le vaste système de technologie de serrage modulaire, qui permet un large éventail de combinaisons possibles pour un serrage très efficace des pièces.

SCHUNK ROTA THW3 2+2 Flexibilité absolue dans le serrage des pièces : Le nouveau mandrin de compensation ROTA THW3 2+2 à commande électrique avec système de changement rapide des mors permet de serrer de manière fiable différentes géométries de pièces - des pièces rondes et carrées aux formes complexes.

SCHUNK s'oriente également clairement vers la flexibilité avec ses mandrins de tour. Après les mandrins manuels, un mandrin de compensation à 2+2 mors est désormais également disponible pour les mandrins électriques. Grâce à son concept d'entraînement innovant, le nouveau mandrin de serrage ROTA THW3 2+2 permet de serrer des pièces à compensation centrale de toute géométrie - des pièces rondes et cubiques aux pièces volumineuses. Équipé d'un joint breveté, d'une lubrification permanente et d'un système de changement rapide des mors, il permet de concilier une maintenance réduite et des temps d'installation courts, tout en offrant des forces de serrage élevées et constantes.

Personnalisé avec SCHUNK Engineering

Chaque processus de production est unique et les solutions standard ne sont pas toujours le meilleur choix. SCHUNK soutient les utilisateurs avec un processus structuré pour le développement de solutions personnalisées. SCHUNK accompagne ses clients depuis la définition précise des besoins jusqu'à la production et l'intégration, en passant par la conception - et crée ainsi des solutions sur mesure qui sont précisément adaptées à leurs exigences de production dans divers secteurs. Par exemple, les dispositifs de serrage hydraulique de précision pour les rotors de turbine dans l'industrie aérospatiale sont validés et optimisés à l'aide d'outils de simulation numérique.

Solution standardisée clé en main

Marquage GROW SCHUNK SCHUNK standardise l'ensemble des processus tels que le marquage au laser et la séparation des pièces au sein d'un système modulaire. Le marquage GROW permet aux utilisateurs d'apposer au laser des informations importantes, telles que les numéros de série, de manière précise et permanente sur les produits.

Si les développements sur mesure sont indispensables pour répondre à des besoins complexes, les petites et moyennes entreprises ont surtout besoin de concepts pratiques pouvant être mis en œuvre rapidement. C'est là que SCHUNK intervient avec la nouvelle cellule d'automatisation GROW modulaire. Ces solutions complètes clés en main, certifiées CE, sont intuitives, flexibles et adaptables et ont été spécialement conçues pour automatiser les méthode de production rapidement et efficacement. Qu'il s'agisse de marquage laser ou de séparation de pièces, GROW permet aux entreprises d'optimiser leur production sans connaissances préalables approfondies et de bénéficier d'une fiabilité et d'une évolutivité élevées.

Contrôle des processus en temps réel basé sur des données

NSE3-PH 138-V1-K IOL Image de variante du produit Modules de changement rapide de palettes à commande électrique avec électronique et actionneurs entièrement intégrés : Grâce à une large gamme d'options de surveillance et de transmission, le VERO-S NSE3-PH 138 IOL offre une plus grande transparence dans le processus de serrage - sans contours gênants supplémentaires.

Avec l'augmentation de l'automatisation et la numérisation des machines-outils, l'accent est de plus en plus mis sur la surveillance intelligente des processus. Les systèmes de serrage électriques et basés sur des capteurs de SCHUNK permettent de surveiller en temps réel l'état des dispositifs de serrage et des pièces à usiner en fonction du processus ou le comportement vibratoire des outils. Par conséquent, ils offrent non seulement une plus grande sécurité et une transparence de bout en bout, mais aussi une intégration simple dans les systèmes de commande de machines existants - une base importante pour la production du futur. Les dispositifs de serrage alimentés par batterie, qui peuvent être intégrés sans fil, par exemple par radio, via des solutions de fournisseurs de systèmes de mesure courants ou via IO-Link sans fil, constitueront un point fort. Les visiteurs auront l'occasion de constater par eux-mêmes les avantages de ces technologies lors d'une démonstration en direct sur le stand de SCHUNK.

Visitez SCHUNK au salon EMO : Hall 3, Stand I26