« Le chemin vers l'automatisation est encore difficile pour de nombreuses entreprises. C'est la raison pour laquelle les petites et moyennes entreprises, en particulier, n'utilisent pas encore tout leur potentiel et c'est exactement là que nous commençons », souligne Kristina I. Schunk, PDG de SCHUNK. « Grâce à des modules d'automatisation et de numérisation innovants, très flexibles et faciles à utiliser, tels que le kit de préhension 2D, il est possible de remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée tout en garantissant la fiabilité des processus et en augmentant la productivité. En même temps, ils créent un environnement de travail sain et attrayant dans lequel les personnes et les machines sont en symbiose ».
Avec le kit de préhension 2D, les entreprises peuvent mettre en œuvre des processus intelligents de prélèvement et de placement de pièces disposées de manière aléatoire avec peu d'efforts. Le kit se compose d'une caméra avec objectif, d'un PC industriel, d'un logiciel d'intelligence artificielle et d'un préhenseur spécifique à l'application. Tous les composants sont parfaitement coordonnés et peuvent être combinés avec n'importe quel robot et n'importe quel contrôleur de niveau supérieur. Grâce à son interface utilisateur intuitive, le logiciel d'IA s'apprend en quelques étapes simples et ne nécessite aucune connaissance préalable en matière de programmation ou de traitement d'images. Une fois cette étape franchie, l'IA s'entraîne et reconnaît les composants sur la base de caractéristiques telles que la forme, la taille et la couleur. L'IA compense les variations dues aux changements de lumière, de couleur ou d'arrière-plan. Ce qui est unique, c'est que le système calcule automatiquement les points de préhension pour le préhenseur utilisé avec la détection de l'objet et transmet des paramètres tels que l'angle de rotation et la largeur d'ouverture à la commande du robot. Les tâches de tri ou de logistique monotones et récurrentes peuvent ainsi être automatisées de manière fiable et simple.
« Nous voulons remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés et accroître le potentiel de productivité ainsi que l'efficacité des ressources. À une époque où les environnements de production sains et durables deviennent de plus en plus importants, notre kit de préhension 2D offre une solution qui permet non seulement d'accroître l'efficacité, mais aussi d'améliorer les conditions de travail », explique M. Gessmann. Les solutions d'automatisation telles que le kit de préhension 2D jouent ici un rôle central. « L'obtention du PRIX HERMES nous encourage et nous motive à continuer à travailler sur des solutions permettant aux entreprises d'exploiter facilement et efficacement le potentiel de l'automatisation ».
Le PRIX HERMES est le prix technologique international du SALON DE HANOVRE. Il est décerné chaque année dans le cadre du salon professionnel et récompense des produits et des solutions novatrices particulièrement innovants sur le plan technologique.