La qualité est la marque de fabrique du leader de la technique qu’est SCHUNK, et l’une de ses valeurs fondamentales. Qu’il s’agisse de porte-outils ou de systèmes de serrage, de technique de préhension ou d’automatisation, ou encore de formation, l’entreprise familiale traditionnelle s’avère être un véritable leader en matière de qualité. C’est donc un succès magnifique qu’avec leur réinterprétation du flipper, les stagiaires de SCHUNK, qui en sont maintenant à leur deuxième année de formation, aient pu remporter la première place dans la catégorie « Qualité » du concours « L’art rencontre la technique - de retour dans le jeu ». À cet effet, les mécaniciens d’usinage ont usiné les profilés en aluminium et les ingénieurs en mécatronique ont conçu la surface numérique à l’aide d’un logiciel, avant de la décorer de véritables produits SCHUNK.
Les exposants ont été invités à participer à cette campagne lors du salon AMB de Stuttgart de cette année par la revue spécialisée mav. La tâche consistait à reconstituer un jeu apprécié en restant fidèle à l’original, les jeux de société bien connus étant tout aussi bienvenus que les jeux de comptoir classiques, les sports, les jeux d’adresse ou de concentration. Ce concours incite depuis 2008 les exposants du salon AMB à apporter la preuve de leurs talents en matière de fabrication, de leur ingéniosité et de leur sens de l’amusement. Les résultats du travail ont été exposés et ont pu être appréciés par les visiteurs tout au long du salon. Des stagiaires de douze entreprises au total ont pris part au concours de 2022. Un jury de premier ordre a évalué les jeux sur la base de critères professionnels dans deux catégories : originalité (type de jeu, conception, aspect et jouabilité) et qualité (finition et qualité de surface, exécution et matériau). La moitié du résultat final a été déterminée par un jury d’experts de l’organisateur et l’autre moitié par vote. Les stagiaires de SCHUNK qui sont arrivés en tête ont séduit le jury par leur créativité, leur travail soigné, la qualité et la finition exceptionnelle de leur solution de jeu.
Diverses études ont déjà démontré que l’entreprise familiale SCHUNK était l’une des meilleures d’Allemagne pour la formation et cette année, SCHUNK a été désignée comme l’une des principales réserves de talents d’Allemagne pour la cinquième fois consécutive. Le résultat des prestations du concours de l’Organisme central de l’artisanat allemand avait également prouvé que les jeunes stagiaires de SCHUNK étaient formés pour devenir les meilleurs travailleurs manuels du pays.
Traditionnellement, l’entreprise se concentre sur une formation d’excellence et réalise régulièrement des investissements considérables pour promouvoir une formation globale orientée vers l’avenir sur ses sites de Lauffen/Hausen, Mengen et St. Georgen : compétences artisanales de base, contenu d’apprentissage numérique et travail avec des machines et des techniques d’installation de pointe font tout autant partie du programme de formation que l’engagement social, la participation à des projets d’insertion ainsi que l’épanouissement individuel et personnel. Chez SCHUNK, nous donnons aux jeunes la possibilité de trouver le métier qu’ils exerceront pendant toute leur vie professionnelle et de façonner activement leur avenir, main dans la main pour le futur.
Plus de 95 % des stagiaires restent chez SCHUNK une fois qu’ils ont achevé avec succès leur formation. Car ce pionnier de l’innovation dans le domaine de l’automatisation de la fabrication est un fournisseur de premier plan des usines intelligentes, et donc un acteur majeur de la construction de l’avenir industriel.