arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
客户案例 一月 2026

为制造生产注入更强动力

高精度是高性能健身器材生产过程中的核心要求。为了实现这一目标,Steinhart 采用了 SCHUNK 模块化夹持系统。基于 VERO-S 快换托盘系统,操作人员可为各类工件提供适配的夹持方案 — 得益于托盘搬运与工件夹持组件的优化组合,产品覆盖从简易基础夹持系统、通用五轴虎钳,到全接触面磁力夹持技术的全系列方案。Steinhart 最小化装夹时间、保障最优可达性、实现多面加工的最高精度,为现代化、高性价比的生产模式奠定了基础。

Steinhart x SCHUNK 成功案例、TENDO SVL 夹具塔配有快换托盘系统和 NSR 160 机器人联轴器接口,在铣削加工中可实现最优工件可达性。铣削加工采用 TENDO Platinum 液压刀柄搭配 TENDO SVL 液压加长杆完成。
Steinhart x SCHUNK 成功案例,人员照片 SCHUNK 刀柄和工件夹持技术咨询和销售 Rolf-Peter Göser、Steinhart 生产和项目经理 Patrick Genkinger 和 Steinhart 铣削部门主管兼项目副经理 Manuel Beck(从左至右)。

健身爱好者长时间闷在健身房里举铁的时代已经过去了。如今,现代化的 “钢铁乐园” 面貌焕然一新。简约智能的循环训练器械成为主流,从根本上改变了人们的健身方式。自从健身行业成为公司核心业务后,Steinhart 也发生了巨大的变化。Steinhart 制造和项目经理 Patrick Genkinger 说:“我们公司最初是从墓碑装饰和烛台做起的。” 他的祖父在大约七十年前,在一个车库里创立了这家公司,并将其定位为钣金、管材加工及线材折弯的外协制造商。如今,Patrick Genkinger 作为公司共同股东,正以第三代继承人的身份进入管理团队。Genkinger 回忆到:“大约 12 年前,有三位大学生带着一个想法找到我们:他们想做循环训练健身器材。” 但这三位年轻人只有模糊的设计构想,投资预算也十分有限。“但我们还是做到了!”短短几个月内,Steinhart 就快速设计并生产出六种不同的器械。Patrick Genkinger 证实:“他们把这些器械带到科隆健身展,当场就卖出了 300 台。从那以后,总部位于黑廷根的 Steinhart 便进入了高速发展期。”

高效制造赋能智能健身解决方案

总部位于慕尼黑的 EGYM 公司也由此开启了全新篇章,该公司正是由当初那三位创业者最终创立。随着营收不断增长、健身俱乐部与家用健身器材需求激增,整个行业迎来蓬勃发展。如今,EGYM 已成为面向健身与健康机构、提供智能科技健身解决方案的全球供应商,Steinhart 则负责生产这些由计算机控制的力量训练器械。该系列产品共有 20 种型号,可提供全方位训练体验。Steinhart 铣削部门负责人兼副项目经理 Manuel Beck 说:“这些都是高科技训练设备,能自动适配使用者,并针对不同训练目标提供多种训练程序。” 他本人也在使用这些设备,并切实体会到:自动调节与多样化训练模式带来了高效、省时的健身体验。这位铣削部门负责人强调:“随着产量不断提升,制造效率也成为我们生产的核心目标 — 而我们通过合适的生产部件实现了这一点。因此我们选择了 SCHUNK 模块化系统来实现机床自动化上下料。” Beck 解释说:“为了装夹不同类型、形状和尺寸的零件,我们需要既灵活又高效的工件夹持方案。”

Steinhart x SCHUNK 成功案例人员照片、EGYM Steinhart 铣削部门负责人项目副经理 Manuel Beck 在健身器材装配车间。

采用标准夹持技术,实现高柔性的机床上下料

Steinhart 选用了配备 PH Cell 300 托盘自动化系统的现代 DMU 75 MonoBlock 五轴铣削中心。VERO-S 快换托盘系统是实现托盘自动交换的核心基础。这套灵活且高精度的机床工作台接口,可快速完成所有夹持组件的装夹调试。在 Steinhart,还配备了雄克 KSM2 夹持导轨(带快换钳口系统)。既能夹持大型工件,也可多件夹持小型零件。既能夹持大型工件,也可多件夹持小型零件。此外,Steinhart 还使用带有阶梯式钳口的 KSC3 80 通用小零件夹持虎钳。配合夹具塔、TENDO Platinum 液压刀柄以及 TENDO SVL 液压加长杆,可实现极佳的工件可达性。Manuel Beck 证实:“这套模块化夹持系统非常实用,通用性非常高,涵盖了我们生产所需的全部标准组件。” 你在其他任何地方都找不到。”

Steinhart x SCHUNK 成功案例、VERO-S、托盘系统、机床 工作台上的 VERO-S 快换托盘系统可确保托盘交换时的高重复定位精度,理想适配自动化标准要求。

主加工时间并行装夹,实现机床最大利用率

托盘自动化系统配有 24 个存储位。这种模块化、节省空间的自动化方案,可通过单一统一系统适配多种规格托盘的搬运作业。独立的装夹站可在设备主加工期间进行装夹,其设计符合人体工学原理。操作人员可直接通过机床控制面板,便捷、轻松地控制自动化运行。Manuel Beck 证实:“对于小批量或单件生产的托盘搬运场景,这是理想解决方案。” 为了实现高效加工,Steinhart 还采用了带可调夹持中心与快换钳口系统的 KSX-C2 五轴虎钳。这位铣削专家表示:“我们也非常认可磁力夹持技术。” Beck 说:“MAGNOS MFRS 磁力吸盘是我们的一大亮点 — 充磁与退磁仅需短暂电脉冲,不需要持续电源,能效表现极佳。”

Steinhart x SCHUNK 成功案例、KONTEC KSX-C2、5 轴虎钳、OP20 KONTEC KSX-C2 5 轴虎钳成对使用,由于其集成了下拉功能,可实现高精度和高效的 OP20 加工。

面向未来的机床上下料:“模块化系统帮助我们持续发展”

Patrick Genkinger 总结了使用模块化夹持系统的情况:“从第一天起,这套托盘自动化系统就运行得十分稳定。” Genkinger 说:“我们在第一台机床上就安装了 VERO-S 快换托盘系统,此后 SCHUNK 产品从未出现任何问题,可靠性非常高。” 机床使用率的优化与装夹时间的大幅缩短,让这位生产负责人十分认可。Genkinger 说:“我们实现了高性价比、高品质的生产 — 这两点对于高价值、高要求的最终产品而言至关重要。” 除了 SCHUNK 创新的自动化解决方案产品外,他还特别称赞了对方专业、以伙伴关系为基础的技术咨询服务。此外,SCHUNK 的本地布局与工厂就近优势,也成为双方合作的加分项。这位未来的总经理坚定表示:“这种夹持技术让我们的生产能力完全达标,实现了最佳性能。” “我们已经伴随着这套模块化系统共同成长,未来也将继续携手发展。”