Requisitos complexos são melhor resolvidos por meio de estreita colaboração: quando diferentes materiais, geometrias de perfil variáveis e grandes comprimentos de componentes convergem em um ambiente de automação, soluções holísticas são necessárias. A feiba Engineering & Plants GmbH e a SCHUNK desenvolveram um sistema que ...
Requisitos complexos são melhor resolvidos por meio de estreita colaboração: quando diferentes materiais, geometrias de ...
A usinagem não seriada exige máxima flexibilidade. Para a Aço Peças Demore, empresa brasileira especializada em componentes complexos para os setores agrícola e de construção de estradas, as frequentes mudanças de configuração haviam se tornado um fator limitante. Ao introduzir a automação padronizada de paletes com o SCHUN...
A usinagem não seriada exige máxima flexibilidade. Para a Aço Peças Demore, empresa brasileira especializada em componen...
A precisão é crucial na produção de equipamentos de ginástica de alto desempenho. Para alcançar esse objetivo, a Steinhart utiliza o sistema de fixação modular SCHUNK. Com base no sistema de paletes de troca rápida VERO-S, o operador obtém a solução de fixação ideal para cada peça – graças à combinação otimizada de compone...
A precisão é crucial na produção de equipamentos de ginástica de alto desempenho. Para alcançar esse objetivo, a Steinh...
A detecção de vibrações da ferramenta durante o processamento de metais é especialmente importante para prolongar a vida útil da ferramenta e, consequentemente, aumentar a produtividade. A SCHUNK está estabelecendo um novo padrão na otimização de processos de torneamento e fresamento com o iTENDO² Porta-ferramentas sensori...
A detecção de vibrações da ferramenta durante o processamento de metais é especialmente importante para prolongar a vid...
Altos padrões de qualidade, ciclos de produção curtos, máxima confiabilidade do processo – as exigências da indústria automotiva não admitem margem para erro. Para atender a esses requisitos, o fornecedor de serviços de manufatura eletrônica (EMS) SVI Austria, juntamente com a SCHUNK Electronic Solutions e outros parceiros...
Altos padrões de qualidade, ciclos de produção curtos, máxima confiabilidade do processo – as exigências da indústria a...
No departamento de prototipagem da Vitronic, fabricante de soluções de visão artificial, a situação de fixação está em constante mudança – por isso, flexibilidade, eficiência de configuração e confiabilidade do processo são essenciais. Nos centros de usinagem, o sistema modular SCHUNK demonstra plenamente seus pontos fortes...
No departamento de prototipagem da Vitronic, fabricante de soluções de visão artificial, a situação de fixação está em c...
A empresa de construção de máquinas, WEIMA Maschinenbau, agora também utiliza as novas castanhas adaptadoras Adapt-R da SCHUNK na produção de trituradores. No centro de fresagem, elas garantem a compatibilidade entre a morsa da máquina e as castanhas de sobrepor específicas do extenso portfólio da SCHUNK. As castanhas de s...
A empresa de construção de máquinas, WEIMA Maschinenbau, agora também utiliza as novas castanhas adaptadoras Adapt-R da...
A pequena empresa familiar Torneria Novoletto, perto de Milão, fabrica componentes sofisticados para as indústrias química, farmacêutica e médica. Com o conceito de automação R-C2 da SCHUNK, que combina dispositivos de fixação e garras, os usuários obtêm alta flexibilidade operacional no processamento de peças e se benefic...
A pequena empresa familiar Torneria Novoletto, perto de Milão, fabrica componentes sofisticados para as indústrias quím...
Como líder mundial no mercado de construção de trilhos ferroviários, a Plasser & Theurer estabelece padrões de inovação e qualidade. O progresso é o único caminho a seguir: para se manter líder no futuro, a empresa busca constantemente otimizar seus processos de produção. Um passo decisivo nessa estratégia é a automatizaçã...
Como líder mundial no mercado de construção de trilhos ferroviários, a Plasser & Theurer estabelece padrões de inovação...
Automatizar sim – mas como? Muitas pequenas e médias empresas querem tornar seus processos mais eficientes, mas são desencorajadas pela complexidade e pelos custos. Mas não há necessidade de investir milhões de euros ou construir uma linha de produção completamente nova. Até mesmo tarefas manuais simples podem ser automati...
Automatizar sim – mas como? Muitas pequenas e médias empresas querem tornar seus processos mais eficientes, mas são des...