arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Histórias de sucesso octobre 2025

As castanhas adaptadoras dão o toque final

A empresa de construção de máquinas, WEIMA Maschinenbau, agora também utiliza as novas castanhas adaptadoras Adapt-R da SCHUNK na produção de trituradores. No centro de fresagem, elas garantem a compatibilidade entre a morsa da máquina e as castanhas de sobrepor específicas do extenso portfólio da SCHUNK. As castanhas de sobrepor Carbide-Grip são utilizadas para usinagem de peças de metal duro, formando uma conexão segura com a peça durante a fixação e garantindo um processo de usinagem confiável. A WEIMA beneficia-se da redução do tempo de preparação e do menor consumo de materiais. Somente essas castanhas adaptadoras tornaram possível explorar as vantagens das castanhas de sobrepor especiais.

Castanhas adaptadoras WEIMA SCHUNK Dependendo da peça e da aplicação, diferentes castanhas de sobrepor são montadas nas castanhas adaptadoras Adapt-R para as tarefas de fixação específicas. Aqui são utilizadas castanhas Carbide-Grip, que prendem a peça com suas "garras" e criam um encaixe perfeito.

A reciclagem de materiais – sejam eles plásticos, metais, madeira, papel ou biomassa – nunca foi tão importante como é hoje, e sua importância continua a crescer. Afinal, a transformação de uma economia linear para uma economia circular em todas as áreas constituirá a base para uma vida sustentável e uma atividade econômica focada na preservação de recursos. Com máquinas de trituração e briquetagem, bem como prensas de desidratação, a WEIMA Maschinenbau contribui significativamente para permitir que empresas de todos os portes e setores processem e reciclem resíduos de materiais. "A trituração é a base para tornar a reciclagem de materiais e a economia circular viáveis em primeiro lugar", explica Marcus Weller, Líder de Equipe e Gerente de Produção de Componentes da WEIMA Maschinenbau em Abstatt. "Construímos máquinas robustas para todos os tipos de negócios, desde pequenas oficinas de carpintaria até grandes operações industriais." São exemplos disso as máquinas de briquetagem, que compactam os resíduos de serragem ou fresagem do processamento de peças, tornando-os transportáveis. O portfólio inclui ainda prensas de desidratação para recuperar fluidos de corte e lubrificantes de resíduos de processamento, bem como resíduos líquidos de diversos tipos de embalagens. A WEIMA também fornece trituradores para papel, documentos e notas usadas", diz Weller. "Cada máquina é personalizada de acordo com as necessidades específicas do cliente." É por isso que produzimos com um nível muito alto de integração vertical. A usinagem exigente das peças requer o uso de componentes da mais alta qualidade."

Castanhas adaptadoras WEIMA SCHUNK No centro de fresagem, a cabeça de usinagem com um porta-ferramentas de expansão hidráulica compacto SCHUNK TENDO move-se ao longo dos eixos X e Y.
Imagem de pessoa castanhas adaptadoras WEIMA SCHUNK Joachim Schönberger, consultor técnico da divisão de tecnologia de fixação da SCHUNK, (à esquerda) com Marcus Weller, líder de equipe e gerente de produção de componentes na fábrica WEIMA Maschinenbau.

As castanhas adaptadoras SCHUNK abrem o acesso ao portfólio de castanhas de sobrepor mais amplo do mundo.

Em sua unidade de produção mecânica em Abstatt, a WEIMA fresa, ela torneia e retifica peças para uma ampla variedade de trituradores, granuladores e prensas. Os módulos SCHUNK são utilizados em diversas estações de usinagem, incluindo sistemas de fixação e porta-ferramentas. "Afinal, a SCHUNK é originária da região", diz Marcus Weller, "e é importante para nós termos parceiros regionais." No entanto, valorizamos não apenas as curtas distâncias, mas sobretudo a qualidade e a confiabilidade dos produtos e do serviço que a SCHUNK nos oferece", explica o gerente de produção. Graças à estreita cooperação, a SCHUNK forneceu ao fabricante de máquinas as novas castanhas adaptadoras Adapt-R para o centro de fresagem vertical "Deckel Maho DMF 220 Linear" – e uma série completa. Oito morsas de máquina estão instaladas em fila na mesa para processar peças de tamanho médio e longo. As castanhas adaptadoras SCHUNK agora permitem o uso de castanhas de sobrepor específicas para cada aplicação em morsas de terceiros. Com 32 variantes da SCHUNK, os usuários podem obter uma solução de fixação ideal e específica para cada aplicação; até o lançamento das castanhas adaptadoras Adapt-R, não era possível utilizar esse amplo portfólio com uma morsa de um concorrente.

Fixação segura da peça com castanhas de sobrepor Carbide-Grip.

As castanhas de sobrepor que agora garantem a otimização da produção e o aumento da produtividade na WEIMA são as castanhas de fixação "Carbide-Grip" da SCHUNK, que prendem com segurança peças endurecidas com dureza de até 58 HRC (dureza Rockwell). A característica especial dessas castanhas Carbide-Grip são os pinos de carboneto patenteados com dureza 92 HRC, que agarram a peça com suas "garras" durante a fixação. O sistema de travamento positivo resulta em uma fixação estável e confiável da peça. "Isso oferece vantagens se você precisar apertar bem", explica Marcus Weller. "A força de retenção agora é maior e a fixação da peça é muito mais segura." Podemos, portanto, aumentar a velocidade de usinagem e reduzir os tempos de produção." As castanhas de sobrepor com pinos de carboneto revestidos com carboneto de tungstênio oferecem ainda mais vantagens: são necessárias forças de fixação menores graças à conexão por ajuste preciso com a peça fixada, evitando deformações em peças sensíveis com pequenas espessuras de parede. "Sem a castanha de sobrepor com pino, tínhamos que prender a peça bruta mais profundamente e precisávamos de mais matéria-prima", diz Marcus Weller. "No geral, agora podemos usinar mais rápido e economizar tempo." Isso se reflete na redução da produção e dos custos unitários."

Castanha adaptadora WEIMA SCHUNK As novas castanhas adaptadoras criam compatibilidade entre as castanhas de sobrepor especiais e a morsa de terceiros.

O formato côncavo dos pinos de metal duro cria uma conexão de grande área entre a peça e o perfil. Isso resulta em uma configuração resistente à vibração, o que é particularmente relevante para peças longas. "Mas mesmo com peças pequenas que são fixadas à mesa apenas com uma morsa, as vantagens das castanhas Carbide-Grip são claramente perceptíveis, pois economizamos tempo e material", confirma Weller. "O fato de podermos usar as castanhas adaptadoras para acessar o amplo portfólio de castanhas de sobrepor da SCHUNK sem precisar alterar nossa solução anterior na mesa da máquina nos dá flexibilidade." "Podemos usar as castanhas adaptadoras universalmente e projetar soluções de fixação para diferentes operações de usinagem com um encaixe perfeito", diz Weller, com base no conhecimento adquirido em seu trabalho diário.

Conexão útil e amortização rápida.

Castanhas adaptadoras WEIMA SCHUNK Oito morsas de máquina estão instaladas em fila na mesa fixa para processar peças de tamanho médio e longo. As castanhas adaptadoras SCHUNK permitem o uso de castanhas de sobrepor específicas para cada aplicação, mesmo em morsas de terceiros.

Os custos do investimento inicial nas castanhas adaptadoras Adapt-R são rapidamente amortizados, uma vez que as castanha de sobrepor da SCHUNK são mais baratas do que os produtos comparáveis dos concorrentes. Outra vantagem é a redução do tempo de preparação e a otimização do processo – por um lado, graças ao uso específico da castanha de fixação de encaixe preciso, como fez a WEIMA, e por outro, graças à função de troca rápida em algumas variantes. Em qualquer caso, os clientes podem continuar a usar as suas morsas existentes, o que resulta em sustentabilidade e maior relação custo-benefício. A logística e o planejamento do processo também se tornam mais fáceis – mais vantagens para os usuários, porque graças às castanhas adaptadoras, as mesmas castanhas de sobrepor podem ser usadas em diferentes morsas. A substituição é rápida graças à facilidade de manuseio, permitindo que a nova solução de fixação esteja imediatamente pronta para uso.