새로운 기술, 급증하는 생산량, 그리고 짧은 개발 주기로 인해 산업 프로젝트에는 정밀하게 맞춤화된 가공 및 자동화 솔루션이 필요합니다. SCHUNK는 맞춤형 부품부터 완벽한 시스템에 이르기까지 각 산업 및 응용 분야에 맞춰 이러한 솔루션을 개별적으로 개발합니다. 수십 년간 축적된 경험, 심층적인 업계 지식, 그리고 폭넓은 기술 포트폴리오는 안전성과 예측 가능성을 보장합니다.
새로운 기술, 급증하는 생산량, 그리고 짧은 개발 주기로 인해 산업 프로젝트에는 정밀하게 맞춤화된 가공 및 자동화 솔루션이 필요합니다. SCHUNK는 맞춤형 부품부터 완벽한 시스템에 이르기까지 각 산업 및 응용 분...
SCHUNK와 오펜부르크 응용과학대학교, BURGER GROUP은 비영리 재단 "휴머노이드 로보틱스 및 임바디드 AI(Humanoid Robotics and Embodied AI)"를 설립함으로써, 휴머노이드 로보틱스의 산업 현장 이전을 크게 가속화하는 것을 목표로 합니다. 교육 및 연구 프로젝트를 통해 전문 지식과 기술을 체계적으로 확장하고, 그 결과를 산업 현장에 더욱 신속하게 적용할 수 있을 것입니다. SCHUNK에게 있어 이번 계획은 휴머노이드 로봇 핸드 분야의 선도적인 글로벌 기술 파트너이자 공급업체로서 장기적으로 자리매김하기 위한 또 하나의 발걸음입니다.
SCHUNK와 오펜부르크 응용과학대학교, BURGER GROUP은 비영리 재단 "휴머노이드 로보틱스 및 임바디드 AI(Humanoid Robotics and Embodied AI)"를 설립함으로써, 휴머노이드 로보...
SCHUNK는 AMB 2026에서 공작물 및 공구 클램핑부터 자동화된 기계 로딩 및 언로딩에 이르기까지 전체 공정 체인에 걸쳐 생산성을 시연할 예정입니다. 방문객들은 일관된 공정 순서, 짧은 셋업 시간, 높은 반복 정확도가 기존 기계의 생산 능력을 어떻게 더욱 비용 효율적으로 만들 수 있는지 직접 경험하게 될 것입니다.
SCHUNK는 AMB 2026에서 공작물 및 공구 클램핑부터 자동화된 기계 로딩 및 언로딩에 이르기까지 전체 공정 체인에 걸쳐 생산성을 시연할 예정입니다. 방문객들은 일관된 공정 순서, 짧은 셋업 시간, 높은 반복 ...
SCHUNK는 2026년 6월 10일부터 12일까지 베를린에서 열린 ILA 2026에서 항공우주 산업의 까다로운 제조 공정을 안정적이고 정확하며 비용 효율적으로 구현하는 방법을 선보였습니다. 이번 행사는 공작물 및 공구 툴홀딩과 워크홀딩 솔루션과 더불어 설정 시간을 단축하고, 재현 가능한 품질을 지원하며, 복잡한 부품 및 가공하기 어려운 재료에 대해서도 제조 확장성을 향상시키는 자동화 개념에 중점을 두었습니다.
SCHUNK는 2026년 6월 10일부터 12일까지 베를린에서 열린 ILA 2026에서 항공우주 산업의 까다로운 제조 공정을 안정적이고 정확하며 비용 효율적으로 구현하는 방법을 선보였습니다. 이번 행사는 공작물 및 ...
SCHUNK SE & Co. KG는 Bosch Robotics GmbH와 새로운 개발 협력 계약을 체결합니다. 공동 목표는 다양한 휴머노이드 로봇 시스템에 통합될 수 있는 산업용 휴머노이드 로봇 손을 개발하는 것입니다. 이 프로젝트에는 다양한 산업 분야의 요구 사항이 통합되어 제조 및 물류 분야에서 새로운 응용 프로그램을 개발할 수 있는 기반을 마련합니다.
SCHUNK SE & Co. KG는 Bosch Robotics GmbH와 새로운 개발 협력 계약을 체결합니다. 공동 목표는 다양한 휴머노이드 로봇 시스템에 통합될 수 있는 산업용 휴머노이드 로봇 손을 개발하는 것입니...
SCHUNK는 산업 분야에서 지능형 자동화를 더욱 빠르게 도입하기 위해 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. Hannover Messe 2026에서는 여러 파트너 프로젝트를 통해 이러한 점이 분명하게 드러났습니다. 이 프로젝트들은 물리적 AI, 로봇 공학, 스마트 공장 솔루션을 생산 환경에 직접 도입하는 방법을 보여주었습니다.
SCHUNK는 산업 분야에서 지능형 자동화를 더욱 빠르게 도입하기 위해 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. Hannover Messe 2026에서는 여러 파트너 프로젝트를 통해 이러한 점이 분명하게 드러났습니다. ...
물리적 AI가 산업계에 진출하고 있습니다. 이 기술은 로봇과 기계가 현실 세계에서 정확하고 안전하게 작업을 수행할 수 있도록 해주며, 자동화를 새로운 적응형 수준으로 끌어올립니다. 이는 강력하고 정밀한 시뮬레이션과 AI 기반 로봇 공학의 상호 작용을 통해 가능해집니다. SCHUNK는 Hannover Messe에서 GROW 자동화 셀을 예로 들어 이러한 접근 방식을 제조 현장에 어떻게 적용할 수 있는지 선보이고 있습니다. 표준화된 모듈형 솔루션은 물리적 AI 애플리케이션을 반복 가능하고 산업 현장에 바로 적용 가능한 방식으로 일상적인 생산 현장에 도입하도록 설계되었습니다.
물리적 AI가 산업계에 진출하고 있습니다. 이 기술은 로봇과 기계가 현실 세계에서 정확하고 안전하게 작업을 수행할 수 있도록 해주며, 자동화를 새로운 적응형 수준으로 끌어올립니다. 이는 강력하고 정밀한 시뮬레이션과...
쾰른에서 열린 2026 독일 로봇 학회에서 SCHUNK와 독일 항공우주센터(DLR)는 휴머노이드 로봇 분야에서 협력을 더욱 확대하기로 합의했습니다. 이번 협력은 산업계로의 기술 이전을 가속화하고 새로운 자동화 응용 분야를 위해 휴머노이드 로봇 손의 정밀 운동 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
쾰른에서 열린 2026 독일 로봇 학회에서 SCHUNK와 독일 항공우주센터(DLR)는 휴머노이드 로봇 분야에서 협력을 더욱 확대하기로 합의했습니다. 이번 협력은 산업계로의 기술 이전을 가속화하고 새로운 자동화 응용...