생산성 향상에 대한 압력 증가, 제품 수명 주기 단축, 숙련된 인력 부족 심화는 새로운 작업에 신속하게 적용할 수 있는 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 휴머노이드 로봇은 요구사항이 빈번하게 변경되는 환경에서 유망한 접근 방식으로 여겨집니다. 로봇 손은 유연한 최종 작동기로서 핵심적인 역할을 합니다. 생산 및 물류 분야의 많은 작업은 매우 다양한 물체, 모양 및 재질을 다루는 것을 포함하는데, 기존의 그리퍼는 이러한 요구 사항을 충족하는 데 한계가 있는 경우가 많습니다. 이러한 배경에서 SCHUNK SE & Co. KG와 Robert Bosch Robotics GmbH는 공식적인 개발 협력을 통해 각자의 전문성을 결합하고 있습니다. 목표는 양사의 경험을 활용하고 실제 산업 현장에서 솔루션을 검증하는 것입니다.
글로벌 기술 기업인 Bosch는 이번 협력에 기계 및 정밀 공학, 전자공학, 인공지능 및 소프트웨어 개발 분야의 전문 지식을 제공합니다. 이는 규모 확장 및 산업화 경험과 폭넓은 산업 전문 지식으로 보완되어 구체적인 요구 사항을 개발 프로세스 초기 단계에 통합할 수 있도록 합니다. SCHUNK는 유연한 그립 및 자동화 기술 분야의 전문 지식과 약 20년간의 휴머노이드 손 개발 경험을 제공합니다. 공동의 목표는 모든 유형의 휴머노이드 로봇에 유연하게 사용할 수 있는 산업용 손을 개발하는 것입니다.
"Bosch와의 협력을 통해 기술 전문성과 산업 경험을 겸비하고 로봇 손 개발 분야에서 폭넓은 포트폴리오를 보유한 강력한 글로벌 개발 파트너를 확보하게 되었습니다."라고 SCHUNK의 CTO인 Timo Gessmann은 말했습니다.
"SCHUNK와의 협력을 통해 우리는 오랜 역사를 자랑하는 두 독일 산업 기업의 강점을 결합하여 미래 기술을 개발할 것입니다. 로봇 손은 기존의 집게 시스템보다 더 정밀한 조작을 가능하게 함으로써 생산 분야에서 휴머노이드 로봇 기술을 발전시키는 데 핵심적인 역할을 합니다. 공동 개발 협력을 통해 개발된 이 로봇 손은 생산, 조립, 물류 및 내부 서비스 프로세스를 포함한 광범위한 산업 분야에 활용될 잠재력을 가지고 있습니다."라고 Robert Bosch GmbH의 CTO인 Mathias Pillin은 덧붙였습니다.
Bosch ConnectedWorld 2026(2026년 6월 10일~11일, 베를린)에서는 협력 파트너십을 통해 혁신적인 로봇 애플리케이션을 단기간에 구현하는 방법을 시연했습니다. 시연자는 휴머노이드 시스템의 핵심 기능인 환경 인지, 물체 잡기 및 조작, 그리고 완전한 프로세스 실행을 시연했습니다. SCHUNK의 인간형 로봇 손과 휴머노이드 로봇을 결합함으로써 고성능 로봇 시스템, 지능형 그립 솔루션 및 고급 소프트웨어가 어떻게 완벽하게 통합되어 산업 현장에 적용될 수 있는지 명확히 알 수 있습니다. 이 사례는 휴머노이드 로봇을 개발 단계에서 견고한 산업 응용 분야로 이전하는 데 있어 강력한 파트너십이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.