arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
分板机

面向未来的柔性电子生产设备

在 productronica 2025 上,SCHUNK Electronic Solutions 将展示电子制造领域的一站式全面产品组合:从技术成熟的离线式分板机到完全集成的在线系统。聚焦于模块化、灵活且可定制的工艺,以实现高效生产。该全球领先的电子元件开发和制造展览会将于 2025 年 11 月 18 日至 21 日在慕尼黑举行。

SCHUNK SAL-1300 分板机 SAL-1300 分板机将激光和铣削技术整合于一台设备中,非常适合电子生产领域的微型化需求。

电子元件几乎存在于所有现代产品中——从顶灯到电动牙刷。SCHUNK Electronic Solutions 的专业技术,在所有电子元件的生产领域均能发挥作用 —— 无论是医疗技术、航空航天还是汽车应用领域。在 productronica 2025 上,公司将展示如何在电子元件生产中巧妙地兼顾精度、灵活性和清洁度,优化生产效率并确保长期增长机会。

面向现代电子元件制造的互联系统

SCHUNK Electronic Solutions 是电子制造领域高科技系统的代表。铣削、锯切或激光 — SCHUNK 分板机是用于 PCB 分板的强大工艺组件,可通过灵活的模块化方式适应客户的特定要求。除了分板机外,SCHUNK 还将展示用于搬运电路板的集成解决方案,包括用于搬运印刷电路板和整个自动化流程的模块。堪称典范的双上料机充当中央接口,可集成到全面自动化方案中,同时可以灵活地满足未来的客户需求。

成熟技术,极高灵活性

SCHUNK 离线式分板机 SAR-1300-Mono 灵活的离线式分板机 SAR-1300 结合了铣削和锯切功能,可适用于各种 PCB 布局。

分板机 SAR-1300 结合了铣削和锯切功能,可适用于各种 PCB 布局。其获得专利的 MAGNOPLATE 工装夹具系统支持快速灵活的设置,并具备多种型号选择。通过编程可轻松地定位磁性支撑柱,使用户能够设计自己的个性化工件支撑。另一个特殊功能是除尘增强。为实现洁净工序与健康的生产环境,该设备可将铣削过程中的粉尘残留量降低高达 70%。SAR-1300 还可以满足日益增长的需求,例如无人值守夜班、提升产能或相对较长时间的自主运行。SAR-1300 可选配协作机器人(负责 PCB 装卸)和 SCHUNK 电路板搬运系统,成为一种可扩展的自动化解决方案。

使用激光和铣刀进行精确切割

分板机 SAL-1300 将两种技术合二为一:激光和铣削。该组合为高质量要求的应用提供了新选择。激光可在不产生灰尘或机械应力的情况下分离 PCB,因此对敏感组件而言非常友好。同时,它非常适合电子制造领域的微型化需求。得益于广泛的激光源产品组合,每种材料都有合适的解决方案。

双工位系统可实现一个工位上进行激光加工,在另一个工位上进行铣削加工。这意味着这些工序可并行执行或组合进行,例如,这一特性使其特别适用于由刚性和柔性部件构成的高敏感性刚柔结合印制电路板

一站式提供产线末端整体解决方案

SCHUNK ILR Performance ILR Performance 无缝集成到工艺链中,可高精度分离 PCB。

分板机 ILR Performance 通常无缝集成到在线工艺链中。但是,它也可根据客户的工序进行个性化调整 —— 无论是从自动化上料环节,还是到存入货架的环节均可适配。在这次展会上展出的这套配置是与 Omron 的自动化专家密切合作打造而成的,它展示了 ILR 分板机如何与其他系统协同工作,灵活地完成一道工序:Omron AMR 机器人负责上料,SCHUNK 双装载机负责输送面板。在 ILR 中进行高精度分板操作后,印刷电路板会通过处理站进行测试、清洁、自动光学检测、分配或根据需要执行其他步骤。随后,这些组件将由人工智能辅助 SCHUNK 2D 抓取套件自动识别、抓取和放置,该套件在 2024 年获得了赫尔墨斯奖。存放架展示了 SCHUNK 产品的多功能性:无论是堆垛机、平皮带输送机,还是通过穿梭台进行的移送,均能适配。采用模块化设计,允许在运行期间添加扩展模块,以最大限度地提高灵活性,为未来做好准备。

前往 productronica 2025 参观 SCHUNK 展台:
A3 展厅 248 号展位

Download press releases

Press releases 3 MB ZIP Download