arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Fachberichte März 2021

Sensibler Greifer

Besonders empfindliche Bauteile zu handhaben, ist eine Herausforderung. Herkömmliche Handhabungssysteme kommen da schnell an ihre Grenzen, da bei hochsensiblen Materialien schon eine minimale Krafteinwirkung reicht, um diese zu beschädigen oder durch Rückstände zu kontaminieren. Mit der Greifertechnologie ADHESO eröffnet SCHUNK nun eine komplett neue Möglichkeit, diese Bauteile sanft und rückstandsfrei zu greifen: mit Hilfe von Adhäsionskräften, völlig energiefrei. Damit erschließt der Greifsysteme- und Spanntechnikspezialist eine Vielzahl neuer Einsatzgebiete, unter anderem bei der Herstellung von Batterie- und Brennstoffzellen, in der Medizin- und Pharmaindustrie sowie der Elektroindustrie.


SCHUNK Haftgreifer mit der ADHESO Greiftechnologie SCHUNK Haftgreifer mit der ADHESO Greiftechnologie werden individuell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten. So lassen sich Wafer und kleinste Elektronikkomponenten ebenso handhaben wie Folien oder Werkstücke aus der Metallbearbeitung und Automotive-Montage.

Die Natur hat es vorgemacht und braucht dafür weder Klebstoff noch Saugkraft. Durch sie können Geckos in Sekunden über glatte Flächen rasen und ihr gesamtes Körpergewicht dabei sogar mit nur einem Fuß halten. Ihr Geheimnis: Millionen von winzigen Härchen an den Füßen binden sich beim Laufen an die Moleküle der polierten Fläche.

Inhalt bald verfügbar SCHUNK bildet mit der ADHESO Greiftechnologie die feine Härchen-Struktur von Geckos nach. Die Härchen des Kunststoff-Pads aus Spezialpolymeren pressen sich beim Greifen auf die Oberfläche des Werkstücks. Dadurch vergrößert sich die Kontaktfläche und Van-der-Waals-Kräfte wirken.

Dabei entstehen Van-der-Waals-Kräfte, schwache elektrodynamische Wechselwirkungen, die dafür sorgen, dass die Geckos an so ziemlich jeder Oberfläche haften. Dieses Funktionsprinzip aus der Natur macht sich SCHUNK für seine neue Greifertechnologie ADHESO zunutze. An den Haftgreifern bilden Kunststoff-Pads aus Spezialpolymeren die feine Härchen-Struktur der Geckos nach. Beim Greifen pressen sich die Härchen des Pads auf die Oberfläche des Werkstücks. Dadurch vergrößert sich die Kontaktfläche und die Van-der-Waals-Kräfte wirken. Das Werkstück kann so ohne die Zufuhr externer Energie gegriffen und gehalten werden. Für Anwender bietet das zwei entscheidende Vorteile: Zum einen ist der Aufwand für Installation und Inbetriebnahme minimal, zum anderen spart der Betrieb des Haftgreifers Energiekosten, da weder Druckluft noch Vakuum oder Strom benötigt werden. Die von SCHUNK entwickelten Adapterplatten mit integriertem Bajonett-Verschluss ermöglichen zudem einen schnellen Wechsel der Pads.

Anwendungsbild ADHESO

Ein weiterer Vorzug der Technologie: Mithilfe der Adhäsionskräfte können Bauteile sehr sanft und vollkommen rückstandsfrei gegriffen werden. Da die neue Greiftechnologie ohne mechanische Krafteinwirkung arbeitet, handhabt sie sensible Werkstücke wie empfindliche Batteriekomponenten, Glasphiolen oder Kunststofffolien sehr schonend. Im Gegensatz zu alternativen Greiftechnologien hinterlassen sie dabei keine Spuren am Werkstück. Auch die Ablösung des Greifers vom Werkstück erfolgt ohne Rückstände. Philipp Matyssek vom Produktvertrieb ADHESO bei SCHUNK erklärt: „Bei ADHESO gibt es im Vergleich zu anderen Adhäsionsgreifern nicht nur eine Möglichkeit, das Werkstück wieder vom Greifer zu lösen, sondern gleich vier. Je nachdem wie und wo Anwender ihr Werkstück ablegen möchten, können sie zwischen einer Dreh-, Kipp- oder Schiebebewegung sowie dem Abdrücken wählen.“ Alternativ ist auch die Ausstattung mit einem aktiven Abstreifer möglich.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Glasfaser bis Autotür

Die besondere Oberflächenarchitektur haftet auf unterschiedlichsten Materialien und Objekten und ist damit vielfältig einsetzbar. Federleichte Glasfasern, kleinste SMD-Bauteile oder mikromechanische Teile lassen sich ebenso handhaben wie deutlich schwerere Automotive- oder Maschinenbaukomponenten. Denn die Pads sind leicht skalierbar und werden stets individuell auf die gewünschte Anwendung zugeschnitten. „Wichtig ist nur, dass die Werkstücke möglichst glatt sind“, erläutert Matyssek. „Denn je rauer die Oberflächenstruktur ist, desto geringer fällt die Greifkraft aus.“ Gut geeignet ist ADHESO zudem bei einseitiger Zugänglichkeit, etwa bei der Vereinzelung von Papier oder anderen biegeschlaffen Werkstücken aus einem Magazin. Auch in der Mikrohandhabung liefert die Technologie mit reproduzierbaren Positioniergenauigkeiten von < 0,01 mm gute Ergebnisse.

ADHESO Greifvorgang Mit dem Adhäsionsgreifer ADHESO besteht nicht nur eine, sondern gleich vier verschiedene Möglichkeiten zur Ablösung des Greifers vom Werkstück. Je nachdem wie und wo Anwender ihr Werkstück ablegen möchten, können sie zwischen einer Dreh-, Kipp- oder Schiebebewegung sowie dem Abdrücken wählen.

Für anspruchsvolle Aufgaben in der Medizin- und Elektroindustrie

Die Greiftechnologie eignet sich vor allem in sauberen Umgebungen, wie im Vakuum oder in Reinräumen, da Staub und Schmutz über längere Zeit die Greifkraft beeinflussen. Jedoch kann die volle Greifkraft durch einfache Reinigungsmethoden wiederhergestellt werden, sodass schmutzigere Umgebungen lediglich einen Einfluss auf das Wartungsintervall haben. Sie kann somit auch im herkömmlichen industriellen Umfeld eingesetzt werden. Da ADHESO ohne bewegliche Teile auskommt, entstehen beim Greifen keine Partikelemissionen. Besonders für die Laborautomation, die Medizin- und Pharmaindustrie sowie die Elektroindustrie ist ADHESO gut geeignet, da in diesen hygienisch sensiblen Umgebungen auch die Greifer sauber arbeiten müssen. Behälter, Spritzen oder andere medizinische Gegenstände aus Kunststoff und Glas sind zudem durch ihre oftmals sehr glatten Oberflächen mit anderen Technologien nur schwer zu handhaben. „In der Elektroindustrie ist ein rückstandsfreies Greifen vor allem bei Wafern entscheidend“ so Matyssek. „Denn diese müssen absolut rein sein, um Strukturen in der Größenordnung von Mikro- oder sogar Nanometern auf das Silizium aufbringen zu können.“ Beim Handling von Platinen bietet das Greifen mit intermolekularen Kräften den Vorteil, dass ein einzelner Haftgreifer ein sehr breites Spektrum unterschiedlicher Leiterplatten handhaben kann. Zudem eignet sich die Technologie auch für das Greifen luftdurchlässiger Oberflächen, etwa bei gelochten Elektronikplatinen, bei denen gängige Greifertechnologien an ihre Grenzen stoßen.

ADHESO Anwendungsbild Lebensmittel Mithilfe der ADHESO Technologie können unterschiedlichste Objekte rückstandsfrei gehandhabt werden, hier beispielsweise einzeln abgepackte Süßwaren. Form, Größe und Haftstruktur des Kunststoff-Pads werden hierzu stets individuell an die jeweilige Anwendung angepasst.

Individuelle Anpassung auf die Anwendung

Jeder Standardgreifer mit der ADHESO Greiftechnologie wird individuell konfiguriert und auf die Anforderungen des Kunden angepasst. Durch unterschiedliche Materialausprägungen und die individuelle Größenanpassung kann die Haftstruktur variabel auf Werkstück und dessen Oberfläche zugeschnitten werden. Für die Auslegung der Haftgreifer spielen verschiedene Einflussfaktoren eine Rolle: Gewicht, Material und Oberfläche des Werkstücks, aber auch die Umgebungsbedingungen und der Greifprozess an sich. Applikationsspezialisten von SCHUNK unterstützen daher die Anwender bei der Konfiguration und bieten die Möglichkeit, den Greifvorgang bei SCHUNK im CoLab, dem neuen Applikationszentrum, zu testen. So bekommen Anwender die Sicherheit, dass der Greifprozess für ihre Werkstücke funktioniert. „Die Größe des Pads ist sehr einfach kundenspezifisch skalierbar, von wenigen Hundert Mikrometern bis zu mehreren Metern, und lässt sich in jede beliebige geometrische Form bringen, die es greifen soll. Dadurch ist die ADHESO Technologie für fast jedes Bauteil nutzbar.“, so das Fazit von Matyssek.