arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
客户案例 九月 2024

“找到了正确的产品!”

电力电子设备制造商 Semikron Danfoss 在机器人单元中使用了 SCHUNK 机电一体化平动机械手 EGU 50。它可以搬运不同种类的工件并送入测量产线。使用仅一年多就获得了巨大收益:它的功能可以满足所有要求:过程可靠性、灵活性、较大的夹持行程和夹持力保持功能。这家位于纽伦堡的公司对新款 EGU 机械手非常满意。

SCHUNK - EGU Semicron EGU 机电一体化通用型机械手能可靠地搬运各种部件。
SCHUNK EGU - Semicron EGU 行程和力范围大,特别适合多品种的制造工艺。

在电气化转型趋势下,电力电子设备的需求日益增多。目标是尽可能提高电力传动系统的效率,节约能源,可持续地使用能源。这就是 Semikron Danfoss 技术的重要之处。该公司为汽车工程、运输系统、工业厂房和可再生能源等应用生产电源模块、半导体组件、开关、堆栈和系统。纽伦堡 Semikron Danfoss Elektronik 的测试工程师 Hanno Bruss 解释说:“我们的主要业务是提供高性能电子模块,帮助用户可以减少二氧化碳排放。最先进的电子元件是实现这一目标,确保电气系统完美运行和高效工作的基本前提。因此,在我们的生产过程中,重点是零缺陷生产、紧凑型电力电子设备设计和高输出功率。”

通用型机械手 EGU 位于中央处理位置

测量和测试技术在 Semikron Danfoss 发挥着核心作用。“这里生产的每个模块都经过全面功能检查。当然,只有 100% iO 的零件才符合出厂标准。” SCHUNK 抓取技术在质量保证流程中起着关键作用。在测量线上游的封闭自动化单元中,搭载机电一体化平动机械手 EGU 的 Scara 机器人搬运电子组件。它们以托盘堆叠的形式运抵,并通过一个卸垛装置到达单元内部。 在这里,机器人的机械手从吸塑托盘中逐个取出组件,然后放在狭窄的传送带上,将它们送入测量线。通过对静态、光学、触觉、动态和电子参数进行全面最终测量,仔细检查部件。记录和存储每个模块的结果。在大约六米长的测量线上完成质量控制后,取出的产品用激光打上标记,然后堆放回托盘中,作为成品包装。

工件处理数量取决于要测量的部件和参数数量。测量线目前从星期一到星期五,分三班运行。Hanno Bruss 说:“该系统的关键在于从机器人单元中持续可靠地输送部件。因此机械手特别重要。” 纽伦堡工厂的系统多年来使用由自动化专家 SCHUNK 提供的电动机械手。Bruss 证实:“我们与 SCHUNK 合作已有很长时间。我们在许多其他地方也使用 SCHUNK 机械手。最初在这个单元上安装的型号已停产。这也是我们更换 EGU 的原因,而它给我们带来了很大惊喜。” 2022 年,在 SPS 展会期间对新型电动平动机械手进行了首次检测。这位经验丰富的测试工程师说:“我得到了一个可以立即试用的产品,并且能够在实际使用中进行测试。机械手从一开始就非常合适,完全满足了我们的所有要求。”

SCHUNK - EGU - Semicron Semikron Danfoss Elektronik 测试工程师 Hanno Bruss(左)和 SCHUNK 抓取和自动化技术顾问 Andreas Fiederling 在封闭式机器人单元旁合影,该单元是更大的生产测量线的一部分。

EGU 在电力电子应用中的显著特点

Semikron Danfoss 对机械手有非常具体的要求。Bruss 解释说:“首先,机器人应用限制了重量。EGU 能够满足重量限制。其次,我们需要从非常小到较大的夹持行程,从大约 30 到 110 毫米不等。我做了详细的市场调研,亲自测试了各种产品。SCHUNK 机械手的灵活性是我们做选择的决定性因素。” Hanno Bruss 还指出,总是有不同的部件需要搬运,机械手的灵活性也会影响工件的差异。“因此,伺服电动机械手是正确选择。”

该测试工程师强调,就部件搬运安全性而言,机电一体化 EGU 也比气动型号更好。“EGU 为我们提供了过程可靠性,这对于测量单元的运行至关重要。” Bruss 说使用 EGU 的另一个重要优势是:“即使启动距离很短,也能完美运行。因为必须进入一个非常狭窄的空间。市场上的其他机械手需要至少三到四毫米的行程,这对我们来说太多了。EGU 的接近距离非常短,符合我们的要求。” 夹持力可以专门调整,这让我们更青睐 EGU。Bruss 热情地说:“在电压下降或损失的情况下保持夹持力,也是说服我们的一个卖点。我们在 EGU 系列中找到了合适的机械手。它的功能完全符合预期,并且在应用中充分发挥伺服电动抓取技术的优势。”

SCHUNK - EGU - Semicron 高效合作:Semikron Danfoss Elektronik 测试工程师 Hanno Bruss(左)和 SCHUNK 抓取和自动化技术顾问 Andreas Fiederling 在机器人单元旁合影。

灵活性、过程可靠性和接口多样性

Semikron Danfoss 在其机器人单元中使用规格 50 的 EGU。该型号适用于“MiniSKiiP”长方体电子模块和其他组件型号。EGU 易于集成,具有灵活的适应能力,可以随时进行监控。在停电或紧急制动的情况下,机械手至少可以稳定保持 90% 的夹持力。输出端的绝对值编码器可随时获取机械手手指的位置,因此在开启后无需重新参照即可继续操作。EGU 之所以令人印象深刻,在很大程度上要归功于多种接口和软件集成。Hanno Bruss 又加购了五个 EGU 型号,并高度评价了与 SCHUNK 在过程改进方面的高效沟通。SCHUNK 抓取技术和自动化技术咨询顾问 Andreas Fiederling 强调说:“对我们来说,基于伙伴关系的合作是理所当然的。EGU 是 SCHUNK 的开创性机械手概念的一部分。我们希望与客户一起,充分利用灵活性、适应性、未来可行性以及可持续发展方面的所有潜力。齐头并进。”