arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

令人惊喜的高通用性

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 快换托盘系统具备高下拉力和模块主体的高尺寸稳定性,令人印象深刻。这使它能够产生极高的倾斜力矩和可供模块吸收的剪切力。
同时,通过使用多种类的配件,模块进一步拓展了适用范围。最具代表性的特点之一,是模块选配的弹簧驱动锥形密封件,可在定位销抬起后立即自动锁定模块的快换接口。

卓越的通用性

一次操作即可实现定位和夹紧 - VERO-S 掌握流程合理化的关键。优化设置时间,保证车床运行时间较长,让批量 1 生产更加合理。

出乎意料的高性价比

ROTA THW3

ROTA THW3

完全密封的快换爪吸盘

ROTA THW3 可保持恒定的夹持力、具备低维护成本和高能效——所有优势均在动力卡盘带卡爪快换系统中得以体现。推力爪和释放机构上采用专利密封系统,可防止润滑脂被冲洗掉,从而避免了夹紧力逐渐衰减的情况。此外,密封系统还能阻止小碎屑或污物进入卡盘体。

稳定且实惠的维护成本

如果希望更高效地生产车削零件,则需要低维护和故障安全的精密夹持设备,能够轻松快速地转换并在必要时自动上下料。我们在考虑这些需求的情况下,设计开发了 SCHUNK ROTA THW3 快换爪卡盘及其卡盘机构的密封件。

令人惊喜的高通用性

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

灵活的 4 爪手动车床卡盘

SCHUNK 在 ROTA-M flex 2+2 中结合了车床用 2、3 和 4 爪卡盘和加工中心用虎钳的优点和功能。借助手动车床卡盘,可以夹持圆形、立方体和几何外形庞大的工件。特殊密封可避免切屑和冷却剂渗透到卡盘中。

中心补偿式四爪卡盘

ROTA-M flex 2+2

实践中的 WOW 效应

配有专利密封的快换爪吸盘

对于那些在三爪卡盘上生产中小型产品的商家而言,这是一道困扰着他们的难题。短暂的快换卡盘装调时间固然吸引,但通常需要在几个小时后进行润滑,然后每两周需要彻底清洁一次。另一方面,密封式卡盘保证了更长的维护间隔,但每次单独的装调过程需要更长的时间。拜访位于比登科普夫的试点用户 mbb Metalbearbeitung Becker GmbH,了解应用的潜力所在,以及卡盘为车削应用注入新动力的原因。

Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH,德国比登科普夫

形状 — 无需担忧

SCHUNK 的 ROTA-M flex 2+2 车床卡盘将工件加工过程的灵活性提升到了一个新的水平。服务提供商 Josef Schumacher 已为其车削/铣削中心配备了这种全新的中心补偿式手动车床卡盘,该卡盘现在能够完美适配各种形状的零件。“产品的质量完全令人信服,服务也是首屈一指的。我们需要一个多功能的车床卡盘来帮助我们快速直接地做出反应,而 SCHUNK 的产品为我们完美地解决了这一难题。”

Christian Hutlies,Josef Schumacher GmbH 总经理,公司位于德国科隆附近的布吕尔

标准化刀具和工件夹持技术可在刀具制造中实现较高的 5 轴生产率

自从重组内部流程以来,来自克莱布龙的刀具制造公司 Eberhardt GmbH & Co. KG 能够更快、更灵活、更高效地开展运作。同时,产出也得到了明显的提高。该概念的重要基石是其夹持技术的全面标准化。这意味着带有托盘存储功能的 5 轴铣削/车削中心可以充分发挥其潜力,按照生产经理 Marco Joch 的说法,“简直是在吞噬所有零件”。

Marco Joch,Eberhardt GmbH & Co. KG 的生产经理,公司位于德国克莱布龙