自动化专家 SCHUNK 凭借 2D 抓取套件在德国商贸杂志《计算机与自动化》的 “2023 年度产品” 评选中获得第一名。该创新性解决方案能够搬运随机分布于一个平面上的单个物体,获得了机器人类别读者的一致认可。该套件将智能化物体识别、灵活的抓取和直观的搬运相结合,还可以按照客户的要求进行定制。该智能系统的核心是 SCHUNK 开发的人工智能软件,该软件已预装在 SCHUNK 自己的工业级 PC (SVC) 上。这种完全协调的硬件、软件和服务包有着单一来源,可适用于所有机器人。
从进料带、托盘或供料台上移出单个和随机分布的零件是生产应用中的常见流程。在许多行业中,各种零件需要被分离、进一步加工或送入机器。该工序可以人工或自动化完成 — 使用机器人、机械手和视觉系统来完成自动化搬运。然而,其技术要求很高,需要图像处理、照明和流程技术方面的知识。2D 抓取套件提供了一个完整的解决方案,让自动物体搬运变得更为轻松。用户可以轻松集成这款即插即用的可视化系统,直接实现自动化。这为仍处于自动化起步阶段的公司提供了支持。无需了解编程或图像处理方面的专业知识。所有组件均可简单集成且完全兼容,用户可以从中受益。该系统可以帮助您实现更高的效率和生产率,确保极佳的流程可靠性,同时显著简化零件的搬运流程。