arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
分板机 October 2023

SAL-1300 采用高速激光技术分割电路板

在 Productronica 2023 上,SCHUNK Electronic Solutions(SCHUNK 电子解决方案)将展示 SAL-1300,这是产品系列中的第一台激光分板机。这款采用 speedLAS® 技术的紧凑型离线分板机借助激光实现高速分板。激光可将加工时间缩短多达 80%,同时确保最佳的切割质量。独立能源的激光加工以及在同一台机床上整合激光加工和铣削技术将为用户带来极高的灵活性。
应用图片 – SAL1300 speedLAS® 技术通过与 SCHUNK 线性轴技术和激光扫描仪控制的配合,实现精确、高速的激光加工。

在许多领域,激光以准确、清洁且高效的定位得到广泛应用。SCHUNK 在新产品 SAL-1300 激光分板系统中也充分利用了这些优势。SCHUNK 为 SAL-1300 开发的创新性 speedLAS® 技术首次实现通过特殊扫描仪控制激光,使激光的运动能够与轴的运动相互叠加。speedLAS® 技术可确保无论轴运动如何,激光发出的光始终与工件成垂直角度对齐。这确保了均匀的能量输入,因此还能够精确地切割边缘区域。与以往的激光应用相比,SAL-1300 的处理速度提高了 80%。

适合各种应用的激光

SAL-1300 独立于激光源工作——这意味着任何波长均可以使用。它还能够为每种材料选择最佳的激光源。SCHUNK 从合作伙伴 Dr. Bohrer Lasertech GmbH 获得了全流程支持。为每种要求选择最佳激光源的基础在于经验,以及使用扫描电子显微镜对待加工材料进行的精确分析。

模块化带来灵活性

紧凑型 SAL-1300 的尺寸与 SAR 系列系统相似。操作方式也保持一致。SAR 分板机现有的工装夹具也可以与 SAL-1300 通用。由于可选择铣削龙门架对系统进行补充,因此加工方案的可能性得以扩展。例如,将激光加工和铣削技术结合到一台机床上,无需任何手动干预即可快速加工带有柔性组件的工件,并确保最高的精度。选配的铣削龙门架可以改装。

Download press releases

Press releases 1 MB ZIP Download