arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
公司

数字化和自动化健康生产

兼顾责任感与技术进步——营造健康的工作环境,倡导节约资源和高效的流程。SCHUNK 在汉诺威工业博览会上展示自动化解决方案,为实现转型铺平道路。

SCHUNK – 2D 抓取套件 SCHUNK 提供的 AI 辅助 2D 抓取套件可以安全灵活地抓取未分拣的工件,减少人工重复任务。

SCHUNK 首席技术官 (CTO) Timo Gessmann 强调说:“自动化是创建健康、高效和负责任行业的关键。” 因此,作为科技公司,我们将重点关注两个话题:“健康工厂”和“协作创新”。目标是设计一套健康,环保,同时又能带来经济效益的生产流程。创新自动化和数字化模块在此起着核心作用,SCHUNK 通过扩大其专家网络和营造开放的交流文化来推动这一发展。”

从专家到专家

自动化不仅有助于填补资格空白,还能为更快、更高效地生产提供机会,同时保持灵活性,以应对不断变化的制造格局。为了促进客户实现自动化,SCHUNK 通过便捷的数字服务等提供专业知识。两个新工具支持经过验证的设计和个性化线性模块配置 。全新的 SCHUNK 控制中心还提供直观的用户体验。未来,客户将能够访问已知应用程序功能中的全面数字模块,并轻松灵活地使用它们。例如,在使用此处提供的软件进行调试之前,可以针对特定应用对电动机械手的参数(例如夹持力、位置和夹持速度)进行最佳预设。

SCHUNK – TANDEM KRP3 广泛的 SCHUNK 产品组合为灵活智能的机床装卸提供多种选择。

健康工厂

SCHUNK 将在展位上展示如何以节能、安全和灵活的方式,从单一来源设计从装卸到加工的工业流程:包括刀具和工件夹持、夹持和自动化技术等定制应用。

由于具备单独的参数设置能力和各种抓取模式,EGU 和 EGK 等全新电动机械手系列可在各种生产环境中实现安全的搬运加工。它们以标准化便捷的、功能概念为基础,并定期进行软件更新,能够经得起未来的考验。这也是 2D 抓取套件的特点。该应用套件包括应用特定的机械手(例如 EGU)、摄像系统和搭载 SCHUNK 自有 AI 软件的工业 PC。SCHUNK 开发的这款智能化套件(包含 AI),可以更快地自主搬运非定位物体。使用前无需预先了解编程或图像处理方面的知识。它可以帮助工人承担重复繁琐的任务,有助于创造更健康、更具吸引力的工作环境。

凭借在自动化机器上料方面的协同作用和专业知识,SCHUNK 拓展了广泛的产品组合,能够为联网机器提供各种组件。KSP-S3 强力夹具等全新感应式夹紧模块可在机房中实现自动夹紧过程,通过 IO-Link 可以集成到机床控制系统中。结合感应式刀柄 iTENDO2 ,可以透明映射加工过程,并且可以显著减少加工时间和不合格品。此外,TENDO 系列液压刀架降低了整个过程的能耗。

了解行业知识的合作伙伴

SCHUNK 使用定制自动化解决方案,为不断变化的未来行业(如电动汽车和电子产品)设计新的生产步骤。以下是汉诺威展会上的一个示例。例如,全新的 RCG 圆柱电芯机械手,用于灵活搬运直径为 46 mm 的电芯。机械手可以按需要扩展,以形成多个抓取装置,并且与动态的线性直轴相结合,实现可靠的高速应用。

SCHUNK – 线性模块配置器 SLD SCHUNK 通过设计和配置线性模块的两种新工具,扩展了自动化解决方案的数字规划选项。

协作创新

Timo Gessmann 说道:“我们坚信,合作和开放可以带来突破性的创新,从而实现行业的可持续发展。” 这也是为什么 SCHUNK 要致力于在多个层面上以伙伴的身份开展合作,并寻求以用户为中心的开放式道路。SCHUNK 使用全球领先的人工智能计算服务商 NVIDIA 等平台,将其产品以数字孪生的方式提供,可用于系统仿真。在人工智能 (AI) Ipai 的创新生态系统中,SCHUNK 正借助关键技术开发新的实用解决方案。作为 Manufacturing X 计划的一部分,SCHUNK 还希望为共享数字数据空间的设计做出贡献,专家们将共同努力,在未来数年中加快行业的数字化发展。

前往汉诺威展会参观 SCHUNK 展位:6 号展厅,展位 A26

下载新闻稿

新闻稿 4 MB ZIP 下载