arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Success Stories septiembre 2024

Bessere Ergonomie & Reduzierung der nicht-produktiven Zeiten

Das RAPIDO Backenschnellwechselsystem von SCHUNK bringt erhebliche Verbesserungen in den Schienenfahrzeug-Instandsetzungswerkstätten von RailMaint in Delitzsch nördlich von Leipzig. Der Backenwechsel an der Horizontaldrehmaschine für die Radsatzwellen-Bearbeitung erfolgt jetzt schnell, zuverlässig, mit einer Hand und ohne Werkzeug – auch auf Drehfuttern von Drittanbietern. Die beispielhafte Kombination der RAPIDO Trägerbacke und RAPIDO Wechseleinheit mit Klickverriegelung bietet zugleich hohe Arbeitssicherheit und Ergonomie. In Verbindung mit den QUENTES Kunststoffbacken erfolgt die Wellenbearbeitung produktschonend und prozesssicher.
SCHUNK – RAPIDO RailMant Fertig eingespannte Welle mit dem RAPIDO Backensystem samt den wellenspezifisch ausgedrehten QUENTES Kunststoffblöcken.
SCHUNK – RailMant Schienenfahrzeug-Radsätze werden im Instandhaltungswerk RailMaint in Delitzsch in zertifizierten Fachwerkstätten mit modernen Anlagen auch mit SCHUNK-Komponenten wieder auf Vordermann gebracht.

In den Werkstätten von RailMaint in Delitzsch wird Großes bewegt – und große Verantwortung getragen. Tonnenschwere Drehgestelle und Radsätze von Schienenfahrzeugen werden hier geprüft, bearbeitet und für den sicheren Bahnverkehr wieder fahrtauglich gemacht. Eine elementar wichtige Arbeitsstation ist die Radsatzwelleninstandsetzung an der Großdrehmaschine Gurutzpe GLX 16.10.3; der spanische Hersteller hat die Horizontaldrehmaschine für die Bearbeitung strategischer Teile in anspruchsvollsten Sektoren konzipiert. Die Wellenbearbeitung ist in hohem Maße anspruchsvoll und sicherheitsrelevant. Auf die Achse wirken enorme Kräfte direkt über das Rad; im alltäglichen Schienenbetrieb setzen Schwingungen, Stöße und permanente Lastwechsel der Welle erheblich zu. Ein Bruch kann zu Katastrophen mit weitreichenden Folgen führen – er kann sogar Leben kosten. „An dieser zentralen Bearbeitungsstation hängt einiges dran“, gibt Holger Zocher, Bereich Technologie Radsätze bei RailMaint in Delitzsch, zu bedenken. „Die Drehbearbeitung muss absolut exakt sein. Sicherheit und Präzision haben oberste Priorität. Aber zugleich muss die Instandsetzung effizient erfolgen. Es ist ein bestimmter Durchsatz gefordert, denn es darf weder Verzug noch Stau im Werk entstehen. Bei all diesen Herausforderungen hat uns SCHUNK mit dem RAPIDO Backenschnellwechselsystem sehr geholfen“, bestätigt der Fertigungsleiter.

SCHUNK – RAPIDO Railmant Rüsten mit einer Hand, ohne Werkzeug und per Klick dank RAPIDO Backenschnellwechselsystem. Der RAPIDO Wechseleinsatz wird einfach per Klick auf die RAPIDO Trägerbacke aufgesetzt.

Mehr Sicherheit und Ergonomie – leichteres Rüsten

Absolute Prozesssicherheit und weniger Rüstzeit – für diese Anforderungen hat SCHUNK das RAPIDO Backenschnellwechselsystem für den werkzeuglosen Spannbackenwechsel nach Delitzsch geliefert. „Das war hier wirklich ein Game-Changer“, lobt Zocher die Arbeitsverbesserung. „Rüstzeiten sind nicht-produktive Zeiten, die zu Lasten des produzierenden Unternehmens gehen. Diese zu reduzieren ist sehr wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit.“ RailMaint hatte die Gurutzpe-Schwerdrehmaschine 2018 angeschafft; maschinenseitig ist ein Drehfutter mit 1,20 Meter Durchmesser verbaut. Das Rüsten erwies sich als Schwerarbeit und Zeitfresser: Ein Werker musste über ein eigens gebautes Podest und eine Leiter auf die Maschine steigen, um die Backenschrauben zu lösen und die Backen zu versetzen – je nach Wellendurchmesser. „Die etwa 40 Kilogramm schwere Spannbacke wurde über einen Kran gehandhabt, sie musste vom Werker gehalten und gleichzeitig befestigt werden, das ging nur mit einem zweiten Kollegen. Drei Backen pro Welle, und dies alles mehrmals am Tag. Das war aus ergonomischer Sicht und Arbeitsschutzgründen einfach nicht mehr zumutbar“, konstatiert der Fertigungsleiter. „Es wurde klar, dass wir das anders gestalten und verbessern müssen.“

Das RAPIDO-System: Der Trick mit dem Klick

Holger Zocher hat recherchiert und ist auf den Spanntechnikexperten SCHUNK gestoßen. „SCHUNK ist Marktführer, das ist der Top-Anbieter, und sein Vorschlag hat uns überzeugt“, bekräftig Zocher. Der Technologiepartner aus Lauffen am Neckar bot mit dem RAPIDO Backenschnellwechselsystem die Lösung der Herausforderungen in Delitzsch. Nun folgt der Backenwechsel für die Wellenbearbeitung an der Heavy-Duty-Maschine von Gurutzpe mit einer Hand und ohne Werkzeug – Gerüst und Leiter sind entbehrlich, weil erheblich weniger Gewicht zu handhaben ist. Eine RAPIDO-Spannbacke besteht aus einer Trägerbacke und einem Wechseleinsatz. Die RAPIDO-Trägerbacke ist fest auf der Rasterung des – herstellerunabhängigen – Drehfutters verschraubt und verbleibt dort fix. Sie muss für unterschiedliche Wellenbearbeitungen nicht mehr ummontiert werden. Der RAPIDO-Wechseleinsatzes wird ganz einfach per Klick auf die Trägerbacke eingewechselt. Er ist für verschiedene kundenspezifische Spanndurchmesser ausgedreht und wird für den jeweiligen Einsatz auf die Trägerbacke eingewechselt – ganz einfach per Klick: Die Ver- beziehungsweise Entriegelung zwischen Trägerbacke und Wechseleinsatz erfolgt durch Betätigung eines seitlichen Druckbolzens von Hand. Die RAPIDO-Wechseleinsätze sind universell einsetzbar und leicht handhabbar.

SCHUNK modifiziert die Standardvarianten der Wechseleinsätze für den Kunden je nach Bedarf und konstruiert passgenaue Sonderanfertigungen für spezifische Anforderungen – ganz individuell je nach Werkstück und Spannaufgabe. Beim Rüsten entfällt das Messen der korrekten Position der Wechseleinsätze sowie das Anziehen der Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel. Entfernt man die Trägerbacke, lassen sich auch Spannbacken mit herkömmlichen Schnittstellen weiter einsetzen. Das System ist kompatibel zu allen marktüblichen Drehfuttern.

SCHUNK – RAPIDO Railmant Das Rüsten der Maschine und Einspannen des großformatigen Werkstücks erfolgt ergonomisch und sicher.

QUENTES-Kunststoffbacken: Hier dreht nichts mehr durch

Für noch mehr Prozesssicherheit verwendet RailMaint die RAPIDO Wechseleinsätze in Verbindung mit QUENTES Kunststoffbacken: Diese Spanneinsätze aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ermöglichen einen hohen Reibwert von zirka 0,3 bis 0,4. Dadurch ist für eine vollflächige Kraftübertragung gesorgt und somit für einen festen, zuverlässigen Halt des Werkstücks. Dank dieser GFK-Backen erfolgt die Aufspannung ohne Spannmarkenbildung auf der Werkstückoberfläche. Abdrücke, Ungenauigkeit oder Spuren an den Wellenzapfen sind auf jeden Fall zu vermeiden. „Wir hatten früher zuweilen das Problem, dass die Welle durchdrehte, was absolut negativ ist für die Bearbeitungsqualität“, berichtet Zocher. Mit den eigens auf die jeweilige Welle ausgedrehten QUENTES-Kunststoffbacken wird eine höhere Drehmomentübertragung möglich. Jetzt sitzt alles fest, und die Welle wird nicht beschädigt.“

Die Radsatzinstandsetzung erfolgt vorgabegemäß in definierten Abständen nach Zeit und Laufleistung in bestimmten Aufarbeitungsstufen. Alle Bearbeitungsdaten werden dokumentiert – im Falle eines Unfalls oder einer Havarie sind alle Radsatzdaten und Wartungsparameter rückverfolgbar. „Räder und Achsen müssen genau nach Ursprungszeichnung wieder hergestellt und alle Anforderungen erfüllt werden, zum Beispiel Rauheit, Rundheit, Radien und alle sonstigen Maße“, erläutert Holger Zocher. „Hier gibt es keine Spielräume, weil die Sicherheit ganz oben steht. Die Güte der Bearbeitung steht und fällt mit der Qualität der Werkstückeinspannung. Mit dem RAPIDO-System haben wir messbare Vorteile gewonnen“, bekräftigt der Fertigungsleiter. Geringere Rüstzeiten, konstant hohe Bearbeitungsqualität, mehr Produktivität bei gleichzeitig besserem Arbeitsschutz und mehr Ergonomie – die Nutzen-Bilanz bei RailMaint kann sich sehen lassen.