Das werkzeuglose Backenschnellwechselsystem ist, wie schon das BSWS, in drei Varianten erhältlich: In der Variante BSWS-BM (sieben standardisierte Baugrößen von 50 bis 200) ist die Wechselmechanik in eine Basis integriert, die wiederum fest auf der die Grundbacke des Greifers montiert wird. Es werden nur die Greiferfinger getauscht. Bei dieser Variante können auch bereits vorhandene SCHUNK Greiferfinger, die mit Adapterbolzen der Baureihe BSWS-A ausgestattet sind, weiter genutzt werden. Die zweite Variante BSWS-URM (sechs Baugrößen von 50 bis 160) lässt sich einfach und modular in kundenspezifische Aufsatzfinger integrieren. Hierbei wird die Verriegelungsmechanik als Bausatz zum direkten Einbau in die Greiferfinger geliefert. Dadurch kann die komplette Fingerlänge für die Spannung genutzt werden, da die Basis entfällt. Die dritte Variante BSWS-ABRM (sechs Baugrößen von 50 bis 160) umfasst Fingerrohlinge mit integrierter Wechselmechanik, die vom Kunden individuell an die jeweilige Spannkontur angepasst werden können. Alle drei Varianten lassen sich universell an sämtlichen SCHUNK Premium-Greifern sowie an zahlreichen weiteren Greifmodulen mit SCHUNK PGN-plus-Fingerschnittstelle einsetzen.
Das Schnellwechselsystem SCHUNK BSWS-M zahlt sich nicht nur beim rasanten Greiferfingerwechsel aus, sondern kann seine Stärken auch in anderen Anwendungen zeigen: So lassen sich zum Beispiel bei stationären Anwendungen oder beim Einsatz auf einem Transportsystem Werkstücke zügig per Knopfdruck entnehmen und durch eine andere Variante ersetzen. Das selbsterklärende System kann in jeder Anwendung ohne technische Schulung prozesssicher eingesetzt werden.