可在线配置的 SCHUNK 产品系列正不断增加。除了机械手、机械手手指和卡爪外,应用专家 SCHUNK 现在还推出了一款用于定制刀柄的规划性工具 easyToolholder。无需使用成本高昂的特殊方案,只需轻点几下即可定制化标准液压膨胀刀柄。在不久的将来,该工具的应用还将扩展到其他刀柄技术上。
借助 easyToolholder 产品配置器,用户可以获得一个实用的数字化工具,为定制化开辟了新的可能性。它使特定应用的解决方案立即转变为现实——用户无需登录网站,即可实现全天候不间断的方案配置。只需轻点几下鼠标并输入各种参数,由刀具和工件夹持、抓取技术和自动化技术领域的领导者所提供的各种标准刀柄产品组合便会设计出适合您的夹持装置。其构思灵活,操作也非常简单:首先,输入各种夹持任务的机床界面和夹持直径。刀柄长度的尺寸也可以进行调整。可以添加其他选项,例如数据载体芯片或外围冷却装置,以最佳方式协调刀架及其特定应用。
借助 SCHUNK 的免许可网络工具,用户可以在浏览器上直接获得专属且明确的刀具和流程数据。最后,easyToolholder 将配置实时传输到相关连的网上商店。这里提供各种下载格式以及所有常见的 CAD 数据格式,可用于虚拟过程仿真或数控编程中的碰撞计算。用户还可以直接算出所配置模块的价格和交货时间。