自动化是保持竞争力和高效生产的决定性因素。在机器人应用中心,SCHUNK 帮助客户解决各项任务,共同开发经过验证的推荐方案,以提高生产力。 SCHUNK 正不断扩大网络,在卡托维兹(波兰)和吉普斯夸(西班牙)开设新 CoLab,全球 CoLab 的总数达到 15 个。2024 年 12 月 11 日波兰 CoLab 开幕式上的一个特别关注点是机器人辅助去毛刺。在这里,许多处理步骤都可以自动化,从而提高效率,同时缓解熟练工人的短缺。西班牙 CoLab 于 2024 年 12 月 3 日开业,ABB、KUKA 和 Universal Robots 等领先的机器人合作伙伴都纷纷出席。作为特邀嘉宾,网红 Vanessa Loiola(又名 “机器人女王”)分享了她的专业知识,给来宾带来了启发。
SCHUNK COO/CSO Johannes Ketterer 强调道:“借助新 CoLab,我们不仅扩展了我们的全球化能力,而且巩固了我们在自动化行业中作为可靠合作伙伴的地位。这是让客户的自动化操作尽可能简便高效的关键一步。我们坚信,最好的创新是通过平等的伙伴关系和合作来实现的。”
CoLab 网络的扩展使我们可在世界各地为客户提供现场服务,提供个性化支持并快速响应特定需求。CoLab 是规划和实施工业自动化和机器人应用的关键部件。从验证到应用工程师的具体支持,自动化新手和经验丰富的专业人员都能从这项独特的服务中受益。在购买计划的应用前,可在真实条件下对其进行测试,从而最大限度地降低风险并优化结果。有意向的客户可以直接联系 SCHUNK 区域销售代表进行验证。