arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
抓取技术 五月 2023

适应自动化未来的合作伙伴关系

2023 年 6 月 27 日至 30 日,世界领先的智能自动化和机器人技术贸易展览会将在慕尼黑举行,该盛会将汇集关于未来生产的各种关键技术。在 automatica 上,SCHUNK 将展出全新的智能开发成果,这些新成果使搬运任务能够更为透明、灵活和可靠。
SLD/EGK – 应用图片 SLD 系列是 SCHUNK 推出的新一代直接驱动线性轴,用于电子制造、电动汽车或生命科学领域的高速装配和搬运流程,缩短周期时间并提高生产率。

让客户的流程易于理解、简单和高效是自动化专家 SCHUNK 的明确目标。数据透明度在此处起着重要作用。它将使流程更可靠,为资源节约型规划、零缺陷生产和能源效率打好基础。这就是零部件及流程的数字化与可持续生产紧密相关的原因。SCHUNK 分享了在各种应用领域中自动化生产的实例,展示数字化解决方案会如何提高效率并降低资源消耗。

重点关注:流程透明化

在慕尼黑,SCHUNK 将展示一系列全新的增效型产品。其中,PPD 定位装置将首次亮相。 借助这款产品,可以在气动搬运中实现更为复杂的动作序列。其与气动机械手配合使用,能够灵活且高精度地控制机械手手指,同时调节抓取力和速度。装置中已储存了特定机械手系列所需的应用参数 – 以节省调试时间。结合具有超长行程的强力气动通用型机械手 PGL-plus-P,无论是机床上下料或是高度敏感的洁净室应用,甚至是要求更为严苛的环境中,均可胜任各类搬运任务。SCHUNK 推出的这款气动机械手是首个获得 GripGuard 认证,具备安全抓取力保持功能的产品。此外,它还集成了 IO-Link 传感器系统,可以对机械手手指进行位置检测,无需再使用外部传感器。

应用图片 - EGU 这款 2D 抓取套件协助各行业客户实现在单个平面上(如振动台、装配线或装载小车)对散乱零件执行高效取放操作。

灵活度高,单批次亦适用

两款全新的电动机械手在灵活性、接口多样性和流程可靠性方面树立了标准:即使在恶劣的工作环境下,智能通用型机械手 EGU 也能充分展现其在多类型机器装载中的优势。凭借长行程和集成的抓取力保持功能,它能够可靠地装卸不同尺寸的粗加工和成品部件。可以实现自由联网。机械手配备有抓取力保持功能和用于增强抓取力的 StrongGrip 模式,适用于类型多样的搬运任务,是一款多功能产品。与之互为补充的小部件智能机械手 EGK 能够在洁净室区域中搬运精密的易碎部件。凭借其 SoftGrip(轻柔抓取)模式,它能够胜任实验室行业或电子制造业中严苛且多样的搬运任务。SCHUNK 为这两款机械了提供了各类功能模块和调试插件。

轻松完成智能搬运转型

SCHUNK 开发了用户友好型 2D 抓取套件,用于搬运随机放置在单个平面上的单个物体,该套件简化了自动化搬运的初始设置。该智能系统的核心是自主开发的人工智能软件,该软件已预装在 SCHUNK 自己的工业级 PC (SVC) 上。自 2022 年上市以来,自动化专家进一步优化了软件并简化了组件的教学和贴标流程。统一提供完整协调的硬件、软件和服务包,可适用于所有机器人。

应用图片 – ERT/EGK 巧妙组合:适用于小型部件的机械手 EGK 使用非常灵活。在这里,它能够可靠地将精密的电子元件从用作旋转分度台的 ERT 旋转模块中移出。

通过直接驱动供能

SCHUNK 将首次展示动态 线性轴 SLD。采用异型导轨和紧凑型设计,它们有着更高的负载能力和较长的使用寿命。带有直线电机的重负载线性轴,循环时间更短,帮助用户在高速装配和搬运过程中提高生产力。

新款扁平型ERT旋转单元,采用直接驱动和各种测量系统接口,例如 HIPERFACE DSL® 数字实时接口和电动制动。该装置可用作部件、装配组和工具的旋转工作台,也可用作龙门解决方案中的旋转模块,以及旋转分度台或精准定位模块。

应用图片 — 发卡式机械手 只需一秒钟即可自动设置发卡——高速线性模块和高度灵活的双机械手可缩短电机装配的周期。

面对熟练技工的短缺和效率方面的压力,同时为了适应向数字化和更加可持续的制造流程的转变,SCHUNK 作为应用专家,提供各种一站式自动化方案。SCHUNK 将通过具体示例演示适用于全新的、易于集成的制造和装配流程的自动化解决方案,这些解决方案可满足如电动汽车和生命科学等不同领域对精度、动态和可靠性的要求。

SCHUNK 在 2023 automatica:A5 展厅,502 号展位