arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
客户案例 září 2025

智能集成,提升效能

位于米兰附近的小型家族企业 Torneria Novoletto 专注为化工、制药和医疗行业制造精密零部件。借助 SCHUNK R-C2 自动化方案(整合了夹持装置和机械手),企业在零件加工中实现了高运营灵活性,同时收获了更高的成本效益。自动化整体加工中的设备调试与换型工作量大幅减少,产量显著提升。更重要的是,这套机器人解决方案有效缓解了技术工人短缺的问题。

Novoletto RC2 SCHUNK 应用案例

作为合同制造商,Torneria Novoletto 在意大利米兰附近的莱纳特生产基地为化工、制药和医疗行业的终端客户提供零部件。公司员工同时也是所有者 — 三位兄弟接手经营了祖父于 1984 年创立的这家企业。他们主要加工铝、钢、钛和钴铬合金等材料,生产重量不超过约两公斤的复杂小型零件。公司最初依靠手动铣床进行机械加工,2003 年引入了第一台数控加工中心,如今已有十台设备投入运行。

Torneria Novoletto 的三个公司所有者之一 Massimo Novoletto 强调说:“我们零部件制造的核心挑战在于极高的精度要求和过程稳定性。我们承接的加工订单多为中等批量,但每个零件的加工周期很长,最长可达两到三小时。” 车间仅有三名员工,根本无法充分利用设备产能。此前,加工中心每天仅运行较短时间,最多十小时,夜间完全闲置。Torneria Novoletto 很难找到合格且经验丰富的机床操作员,这进一步加剧了低效率。和许多工厂与企业一样,我们深受技术工人短缺问题的困扰,这一关键因素导致设备和系统的生产潜力无法充分释放。

自动化驱动的生产优化

Edoardo Novoletto 继续说:“感谢来自科卡廖的长期供应商 Uemme,我们早已在使用现代化质检设备、快换托盘系统、带虎钳的夹持托盘以及 SCHUNK 刀柄。通过持续优化操作设备和过程稳定性,我们已经缩短了设备调试时间、提升了零件质量,但这还远远不够。” 进一步优化生产、应对峰值负荷的解决方案便是自动化。对 Torneria Novoletto 而言,核心目标是提高设备利用率 — 例如实现全天候无人化运行。Eduardo Novoletto 解释说:“除了 24 小时无人作业的需求,我们还决心通过从手动流程向自动化流程转型来优化生产,以灵活应对工作量峰值。” Torneria Novoletto 多年来一直使用 SCHUNK 的工件和刀具夹持装置。基于双方稳固的合作关系,这两位合作伙伴共同探讨了适配企业特定生产需求的解决方案。在评估所有可行方案后,最终选定了 R-C2 系统,这是一套融合托盘自动化与工件直接上料功能的混合解决方案。使用 R-C2 虎钳能够抓取并夹持工件,用户可在单一流程中连续处理不同尺寸的工件,无需人工调整,最大限度缩短了调试时间。例如,该方案能以高灵活性、高精度和高效率加工复杂零件与批量产品。
R-C2 系统的一大特色是六面工作站,可实现工件 OP20 工序的自动二次夹持,支持零件六面全方位完整加工。这一功能使 R-C2 系统脱颖而出,为用户创造了额外价值。

Novoletto RC2 SCHUNK 应用案例 就像自定心虎钳一样,R-C2 可用作机器人的机械臂末端工具,从料库中抓取毛坯件,直接定位至快换托盘模块。

紧凑安全的整体解决方案

Massimo Novoletto 说:“我们决定从 TECNOR Macchine 购买一台新的 Quaser UX500 五轴加工中心并集成 R-C2 系统。这种自动化解决方案最符合我们的要求。” 使用 R-C2,单一设备完成两项核心任务:从料库取放工件,以及在机床上定位并夹持工件。Edoardo Novoletto 描述了这些过程:“简而言之,它是安装在机器人手腕上的夹持模块。它首先拿起自定心虎钳,然后用虎钳从料库中取出毛坯件。随后,夹持模块将带有工件的自定心虎钳直接定位至机床的快换托盘系统。加工完成后,机器人通过夹持模块取下装有成品的虎钳,放入成品料库。” 来自皮亚琴察的 Labormak 系统专家为 Torneria Novoletto 的莱纳特车间提供了定制化自动化单元的实施支持。这套整体解决方案兼具多功能性,可适配各类生产场景的特定需求例如采用 FANUC DCS(集成软件,保障操作员、机器人和刀具安全)等现代化安全系统,以及落地式激光扫描仪等防护装置。这些系统在保障操作员安全的同时,实现了自动化单元的无防护栏运行。

Novoletto RC2 SCHUNK 应用案例 R-C2 自动化方案结构紧凑,占用空间小,能为无人化加工中心提供高度自主的生产能力。即便在有限空间内,也能最大化提升效率与设备利用率。

对于 Alessandro Novoletto 来说,R-C2 系统的独特技术卖点极具吸引力:“该系统将工件的抓取与夹持功能融为一体,整合了工件自动化与托盘自动化优势。无需为每种工件单独采购夹持装置,即可实现零部件的自动定位与夹持。另一个优点是通用性:例如,更换虎钳钳口即可从圆形工件切换到棱柱形工件。虎钳的长行程设计确保了高灵活性。通过使用不同的虎钳,可以搬运各种产品。此外,还能实现夜间和周末的自主生产。Massimo Novoletto 证实:“通过这套解决方案,我们将生产优化与全天候无人制造完美结合。”

Novoletto RC2 SCHUNK 应用案例 借助 R-C2 系统,SCHUNK 成功地将工件自动化与托盘自动化的优势相结合,确保最大灵活性和效率。

平稳过渡至自动化生产

对于 Torneria Novoletto 而言,这套定制解决方案堪称最优选择,它完美满足了生产过程中对精度、零件多样性、复杂性和批量大小的要求。如今,公司能灵活响应客户咨询,可靠承接批量订单,在不增加人员的情况下提升产量。另一个重要优势是 R-C2 系统操作简便,即使经验不足的员工也可以快速学习如何控制和编程系统。这家位于意大利北部的小企业顺利完成了向新型自动化方案的转型 — 从最初构想至系统落地仅用了约八个月时间。Edoardo Novoletto 也对与 SCHUNK 的合作伙伴关系深表认可:“SCHUNK 在自动化方案选型方面的专业支持,对我们而言至关重要。借助 R-C2 系统,我们已为未来发展奠定了坚实基础。”

Novoletto RC2 SCHUNK 应用案例 R-C2 系统用户反馈:“SCHUNK 在自动化方案选型方面的专业支持,对我们而言至关重要。” ——Alessandro、Edoardo 和 Massimo Novoletto。