有效的自动化技术高科技组件设计和制造是 SCHUNK 的核心竞争力之一。客户问询时提供的信息量越多,就越能为相应的定制应用找到更快、更有针对性的完美组件。借助两项全新的专业数字服务、设计助手和线性模块配置工具,客户现在还可以方便、轻松、可靠地自行选择这些组件。这使他们能够扩展自己的专业知识,更快地找到最佳解决方案。
SCHUNK 产品组合提供 500 多种线性模块变型。为了找到合适的尺寸,自动化专家基于多年的经验和成熟的设计逻辑,为客户提供用户友好的设计助手。它以简单和标准化的方式记录单个组件的所有相关性能参数。此外,视觉支持增强了安全性。根据这些信息,该程序创建技术上有效的适合 SCHUNK 线性模块推荐。此外,设计助手还提供重要信息,例如相应组件的特定应用使用寿命及其利用程度。选择线性模块时,用户可以逐一查看组件是否适用于特定应用,或者是否有扩展应用余地。
一旦在正确的技术设计中找到了正确的线性模块,就可以使用 SCHUNK 配置器进行进一步指定。所有与设计无关的附部件有多种变型和选项供用户选择。配置可以轻松不断缓存、转发和编辑。在进行配置的同时,该程序还会生成线性模块的 3D CAD 模型。这种目视检查总是为用户提供配置概览。此外,模型可以以 60 多种格式下载,因此可以在设计过程中直接集成到进一步的系统规划中。
在最后一步中,用户可以调用线性模块的完整数据表并申请产品。但是,他们也可以选择采用 SCHUNK 销售和自动化专家的个人建议。在这种情况下,数据表是讨论的完美基础。实用助手在全球提供 13 种语言版本。