Der SCHUNK Universalgreifer PGN-plus-P ist der bewährteste und vielseitigste Greifer am Markt.
Die Vielzahnführung der SCHUNK Greifer PGN-plus-P und PGN-plus-E wurde durch die Dauerschmierung weiter perfektioniert und setzt den technologischen Benchmark für diese Greiferklasse. Die aktuellen Greifer PGN-plus-P und PGN-plus-E Universalgreifer sind das Ergebnis aus über 30 Jahren SCHUNK Erfahrung.
Wir haben die bewährte Technik im Universalgreifer PGN-plus-P nochmals verbessert. Bei der Vielzahnführung wurde das Stützmaß zwischen den sechs lasttragenden Schultern um bis zu 40 % vergrößert mit dem Effekt, dass auch die Führungsflächen größer wurden.
* im Vergleich zu einer T-Nutenführung
Die Technik des SCHUNK Greifer PGN-plus-P bietet mehr! Mit seinen Leistungsmerkmalen ist der PGN-plus-P weltweit eine Klasse für sich.
Der SCHUNK Greifer PGN-plus-P legt die Messlatte bei den pneumatisch angetriebenen Universalgreifern noch weiter nach oben. Die optimierte Vielzahnführung mit Dauerschmierung setzt den Benchmark am Markt. Gleichzeitig profitiert der PGN-plus-P von dem einzigartigen SCHUNK-Zubehörprogramm für das nahezu komplette Spektrum aller denkbaren Automationsanwendungen.
Die verbesserte Vielzahnführung ermöglicht durch eine höhere Momentenaufnahme den Einsatz noch längerer Greiferfinger bei gleicher Greifergröße ohne die Führungen zu überlasten. Störkonturoptimiertes Greifen bei beengten Handlingaufgaben wird dadurch noch einfacher.
Die Schmierstofftaschen in der Vielzahnführung gewährleisten eine dauerhafte Bevorratung des Schmierstoffes. Der Vorteil dabei ist eine schnelle und gleichmäßige Schmierfilmbildung auch bei kurzen Hüben.
Durch die größere Fläche des Antriebskolbens in dem kompakten Bauraum im PGN-plus-P konnte die Greifkraft gesteigert werden. Bei gleicher Greifergröße können so höhere Werkstückgewichte gehandhabt werden.
Bei der Vielzahnführung mit Dauerschmierung wurde das Stützmaß zwischen den sechs lasttragenden Schultern vergrößert mit dem Effekt, dass auch die Führungsflächen größer wurden.
Der SCHUNK Greifer PGN-plus-P lebt Vielfalt. Sie profitieren von nie gekannter Flexibilität. Wählen Sie aus einer breiten Palette an hochwertigen Zubehörkomponenten für den PGN-plus-P für Ihre individuelle Anwendung. Kombinieren Sie unterschiedliche Optionen ohne Kompromisse. Oder entscheiden Sie sich für die zuverlässigen Spezialversionen, wenn es besondere Umgebungseinflüsse erfordert.
SCHUNK Mikroventile in zylindrischer Bauform können direkt am Greifer montiert werden. Das spart Zykluszeit, Verkabelungsaufwand und Druckluftkosten.
Einzigartige Vielfalt an Sensorik z.B. Magnetschalter MMS, induktive Näherungsschalter IN und viele weitere.
Der performancestarke Greifer mit diversen Abfragemöglichkeiten – auch induktiv
Für alle Anwender, die auf ihrem Greifer-Wunschzettel die Kriterien flexibel, stark und kostengünstig stehen haben, geht mit dem neuen 2-Finger-Parallelgreifer JGP-P ein Wunsch in Erfüllung. Gleich zehn passende Sensorsysteme ermöglichen vielfältige Abfragemöglichkeiten wie etwa die Überwachung der Hubposition oder die Werkstückunterscheidung. Gut- oder Schlechtteile lassen sich anhand der Maßabweichungen schnell und zuverlässig sortieren.