arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Chargement et déchargement automatisé de machine

L'augmentation de la diversité, la diminution de la taille des lots, la fluctuation de la demande, ainsi que l'augmentation de la pression concurrentielle mondiale, ainsi que des sujets tels que la pénurie de compétences due au changement démographique, mais aussi l'optimisation continue des processus à l'aide des technologies actuelles, ne sont que quelques raisons pour lesquelles les entrepreneurs doivent penser de plus en plus au chargement et au déchargement automatisés des machines-outils. ​SCHUNK est le partenaire idéal pour augmenter la productivité de votre machine-outil. Grâce à notre large gamme de produits et à notre compréhension des processus, nous proposons différentes manières d'automatiser votre machine-outil.​ Il existe cinq types d'automatisation différents en fonction de la pièce, de la taille du lot, du processus de fabrication et de la machine.

Nous vous accompagnons dès le début et veillons à ce que vous compreniez les bases du chargement automatisé de machine et que vous puissiez l'utiliser de la meilleure façon possible. Quelles sont les options disponibles ? Quelle solution convient à votre processus de fabrication ? Quels sont les avantages de chaque approche ? Ensemble, nous trouverons le type d'automatisation qui convient à votre processus.

Le bon type d'automatisation pour votre processus

Lean automation

Automatisation d'étau

Automatisation de pièces

Automatisation de palettes

Automatisation de pièces et de palettes

Système de fabrication flexible

Lean automation

L'automatisation Lean décrit une méthode flexible et abordable de chargement automatisé des machines en utilisant intelligemment les fonctions déjà disponibles de la machine-outil. Le plateau des pièces brutes et finies est situé dans la zone de déplacement de la machine. Grâce à un préhenseur avec interface de broche, la manipulation des pièces peut donc s'effectuer à l'intérieur de l'espace de travail de la machine. Une station de serrage facilite le changement manuel des pièces brutes et finies ainsi que des dispositifs de serrage.

Avantages de l'automatisation Lean :

  • Faibles coûts d'acquisition.
  • Aucune connaissance supplémentaire n'est requise pour le fonctionnement.
  • Aucun espace supplémentaire n'est nécessaire devant la machine.
  • Le double emploi est facilement possible.

Automatisation d'étau

Dans le domaine de l'automatisation des étaux, les étaux spécialement conçus sont stockés dans un magasin de stockage au moyen de broches de stockage. Le chargement et le déchargement ou le resserrage pour l'usinage du sixième côté peuvent avoir lieu à l'extérieur et à l'intérieur du magasin de stockage. Un robot place les étaux sur une station de serrage d'application spécialement conçue dans la machine-outil à l'aide de doigts de préhension spéciaux. Après l'usinage, l'étau et la pièce sont retirés de la machine et placés dans le magasin de stockage.

Avantages de l'automatisation d'étau :

  • Faibles coûts d'investissement
  • Très grande fiabilité
  • Faible complexité
  • Augmentation de l'efficacité

Automatisation des pièces

Dans l'automatisation des pièces, les pièces brutes sont extraites d'une unité de stockage externe et chargées dans le dispositif de serrage de la machine-outil à l'aide d'une unité de manipulation. Après l'usinage, la pièce finie ou semi-finie peut être retirée du dispositif de serrage et stockée dans l'unité de stockage.

Avantages de l'automatisation des pièces :

  • Il est possible d'obtenir de longues durées de fonctionnement des machines sans surveillance.
  • Temps de chargement et de déchargement rapides grâce à une automatisation parfaitement adaptée à la pièce et au processus.
  • Optimale pour les étapes de processus interdépendantes.
  • Peut également être utilisée dans des conditions ambiantes défavorables.

Automatisation avec palettes

Dans l'automatisation avec palettes, les pièces sont placées à l'extérieur de la machine dans le dispositif de serrage. Il se trouve sur une palette, et la palette complète (comprenant le dispositif de serrage et la pièce serrée) est ensuite chargée à l'intérieur du module de serrage dans la machine-outil. La palette complète avec la pièce est retirée de la machine après l'usinage. Les pièces sont chargées et déchargées du dispositif de serrage à l'extérieur de la machine, ce qui peut être fait manuellement ou automatiquement.

Avantages de l'automatisation avec palettes :

  • Différents concepts de serrage peuvent être mis en œuvre, également adaptés aux petites séries.
  • Permet de serrer des pièces complexes.
  • Convient également à l'automatisation de pièces lourdes.
  • Pour les opérations d'usinage exigeant une grande précision de la situation de serrage.

Automatisation des pièces et avec palettes

R-C2 est un exemple de solution d'automatisation qui combine les caractéristiques de l'automatisation des pièces et avec palettes. La pièce dans le magasin de stockage est saisie avec le R-C2 et est serrée en même temps. L'étau de serrage automatique avec la pièce serrée est ensuite chargé comme une palette dans le système de bridage au point zéro de la machine. Après l'usinage, le R-C2 et la pièce serrée sont retirés de la machine. La pièce peut maintenant être remise en place, serrée et chargée pour le traitement de la deuxième face. Après la production, le R-C2 avec la pièce est à nouveau retiré et la pièce finie est localisée.

Avantages de l'automatisation des pièces et avec palettes :

  • Grande flexibilité.
  • Moins d'efforts de mise en place.
  • Usinage sur 6 faces sans intervention manuelle tout en conservant une grande précision.

Automatisation des pièces avec R-C2

Système de fabrication flexible (FFS/FMS)

Les systèmes de fabrication flexibles sont des systèmes multi-machines pour l'usinage de pièces. Les différentes machines-outils sont reliées entre elles par un système de transport et de stockage connecté afin de permettre un flux de matériaux automatisé. Outre les machines-outils, il existe des stations de transfert correspondantes, où les pièces brutes sont préparées, les dispositifs de serrage sont chargés et déchargés, et les pièces finies sont déposées.

Avantages des systèmes de fabrication flexibles :

  • Utilisation parfaite de la machine, augmentation de la durée de fonctionnement de la broche.
  • Grand nombre d'espaces de stockage des palettes disponibles.
  • Organisation et logistique parfaites de la production grâce au stockage des pièces brutes, des dispositifs de serrage et des outils​.
  • Grande flexibilité dans le choix de la séquence de production.

Votre partenaire neutre pour le chargement automatisé des machines

Chez SCHUNK, nous sommes spécialisés dans la technologie de préhension, la technologie d'automatisation et la technologie de maintien des pièces et des outils. Composants sophistiqués de haute qualité utilisés dans l'environnement de votre machine-outil. Grâce à cette expérience, nous savons ce qui est important lorsqu'il s'agit de charger des machines automatisées. Quels que soient les types de robots et de machines-outils, nous pouvons vous conseiller en toute neutralité et sélectionner ensemble le type d'automatisation adapté à votre application. Si vous ne réalisez pas vous-même la planification et la mise en service, vous pouvez faire appel à un intégrateur ou à un fabricant de machines.

Contactez votre interlocuteur SCHUNK dès maintenant.

Illustration du chargement de machine SCHUNK