arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Plusieurs concepts de supports de pièces sont disponibles en fonction de la configuration des panneaux, de la taille des cartes de circuits imprimés individuelles, de la géométrie des composants et des quantités. SCHUNK est le seul fabricant au monde qui propose des machines de dépanélisation et des solutions de supports de pièces flexibles d'un seul fournisseur.
Des supports de pièces polyvalents sont toujours la solution idéale en cas de très grande diversité des produits et de configuration de produit relativement simple, même pour des quantités importantes. Si des groupes d'assemblage complexes à la configuration exigeante doivent être fraisés, un support de pièce spécifique de notre partenaire Schnaidt est alors utilisé.

Support de pièce magnétique MAGNOPLATE

Le support de pièce magnétique breveté « MAGNOPLATE » rend superflu le recours à des supports de pièces spécialement fabriqués pour de nombreux groupes d'assemblage. Le MAGNOPLATE peut entraîner des économies considérables pour une large variété de produits.

Fonction

Les chevilles magnétiques qui se trouvent dans la partie inférieure peuvent être montées avec la broche de fraisage et un outil de montage spécial dans la machine de dépanélisation de SCHUNK, puis placées sur la plaque de base du support de pièce à l'aide d'un logiciel séparé. Le programme de fixation des chevilles peut être créé facilement pour chaque groupe d'assemblage au moyen d'un logiciel CAO/FAO.
Avant un changement de produit, les chevilles peuvent alors être retirées manuellement et replacées en position de prise en vue d'une nouvelle configuration de support de pièce magnétique.

コンテンツは近日公開
コンテンツは近日公開

Votre valeur ajoutée

  • Économies considérables : 1 support de pièce pour pratiquement tous les produits !
  • Aucun besoin de stockage du support de pièce
  • Coûts d'entretien réduits
  • Précision de fraisage plus élevée grâce à un processus de création et de fraisage du support de pièce en une seule opération !

Supports de pièces individuels de la société Schnaidt

Afin de pouvoir couper des cartes de circuits imprimés dans un panneau avec une grande précision, il est nécessaire que celles-ci soient maintenues en place dans un positionnement précis et qu'elles ne bougent pas après avoir été séparées. Le système Schnaidt assure un maintien et une séparation optimaux des cartes de circuits imprimés. Les plaques de démontage permettent de démonter rapidement même de nombreux petits groupes d'assemblage individuels.

Votre valeur ajoutée

  • Les cartes de circuits imprimés individuelles sont fixées dans un positionnement précis.
  • Les supports de pièces avec couvercle de retenue empêchent les cartes de circuits imprimés individuelles de tomber ou d'être aspirées (notamment pour les petites cartes de circuits imprimés individuelles)
  • Les plaques de démontage permettent de démonter rapidement et facilement même de nombreux petits groupes d'assemblage individuels.

コンテンツは近日公開

Supports de pièces à fabriquer en interne

Le support de pièce à fabriquer en interne permet de produire de manière indépendante un support de pièce spécifique à un produit à l'aide de la machine de dépanélisation. Grâce à ses performances élevées, la broche de la machine peut également être utilisée pour le perçage, ce qui permet de percer des trous dans des plaques en plastique. Ensuite, les chevilles doivent être enfoncées manuellement dans les alésages. Les supports de pièces fabriqués en interne sont utilisés pour la production d'échantillons ou pour des quantités petites à moyennes.

Votre valeur ajoutée

  • Production complète en une heure
  • Délais de réponse courts pour les échantillons, les prototypes et les petits lots
  • Supports de pièces très économiques
  • Une solution alternative à toutes les variantes conventionnelles

Supports de pièces à fabriquer en interne