arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Technologie de serrage de pièce

Dispositif de serrage flexible et polyvalent

Qu'il soit rond, cubique ou irrégulier, le nouveau mandrin de tour SCHUNK ROTA THW3 2+2 avec serrage central compensé de la pièce à usiner permet de traiter toutes les géométries de pièces rapidement et de manière flexible. Les utilisateurs bénéficient d'une productivité accrue et d'un effort de maintenance réduit. De plus, ils sont équipés d'un seul mandrin de tour pour toutes les applications d'usinage.

Image d'application ROTA THW3 2+2 Le nouveau mandrin à changement rapide de mors ROTA THW3 à 2+2 permet de serrer toutes les géométries de pièces de manière flexible et avec un temps de préparation minimal.
ROTA_THW3_2+2_Produktbild Le mandrin de tour à 4 mors se caractérise par un positionnement indépendant des deux paires de mors avec un serrage de pièce à compensation centrale, ce qui permet aux entreprises de serrer aussi bien des pièces rondes, cubiques ou géométriquement irrégulières.

Les fabricants contractuels et les entreprises d'usinage connaissent l'importance des dispositifs de serrage stables et flexibles. En particulier pour les lots de taille 1 et la grande variabilité des pièces dans la production sur mesure, des temps de préparation courts et une grande flexibilité sont essentiels. Les centres de tournage/fraisage modernes effectuant simultanément le tournage et le fraisage, un dispositif de serrage fiable et flexible est indispensable pour un usinage précis des pièces – en particulier lorsque des pièces géométriquement indéfinies ou irrégulières doivent être usinées au cours d'une deuxième opération de serrage. Avec le nouveau mandrin de tour ROTA THW3 2+2, SCHUNK propose un concept de serrage innovant pour répondre à ces exigences. Ce mandrin de tour à 4 mors comporte deux paires de mors indépendants avec un serrage ultérieure de pièce à usiner à compensation centrale, permettant un serrage sûr et fiable de pièces de forme libre, de pièces moulées ou de pièces géométriquement non définies. Grâce à l'étanchéité brevetée, les entreprises peuvent utiliser en toute confiance ce mandrin de tour à compensation 2+2 dans des environnements difficiles où règnent la saleté et les copeaux fins. En outre, les utilisateurs bénéficient de forces de serrage élevées et constantes et d'intervalles de maintenance nettement plus longs, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité sans compromis sur la qualité.

Quatre mors pour une flexibilité maximale

Après les mandrins à serrage manuel, SCHUNK présente maintenant un mandrin de tour à compensation à 2+2 mors pour les mandrins de tour motorisés, particulièrement indispensable pour les applications automatisées. Le nouveau mandrin de tour motorisé offre un serrage de la pièce à usiner à compensation centrale pour toutes les géométries de pièces, ce qui en fait une solution idéale pour les pièces complexes sur les tours. Cette flexibilité permet de réaliser des pièces sur des tours qui nécessitaient auparavant une opération de fraisage supplémentaire. Le système intégré de changement rapide de mors permet aux utilisateurs d'adapter rapidement et facilement le mandrin à de nouvelles fonctions de serrage, ce qui entraîne une augmentation significative de la productivité. Grâce à l'étanchéité, l'effort de maintenance est réduit, ce qui diminue la consommation de lubrifiant et la quantité de graisse utilisée – faisant de SCHUNK un contributeur clé aux methodes de production économes en ressources.

SCHUNK proposera le mandrin de tour flexible à partir de la mi-2026 dans les tailles 230, 265 et 315 millimètres de diamètre .

SCHUNK ROTA THW3 2+2 La ROTA THW3 2+2 convient parfaitement à l'usinage OP20, où les processus de tournage et de fraisage sont automatiquement combinés.